Skip to main content

Wifi Shield V1.2

这款WiFi扩展板采用RN171 TCP/IP模块,让您的Arduino/Seeeduino能够连接到802.11b/g无线网络。扩展板与Arduino的默认通信协议是UART/串口,您可以通过我们集成的两排跳线选择使用哪些数字引脚(D0到D7)作为RX和TX。扩展板还有两个板载Grove连接器,分别用于I2C和串口,允许扩展板与我们的任何Grove设备一起使用。板载天线使扩展板能够覆盖更广的范围并传输更强的信号。RN171模块支持TCP、UDP、FTP和HTTP通信协议,满足大多数无线和物联网(IoT)网络项目的需求,例如智能家居网络、机器人控制、个人气象站。该扩展板有详细的文档说明,包括下面的示例和用户手册

规格参数

项目数值
工作电压3.3~5.5 V
直接兼容的开发板Arduino Uno/Seeeduino
电流25~400mA
发射功率0-10 dBm
频率2402~2480 MHz
信道0~13
网络速率802.11b为1-11 Mbps/802.11g为6-54Mbps
尺寸60X56X19 mm
净重24±1 g
安全WiFi认证WEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
内置网络应用DHCP客户端, DNS客户端, ARP, ICMP ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP, TCP
认证RN171 : FCC, CE

扩展板接口和组件

WiFi扩展板与任何Arduino/Seeeduino开发板兼容,因为它只需要您在D0-D7之间选择的两个数字引脚进行UART/串口通信。安装时,只需将扩展板堆叠在Arduino/Seeeduino开发板上即可。

概述

1.串行外设接口(SPI)连接(MOSI、SCK、MISO): 这些引脚没有连接到Arduino的任何引脚,它们是独立的,其逻辑电平输出/输入为3.3V。它们可以用来通过SPI与Arduino通信,但需要在这些引脚和Arduino引脚之间使用3.3V逻辑转换器。SPI模式下的数据速率可达2Mbps。 RES_Wifi: WiFi扩展板有一个RN-171模块的板载"复位按钮",您也可以通过发送复位命令来软件复位RN-171。另外,如果您想将此引脚连接到Arduino的数字6引脚,只需焊接扩展板上标有"P5"的焊盘即可。

2.RN171: 一个内置TCP/IP协议栈的超低功耗无线模块。

3.天线: I.PEX连接器。

4.RN171引出部分: RN171模块有自己的模拟输入和GPIO引脚,扩展板通过此引出部分提供访问。GPIO引脚(IO3、IO7、IO8和IO9)可承受3.3V电压,而模拟输入引脚(S_0和S_1)可读取0-400mV(不要超过1.2V)。RN171可以通过软件配置使用这些引脚,或者它们可以连接到其他引脚以使用其他RN171功能,如自组网模式。VCC的电压取决于WiFi扩展板的供电电源。

5.UART/串口选择区域: 两排跳线让您选择要使用哪些RX和TX引脚与Arduino通信。

6.Grove连接器: 模拟I2C Grove(如果使用Arduino UNO或Seeeduino)用于引脚A4和A5,数字串口Grove用于D8和D9。VCC电压取决于开发板的电源供应。

使用的引脚 / 扩展板兼容性

WiFi扩展板使用您在D0和D7之间选择的任意两个数字引脚与RN171 WiFi模块通信,但请记住D0和D1被Arduino用于编程和串口通信目的,使用它们可能会干扰这两个功能。

在本页的示例代码中,我们使用D2和D3作为扩展板的RX和TX。在这种情况下,跳线帽应按如下所示连接:

D2选择为WIFI_TX,D3选择为WIFI_RX

RN171 WiFi模块

RN-171是一个独立的完整TCP/IP无线网络模块。由于其小尺寸和极低的功耗,RN-171非常适合移动无线应用。它集成了2.4GHz无线电、32位SPARC处理器、TCP/IP协议栈、实时时钟、加密加速器、电源管理和模拟传感器接口。

在最简单的配置中,硬件只需要四个连接(PWR、TX、RX 和 GND)就可以创建无线 WiFi 数据连接。此外,RN171 的模拟传感器输入可以用作模拟输入引脚,其额定值为 0-400 mV(请勿超过 1.2V DC)。

电源: RN-171 模块的工作电压通常为 3.3VDC,因此在 WiFi 扩展板上设计了电压调节器和逻辑电平转换器。扩展板上的 LD1117 调节器转换为 3.3VDC,为 RN171 模块供电。但是,由于电源的自动判断电路,RN-171 可以通过 3V3 引脚和 5V 引脚供电。但如果同时向板子提供 3.3v 和 5v,供电电压将是 5v。如果与 Arduino/Seeeduino 板一起使用,只需将 WiFi 扩展板堆叠在板子上即可。

RN171 模块如何与 Arduino 接口的示意图

GPIO_6: RN171 WiFi 模块的 GPIO6 引脚默认只连接到 WiFi 扩展板上标记为 D5 的 LED。此 LED 用于显示接入点(AP)连接状态。但是,如果您想将 GPIO6 连接到 Arduino 的数字引脚 5,只需焊接 WiFi 扩展板上标记为"P6"的焊盘即可。

LED 状态指示器

标签描述状态硬件连接
D5绿色 LED。指示关联状态。关闭:表示模块未与网络关联。
常亮:表示已关联且互联网访问正常
连接到 RN171 模块的 GPIO6
D1红色 LED。指示 TCP/IP 连接状态。常亮:通过 TCP 连接。
快速闪烁(每秒 2 次):无 IP 地址或模块处于命令模式。
慢速闪烁(每秒一次):IP 地址正常。
连接到 RN171 模块的 GPIO4
RST红色 LED。WiFi 模块复位状态。常亮:复位按钮(WIFI_RST)被按下。连接到 RN171 模块的复位引脚。
PWR绿色 LED。指示 WiFi 模块的上电状态。常亮:模块/扩展板已上电。连接到 LD1117 电压调节器的 3.3V 输出。

WiFi 库

我们创建了一个库来帮助您与扩展板接口,在本节中我们将向您展示如何设置库并介绍一些功能。

设置

1.从 Wifi Shield github 页面下载库代码的 zip 文件。

2.将下载的文件解压到您的 …/arduino/libraries/ 文件夹中。

3.将解压的文件夹重命名为"WifiShield"

4.启动 Arduino IDE(如果已打开则重新启动)。

功能

这些是库中最重要/有用的功能,我们邀请您自己查看 .h 文件以查看所有可用功能。

Join()

  • 描述:
    • 用于加入 WiFi 接入点
  • 语法:
    • join(const char ssid, const charphrase, int auth)
  • 参数:
    • ssid: 您希望扩展板连接到的接入点名称
    • phrase: 您希望扩展板连接到的接入点的密码/短语
    • auth: 您希望扩展板连接到的接入点的身份验证类型。可以是以下常量之一:
      • WIFLY_AUTH_OPEN
      • WIFLY_AUTH_WEP
      • WIFLY_AUTH_WPA1
      • WIFLY_AUTH_WPA1_2
      • WIFLY_AUTH_WPA2_PSK
      • WIFLY_AUTH_ADHOC
  • 返回值:
    • boolean: 如果成功连接到接入点则返回 true,否则返回 false。
  • 示例:
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

SoftwareSerial uart(2, 3); // 创建到 WiFi 扩展板 TX 和 RX 引脚的串行连接。
WiFly wifly(&uart); // 使用上面创建的到 WiFi 扩展板的串行连接创建 WiFly 库对象。

void setup()
{
uart.begin(9600); // 启动到扩展板的串行连接
Serial.begin(9600); // 启动 Arduino 串行监视器窗口连接
wifly.reset(); // 复位扩展板
while(wifly.join("mySSID","mySSIDpassword",WIFLY_AUTH_WPA2_PSK) == false)
{
Serial.println("Failed to connect to accesspoint. Will try again.");
}
Serial.println("Connected to access point!");
}

void loop()
{

}

Receive()

  • 描述:

    • 可用于从扩展板读取数据,是 Arduino read() 函数的替代方案。
  • 语法:

    • receive(uint8_t *buf, int len, int timeout)
  • 参数:

    • buf: 存储从扩展板读取字节的缓冲区数组。
    • len: 缓冲区数组的长度/大小
    • timeout: 超时值,用于确定何时停止尝试读取。
  • 返回值:

    • int: 从扩展板读取的字节数。
  • 示例:

      char c;
    while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) {
    Serial.print((char)c);
    }

    完整示例请参见 File->Examples->WiFi_Shield->wifly_test 示例代码。

SendCommand()

  • 描述:
    • 我们的一些函数(例如 join()、reboot()、save())充当 RN171 模块用户手册中列出的文本命令的包装器。如果我们的函数不能满足您的需求,sendCommand() 函数允许您创建自己的包装器函数。
  • 语法:
    • sendCommand(const char cmd, const charack, int timeout)
  • 参数:
    • cmd: RN-171 用户手册中的任何命令。
    • ack: 命令的预期返回字符串
    • timeout: 在将输出视为错误请求/响应之前允许的时间
  • 返回值:
    • boolean: 如果 WiFi 扩展板响应了 ack 字符串则返回 true,否则返回 false。
  • 示例:
// 我们的 join() 函数是 join 命令的包装器,如下所示。
// 字符串 "Associated" 是用户手册中说明 RN171 成功时将返回的内容。
if(sendCommand("join\r", "Associated",DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME*10))
{
// 已连接
}else{
// 无法连接
}

查看 File->Examples->WiFi_Shield->wifly_test 示例以获取完整示例。

WiFi 扩展板示例/应用

示例 1:向 WiFi 扩展板发送命令并通过 Arduino 串口监视器窗口接收响应

WiFi 扩展板的 RN-171 模块通过发送其数据手册中的命令进行配置。您可以编写一个草图来自动发送命令,但这是一个很好的示例,我们建议您仔细学习,因为它将教会您 WiFi 扩展板和 RN-171 的确切工作原理。

要继续,请按照以下步骤操作,如果您更喜欢观看视频,我们也制作了一个视频

视频 - Seeeduino WiFi 扩展板入门。

步骤 1:WiFi 扩展板跳线配置

将 WiFi 扩展板中的跳线放置在数字引脚 2 (D2) 选择为 WIFI_TX,数字引脚 3 (D3) 选择为 WIFI_RX 的位置,如下图所示。这些是我们将用来向 RN-171 发送和接收信息的引脚。

步骤 2:软件/代码

在下面的草图中,我们创建了一个 UART 对象,允许我们向 RN-171/WiFi 扩展板发送和接收数据。然后我们将此对象与 WiFly 库结合使用,向扩展板发送数据。Arduino 的 Serial 对象用于打印我们从扩展板接收到的数据,并通过 WiFly/UART 对象接收我们想要发送到扩展板的命令。

将以下代码上传到您的 Arduino 板:

#include <Arduino.h>

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

// 设置一个新的串口端口。
SoftwareSerial uart(2, 3); // 创建一个到WiFi模块TX和RX引脚的串口连接。
WiFly wifly(&uart); // 使用上面创建的到WiFi模块的串口连接创建一个WiFly库对象。

void setup()
{
uart.begin(9600); // 启动到模块的串口连接
Serial.begin(9600); // 启动Arduino串口监视器窗口连接
delay(3000); // 等待3秒以允许串口/uart对象启动
}

void loop()
{

while (wifly.available()) // 如果有来自模块的可用数据
{
Serial.write(wifly.read()); // 在串口监视器窗口中显示数据。
}

while (Serial.available()) // 如果我们输入了一个命令
{
wifly.write(Serial.read()); // 将命令发送到WiFi模块。
}
}

步骤 3:进入命令模式

WiFi 扩展板中的 WiFly RN-171 模块可以在两种模式下工作:数据模式和命令模式。在数据模式下,扩展板能够接收和发起连接。在命令模式下,我们能够使用其数据手册中列出的命令来配置模块。

要进入命令模式,请按照以下步骤操作:

1.打开 Arduino 串口监视器。 2.将串口监视器设置为"无行结束符",波特率设置为 9600。 3.在 Arduino 串口监视器中输入"$$"并按回车键。 4.模块将响应字母"CMD",表示它已进入命令模式。

让我们继续测试一些命令,请执行以下操作:

1.在 Arduino 串口监视器窗口中,选择"回车符"并将波特率设置为 9600。 2.现在将下表中的每个命令输入到 Arduino 串口监视器中并按回车键。 3.模块将为每个命令输出响应,如表中所述。

命令描述
scan此命令在所有 13 个信道上执行接入点的主动探测扫描。当您使用此命令时,模块返回它找到的接入点的 MAC 地址、信号强度、SSID 名称和安全模式。
get ip此命令显示 IP 地址和端口号设置

有关配置命令的完整列表,请参阅 RN-171 参考指南第 11 页开始的内容。

示例 2:连接到接入点/互联网路由器

在此示例中,我们将向您展示如何将 WiFi 扩展板连接到接入点(您的互联网路由器),包括需要您输入命令和不需要您输入命令的方式:

通过输入命令连接

本节将教您如何使用 RN-171 数据手册中的命令将 WiFi 扩展板连接到接入点,通过本节的学习,您将确切了解当您使用我们的 WiFi Arduino 库时后台发生了什么。

请执行以下操作:

1.将示例一中的代码上传到您的 Arduino 开发板

2.进入命令模式: 1.将串口监视器设置为"无行结束符",波特率设置为 9600。 2.在 Arduino 串口监视器中输入 $$ 并按回车键。

3.将串口监视器设置为"回车符"。

4.扫描可用的接入点: 1.输入 scan 并按回车键。Arduino 串口监视器窗口将为 WiFi 扩展板找到的每个接入点输出逗号分隔值的列表。从左到右,第三个值是安全模式,最后一个值是 SSID。此示例显示安全模式为 4,SSID 名称为 MySSID:01,01,-88,04,1104,1c,00,45:56:78:be:93:1f,MySSID

5.从找到的接入点列表中,找到与您的互联网路由器对应的那个,并记下安全模式和 SSID,因为我们需要这两个值来连接到它。

6.在扩展板中设置安全模式: 1.输入 set wlan auth m。将 m 替换为您希望连接的接入点的安全模式号(在此示例中为 4)。 2.WiFi 扩展板支持的安全模式列在下面的图 1 中。

7.设置接入点密码短语 1.输入 set wlan phrase myPhrase。将 myPhrase 替换为您接入点的密码/安全密钥。**注意:**如果您的接入点安全类型是 WEP,请在上述命令中使用 key 而不是 phrase。 2.接入点(互联网路由器)的密码短语是您从 PC 连接到它时使用的密码。在 Windows 中,您可以按照下面的动画图像所示找到它:

8.加入接入点

1.现在我们已经设置了接入点的安全类型和密码短语,我们可以连接到它。

2.输入 join MySSID。将 MySSID 替换为您接入点的广播名称。

3.如果成功,Arduino 串口监视器窗口将显示"Associated!"字样。

您在上述步骤中输入的命令的描述可在下表中找到。每个命令的更详细描述可在 RN171 的用户手册中找到。

编号命令描述
1scan此命令在所有 13 个信道上执行接入点的主动探测扫描。当您使用此命令时,模块返回它找到的接入点的 MAC 地址、信号强度、SSID 名称和安全模式。
2set wlan auth 4找到与您接入点上的安全协议对应的值。然后,告诉 WiFly 使用什么安全协议,它是图 1中显示的与接入点安全协议对应的数字。这里我们选择"4"。
3set wlan phrase seeed-mkt告诉 WiFi 扩展板您的密码短语。
4join SEEED-MKT告诉 WiFi 扩展板加入,"SEEED-MKT"是我们选择连接的接入点名称。发送命令后,模块现在应该连接并打印出有关连接的信息。(如果连接失败,请尝试再次发送命令直到成功)

图 1

认证模式
0开放(默认)
1WEP-128
2WPA1
3混合 WPA1 和 WPA2-PSK
4WPA2-PSK
5未使用
6Ad hoc 模式(加入任何 ad hoc 网络)
8WPE-64

使用我们的 WiFi 库连接

现在您知道如何通过输入每个命令连接到接入点,是时候使用我们提供的库和示例了。

要查看连接到接入点所需的代码,请转到"文件 -> 示例 -> Wifi_Shield -> wifi_test"。更改代码以使用您自己的 SSID(接入点名称)和 KEY(您接入点的密码),然后将草图上传到您的 Arduino IDE。

#define SSID      " SEEED-MKT "
#define KEY " seeed-mkt "

将草图上传到您的Arduino开发板后,打开串口监视器窗口。如果扩展板成功加入接入点,将显示"OK"消息以及"get everything"命令产生的连接信息。如果扩展板未能加入接入点,将显示"Failed"消息。

配置扩展板在上电时连接

扩展板可以配置为在上电时连接,您只需要执行一次此操作:

1.发送"set wlan ssid mySSID"命令,将mySSID替换为您的SSID

2.发送"set wlan join 1"命令。

3.发送"save"命令。

现在扩展板将在上电时自动连接到接入点。

每个命令的功能描述可以在RN-171数据表和下表中找到。

编号命令描述
1set wlan"ssid"是您希望自动连接的接入点名称
2set wlan join 1这告诉模块尝试自动连接到存储在内存中的SSID。
3save将这些设置存储/保存在WiFi的配置文件中

设置静态IP地址

要让扩展板从接入点获取静态IP地址,连接到接入点后,发送以下命令:

编号命令描述
1set ip dhcp 0关闭DHCP。
2set ip address设置您想要的IP地址。

示例3:与网络通信(介绍)

此示例将向您展示PC和/或手机等设备如何与WiFi扩展板通信。

按照以下步骤操作:

1.按照示例2的通过输入命令连接部分中的步骤1-7配置模块

2.通过发送命令"set ip local 80"将监听IP端口设置为"80"

3.按照示例2的通过输入命令连接部分中的步骤8所示,连接/加入您的扩展板到接入点

4.通过发送"save"命令保存这些设置

5.使用命令"get ip"获取您扩展板的IP地址。IP地址和端口将显示在响应中"IP="的右侧(例如IP=192.168.0.10:80)

6.打开您的网络浏览器,在浏览器的URL栏中输入您扩展板的IP地址,然后按Enter键访问它。

7.您的Arduino串口监视器窗口将显示类似下面的HTTP响应。这是您的浏览器发送给扩展板以请求数据的信息。

*OPEN*GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8

浏览器现在正在等待数据,WiFi模块可以发送传感器值、提供网页或任何其他数据直接返回给浏览器!在这种情况下,浏览器正在等待一个网页。如果WiFi模块响应一个HTML格式的页面,浏览器将显示它。接下来的示例将教你如何做所有这些有趣的事情。

示例4:使用WiFi Shield作为Web服务器(从Shield提供网页)

正如你在示例3中看到的,互联网/网络浏览器能够连接到WiFi shield。一旦建立连接(当浏览器发送其HTTP请求时),WiFi shield就可以发送回HTML代码供浏览器显示为网页。在这个示例中,你将学习shield回复网络浏览器所需的内容。

步骤1:Arduino代码

将以下代码上传到你的Arduino板,分别用你的接入点的值替换"myssid"和"mypassword":

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "myssid"
#define KEY "mypassword"
// 检查你的接入点的安全模式,我的是 WPA20-PSK
// 如果你的不同,你需要更改 AUTH 常量,请查看文件 WiFly.h 获取可用的安全代码
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

int flag = 0;

// 引脚连接
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // 创建一个 WiFi 扩展板串口对象
WiFly wifly(&wiflyUart); // 将 wifi 扩展板串口对象传递给 WiFly 类

void setup()
{
wiflyUart.begin(9600); // 启动 wifi 扩展板 uart 端口

Serial.begin(9600); // 启动 arduino 串口
Serial.println("--------- WIFLY Webserver --------");

// 等待 wifly 初始化
delay(1000);

wifly.reset(); // 重置扩展板
delay(1000);
//设置 WiFly 参数

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // 将本地通信端口设置为 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // 连接打开时不发送默认字符串
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *OPEN*\r"); // 设置连接打开时 wifi 扩展板将输出的字符串
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");
char c;

while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // 打印来自 get ip 命令的响应
Serial.print((char)c);
}

Serial.println("Web server ready");

}

void loop()
{

if(wifly.available())
{ // wifi 扩展板有可用数据

if(wiflyUart.find("*OPEN*")) // 通过查找 *OPEN* 字符串来查看可用数据是否来自打开的连接
{
Serial.println("New Browser Request!");
delay(1000); // 延迟足够的时间让浏览器完成发送其 HTTP 请求字符串

// 发送 HTTP 头
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println("Content-Length: 244"); // HTML 代码长度
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();

// 发送网页的 HTML 代码
wiflyUart.print("<html>");
wiflyUart.print("<head>");
wiflyUart.print("<title>My WiFI Shield Webpage</title>");
wiflyUart.print("</head>");
wiflyUart.print("<body>");
wiflyUart.print("<h1>Hello World!</h1>");
wiflyUart.print("<h3>This website is served from my WiFi module</h3>");
wiflyUart.print("<a href=\"http://yahoo.com\">Yahoo!</a> <a href=\"http://google.com\">Google</a>");
wiflyUart.print("<br/><button>My Button</button>");
wiflyUart.print("</body>");
wiflyUart.print("</html>");

}
}

}

步骤 2:获取扩展板的 IP 地址

打开串口监视器窗口,等待显示"Web server ready"消息。串口监视器还将显示 WiFi 扩展板的 IP 地址:

步骤 3:访问网页

现在在你的网络浏览器中访问该 IP 地址。应该显示下面的网页,它包含一个指向 Yahoo! 和 Google 的链接以及一个(目前)什么都不做的按钮:

当访问网页时,串口监视器窗口还将显示"New Browser Request!"字符串,如下所示:

注意: 在某些浏览器(如 Google Chrome)的情况下,即使在地址栏中输入 URL 也会发送网页请求,这是因为这些浏览器试图在用户访问网页之前为用户的方便获取网页的标题。

示例 5:从网页控制 Arduino 数字引脚(从网页切换 LED)

在这个示例中,我们将创建一个带有三个按钮的网页来控制 Arduino 中三个不同的数字引脚。

对于本教程,请按照以下步骤操作。我们还制作了一个视频,其中我们更详细地解释了代码。

步骤 1:硬件

将三个 LED 和电阻连接到数字引脚 11、12 和 13,如下面的原理图所示:

步骤 2:Arduino 代码

将以下代码上传到你的 Arduino 板,但将"mySSID"和"myPassword"替换为你的接入点的 SSID 名称和密码:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// 检查你的接入点的安全模式,我的是 WPA20-PSK
// 如果你的不同,你需要更改 AUTH 常量,请查看文件 WiFly.h 获取可用的安全代码
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

int flag = 0;

// 引脚连接
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // 创建一个 WiFi 扩展板串口对象
WiFly wifly(&wiflyUart); // 将 wifi 扩展板串口对象传递给 WiFly 类
char ip[16];

void setup()
{
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(11,LOW);

pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(12,LOW);

pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);

wiflyUart.begin(9600); // 启动 wifi 扩展板 uart 端口

Serial.begin(9600); // 启动 arduino 串口端口
Serial.println("--------- WIFLY Webserver --------");

// 等待 wifly 初始化
delay(1000);

wifly.reset(); // 重置扩展板
delay(1000);
//设置 WiFly 参数

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // 将本地通信端口设置为 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // 连接打开时不发送默认字符串
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *OPEN*\r"); // 设置连接打开时 wifi 扩展板将输出的字符串
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");


wiflyUart.setTimeout(500);
if(!wiflyUart.find("IP="))
{
Serial.println("can not get ip");
while(1);;
}else
{
Serial.print("IP:");
}

char c;
int index = 0;
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // 打印 get ip 命令的响应
if(c == ':')
{
ip[index] = 0;
break;
}
ip[index++] = c;
Serial.print((char)c);

}
Serial.println();
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0);;

Serial.println("Web server ready");

}

void loop()
{

if(wifly.available())
{ // wifi 扩展板有可用数据

if(wiflyUart.find("*OPEN*")) // 通过查找 *OPEN* 字符串来查看可用数据是否来自打开的连接
{
Serial.println("New Browser Request!");
delay(1000); // 延迟足够的时间让浏览器完成发送其 HTTP 请求字符串

if(wiflyUart.find("pin=")) // 在 http 请求中查找字符串 "pin=",如果存在则我们要控制 LED
{
Serial.println("LED Control");

// 用户想要切换 LED
int pinNumber = (wiflyUart.read()-48); // 获取第一个数字,即如果引脚是 13,则第一个数字是 1
int secondNumber = (wiflyUart.read()-48);
if(secondNumber>=0 && secondNumber<=9)
{
pinNumber*=10;
pinNumber +=secondNumber; // 获取第二个数字,即如果引脚号是 13,则第二个数字是 3,然后加到第一个数字上
}

digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber)); // 切换引脚

// 构建引脚状态字符串。Arduino 用这个字符串回复浏览器。
String pinState = "Pin ";
pinState+=pinNumber;
pinState+=" is ";
if(digitalRead(pinNumber)) // 检查引脚是开启还是关闭
{
pinState+="ON"; // 引脚开启
}
else
{
pinState+="OFF"; // 引脚关闭
}
// 构建 HTTP 头部 Content-Length 字符串。
String contentLength="Content-Length: ";
contentLength+=pinState.length(); // 长度值是 Arduino 回复给浏览器的字符串长度。

// 发送 HTTP 头部
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println(contentLength); // HTML 代码长度
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();
// 发送响应
wiflyUart.print(pinState);
}
else
{
// 发送 HTTP 头部
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println("Content-Length: 540"); // HTML 代码长度
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();

// 发送网页的 HTML 代码
wiflyUart.print("<html>");
wiflyUart.print("<head>");
wiflyUart.print("<title>WiFi Shield Webpage</title>");
wiflyUart.print("</head>");
wiflyUart.print("<body>");
wiflyUart.print("<h1>LED Toggle Webpage</h1>");
// 在 <button> 标签中,ID 属性是通过 "pin" GET 参数发送给 arduino 的值
wiflyUart.print("<button id=\"11\" class=\"led\">Toggle Pin 11</button> "); // 引脚 11 的按钮
wiflyUart.print("<button id=\"12\" class=\"led\">Toggle Pin 12</button> "); // 引脚 12 的按钮
wiflyUart.print("<button id=\"13\" class=\"led\">Toggle Pin 13</button> "); // 引脚 13 的按钮
wiflyUart.print("<script src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js\"></script>");
wiflyUart.print("<script type=\"text/javascript\">");
wiflyUart.print("$(document).ready(function(){");
wiflyUart.print("$(\".led\").click(function(){");
wiflyUart.print("var p = $(this).attr('id');"); // 获取 id 值(即 pin13、pin12 或 pin11)
// 向 IP 地址发送 HTTP GET 请求,参数为 "pin",值为 "p",然后执行函数
// 重要:不要忘记将 IP 地址和端口替换为你的扩展板的 IP 地址和端口
wiflyUart.print("$.get(\"http://");
wiflyUart.print(ip);
wiflyUart.print(":80/a\", {pin:p},function(data){alert(data)});");// 执行 get 请求。返回时执行 "function"(显示一个包含发送回浏览器的 "data" 的警告)。
wiflyUart.print("});");
wiflyUart.print("});");
wiflyUart.print("</script>");
wiflyUart.print("</body>");
wiflyUart.print("</html>");
}
Serial.println("Data sent to browser");
}
}

}

步骤 3:串口监视器窗口

打开串口监视器窗口,等待显示"Web server ready"消息。串口监视器还会显示WiFi扩展板的IP地址:

步骤 4:访问网页

在网页浏览器中访问该IP地址。应该会显示一个包含三个按钮的网页,如下所示。点击按钮来控制LED。

Arduino还会向网页浏览器回复引脚的状态,浏览器会在警告窗口中显示这些信息。

串口监视器窗口还会显示浏览器发送访问网页或控制LED引脚请求的时间。

示例 6:WiFi扩展板和Android应用

Android应用程序

我们创建了一个Android应用,可以通过WiFi扩展板切换Arduino中的数字引脚,要了解应用的工作原理并学习代码,请观看此链接中的视频:

软件

从此链接下载Android Studio项目/源码:

File:WiFiShieldLEDControl.zip

示例 7:向外部服务器发送数据和从外部服务器检索数据

WiFi扩展板中的RN-171模块具有充当HTML客户端(本质上是基于文本的网页浏览器)的能力,这意味着我们可以使用扩展板向网络服务器发送和接收数据。在此示例中,您将学习如何将扩展板与显示任何城市天气数据(即温度、湿度等)的网络应用程序编程接口(API)一起使用。

我们将使用的API名称是OpenWeatherMap,当您向此网站发送城市和国家名称时,它会返回包含天气信息的JSON字符串。例如,如果您想显示英国伦敦的天气,您可以访问以下URL http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London,uk,它会返回如下所示的JSON字符串,其中嵌入了天气数据和其他信息。

{
"coord":{"lon":-0.13,"lat":51.51},
"sys":{"type":3,"id":60992,"message":0.0079,"country":"GB","sunrise":1421395087,"sunset":1421425352},
"weather":[{"id":802,"main":"Clouds","description":"scattered clouds","icon":"03n"}],
"base":"cmc stations",
"main":{
"temp":277.25,"humidity":79,"pressure":998.4,
"temp_min":277.25,"temp_max":277.25
},
"wind":{
"speed":2,"gust":5,"deg":180},
"rain":{"3h":0},"clouds":{"all":32},
"dt":1421372140,"id":2643743,"name":"London","cod":200
}

步骤 1:URL

让我们继续获取美国旧金山的天气 JSON 字符串。我们的 WiFi 扩展板需要访问的 URL 如下(您可以在网络浏览器中测试它):

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=San%20Francisco,US

步骤 2:Arduino 代码

WiFly 手册的第 13 节教您连接到网络服务器的不同方法,但在所有情况下,我们都需要指定服务器的名称(或者如果服务器没有域名则使用 IP 地址),然后指定我们希望发送的数据。

我们需要发送给 WiFi 扩展板以从 OpenWeatherMap 服务器接收 JSON 字符串的命令如下:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// 检查你的接入点的安全模式,我的是 WPA20-PSK
// 如果你的不同,你需要更改 AUTH 常量,查看文件 WiFly.h 获取可用的安全代码
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

// 引脚连接
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // 创建一个 WiFi 扩展板串口对象
WiFly wifly(&wiflyUart); // 将 wifi 扩展板串口对象传递给 WiFly 类

void setup()
{


wiflyUart.begin(9600); // 启动 wifi 扩展板 uart 端口

Serial.begin(9600); // 启动 arduino 串口端口
Serial.println("--------- OpenWeatherMap API --------");

// 等待 wifly 初始化
delay(3000);

wifly.reset(); // 重置扩展板

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}


wifly.sendCommand("set ip proto 18\r"); //启用 html 客户端
delay(100);

wifly.sendCommand("set dns name api.openweathermap.org\r"); // 我们想要连接的网络服务器名称
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip address 0\r"); // 这样 WiFly 将使用 DNS
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip remote 80\r"); /// 标准网络服务器端口
delay(100);

wifly.sendCommand("set com remote 0\r"); // 关闭 REMOTE 字符串,这样它不会干扰 post
delay(100);

wifly.sendCommand("open\r"); // 打开连接
delay(100);

wiflyUart.print("GET data_2_5_weather?q=San%20Francisco,US \n\n");
delay(1000);

}

void loop()
{
//一旦从互联网接收到数据,通过 UART 端口输出数据。
while (wifly.available())
{
Serial.write(wifly.read());
}
}

步骤 3:结果

打开串口监视器窗口,你应该能够看到与在浏览器中看到的相同的 JSON 字符串。

示例 8:与终端的 TCP 通信

在这个示例中,我们将向你展示如何从 WiFi 扩展板向 PC 终端程序发送信息。我们将制作一个简单的 Arduino 控制台,带有菜单,让你可以选择查看 Arduino 数字引脚的状态并切换它们。

步骤 1:下载 TCP 终端

下载并安装 RealTerm,这是一个实用终端,允许我们连接到 WiFi 扩展板。

步骤 2:Arduino 代码

将下面的代码上传到你的 Arduino 板,用你自己的接入点信息替换 "mySSID"、"myPassword" 和认证代码:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// 检查您的接入点的安全模式,我的是 WPA20-PSK
// 如果您的不同,您需要更改 AUTH 常量,请参阅文件 WiFly.h 了解可用的安全代码
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

#define FLAG_MAIN_MENU 1
#define FLAG_SUB_MENU_2 2


int flag = FLAG_MAIN_MENU;

// 引脚连接
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // 创建一个 WiFi 扩展板串口对象
WiFly wifly(&wiflyUart); // 将 wifi 扩展板串口对象传递给 WiFly 类

void setup()
{

// 定义我们可以控制的引脚
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(11,LOW);

pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(12,LOW);

pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);

pinMode(7,OUTPUT);
digitalWrite(7,LOW);


wiflyUart.begin(9600); // 启动 wifi 扩展板 uart 端口

Serial.begin(9600); // 启动 arduino 串口
Serial.println("--------- TCP 通信 --------");

// 等待 wifly 初始化
delay(1000);

wifly.reset(); // 重置扩展板
delay(1000);

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // 将本地通信端口设置为 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // 连接打开时不发送默认字符串
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *\r"); // 设置 wifi 扩展板在连接打开时输出的字符串或字符 "*"
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip protocol 2\r"); // 设置 TCP 协议
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");
char c;

while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // 打印 get ip 命令的响应
Serial.print((char)c);
}

Serial.println("TCP Ready");


}

void loop()
{

if(wifly.available())
{
delay(1000); // 等待所有字符发送到 WiFi 扩展板
char val = wiflyUart.read(); // 读取第一个字符

if(flag == FLAG_MAIN_MENU)
{
switch(val)
{
case '*': // 搜索新连接字符串
printMainMenu();
break;
case '1': // 用户输入 1,显示引脚状态
printPinStates();
printMainMenu();
break;
case '2': // 用户输入 2,显示子菜单(选择特定引脚的选项)
printSubMenu2();
flag = FLAG_SUB_MENU_2; // 进入子菜单的标志
break;
default:
wiflyUart.print("INVALID SUBMENU\r\n");
break;
}
}
else if(flag == FLAG_SUB_MENU_2)
{
int pinNumber = val-48; // 获取第一个数字,即如果引脚是 13,则第一个数字是 1
int secondNumber = (wiflyUart.read()-48);
if(secondNumber>=0 && secondNumber<=9)
{
pinNumber*=10;
pinNumber +=secondNumber; // 获取第二个数字,即如果引脚号是 13,则第二个数字是 3,然后加到第一个数字上
}

// 创建 "You want to toggle pin x ? OK..." 字符串。
String response = "\r\nYou want to toggle pin ";
response+=pinNumber;
response+="? OK...\r\n";

wiflyUart.print(response);

digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber)); // 切换引脚

wiflyUart.print("Pin Toggled!\r\n"); // 让用户知道引脚已切换。
printMainMenu();
flag = FLAG_MAIN_MENU;
}

}

}

/**
* 打印主菜单选项
*/
void printMainMenu()
{
wiflyUart.print("\r\n\r\n");
wiflyUart.print("Arduino Console Menu: \r\n");
wiflyUart.print("1. Show digital pin states\r\n");
wiflyUart.print("2. Toggle a digital pin's state\r\n");
wiflyUart.print("\r\n\r\n");
}

// 显示引脚状态
void printPinStates()
{

String pinState = "Pin 7 is ";
pinState+=getPinState(7);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 11 is ";
pinState+=getPinState(11);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 12 is ";
pinState+=getPinState(12);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 13 is ";
pinState+=getPinState(13);
pinState+="\r\n";

wiflyUart.print(pinState);
}

// 打印输入引脚号的选项
void printSubMenu2()
{
wiflyUart.print("\r\nEnter the pin number you wish to toggle: ");
}

// 获取引脚状态作为字符串。
String getPinState(int pinNumber)
{
if(digitalRead(pinNumber)) // 检查引脚是开启还是关闭
{
return "ON"; // 引脚开启
}
else
{
return "OFF"; // 引脚关闭
}
}

步骤 3:获取扩展板的 IP 地址和端口

打开 Arduino 串口监视器窗口以获取 WiFi 扩展板的 IP 地址和端口号,如下图中高亮显示的部分。

在上图中,IP 地址和端口如下:

192.168.0.10:80

步骤 4:配置 TCP 终端并连接到扩展板

打开 RealTerm,在"Display"选项卡中输入"30"作为"Rows",并选择"Scrollback"选项:

在 RealTerm 程序的"Port"选项卡中,输入您扩展板的 IP 地址和端口,例如 192.168.0.10:80,然后点击"Open"按钮,Arduino 硬编码的主菜单应该会在终端中显示。

在"Send"选项卡中,从菜单中选择一个选项,"1"或"2",在文本框中输入并按"Send ASCII"发送该值。

例如,要切换引脚 13,输入"2"并按"Send ASCII",然后当提示"Enter the pin number you wish you toggle"时,输入"13"并点击"Send ASCII"。Arduino 应该回复"Pin Toggled!"并返回主菜单,现在输入"1"并按"Send ASCII"查看引脚的当前状态。

示例 9:WiFi 扩展板和继电器扩展板

现在您知道如何向 WiFi 扩展板发送和接收信息,您可以看到通过网络控制任何类型的设备是多么容易。

如果您希望通过网页或手机应用程序控制高功率设备,如台灯、电机或水泵,我们推荐我们的继电器扩展板 V2.0

继电器扩展板 V2.0 使用引脚 4、5、6 和 7,因此与本页示例中的代码完全兼容。

示例 10:自组网模式

要在自组网模式下使用扩展板作为接入点,只需将扩展板的 IO9 引脚连接到 Arduino 的 3.3V 引脚,如下所示,如果扩展板已开启则重置扩展板。

要获取扩展板的 SSID,将示例 1 中的代码上传到您的 Arduino 并打开串口监视器,扩展板将响应其 SSID,如下例所示,在这种情况下 WiFly-EZX-1b 是 SSID。

AP mode as WiFly-EZX-1b on chan 1

您现在应该能够连接到您的 WiFi 扩展板作为接入点,例如 SSID 应该在您 PC 的可用 WiFi 网络列表中可见。

要了解更多关于自组网模式的信息,请查看 WiFly RN 用户手册 第 16 节"自组网模式"

相关阅读

原理图在线查看器

资源

支持

许可证

本文档采用知识共享署名-相同方式共享许可证 3.0 授权。源代码和库采用 GPL/LGPL 授权,详情请参见源代码文件。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...