Wio Lite W600

Wio Lite W600 是一款具有成本效益的 Arduino 兼容开发板,搭载 W600 WiFi 模块。Wio Lite W600 采用 Atmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ 微控制器,W600 WiFi 核心是一个 2.4GHz WiFi 模块,采用 ARM Cortex-M3。由于 Wio Lite W600 使用 SAM D21(与 Arduino Zero 使用的芯片相同)作为其 Arduino 核心,理论上它与 Arduino Zero 完全兼容。
它引出了 SAM D21 引脚,该开发板的 I/O 电平为 3.3V。有 6 个模拟引脚和 14 个数字引脚,还提供一个 UART、一个 I2C、一个 ICSP 端口。您可以使用 5V USB Type C 和 3.5V~4.2V 锂电池为该开发板供电。
至于 WiFi 核心,它是我们的老朋友 - W600 模块。我们已经发布了 W600 模块和 Grove - W600,Wio Lite W600 是 W600 系列的新成员。W600 模块采用 ARM Cortex-M3,具有 1MB 片上闪存和 freeRTOS 内核。它通过了 CE/FCC 认证,支持 802.11 b/g/n。
除此之外,我们同时发布了 Grove Shield for Wio Lite。通过这个扩展板,我们为 Wio Lite 系列和 Feather 社区带来了超过 200 个 Grove 传感器、执行器和显示器。
告别面包板的复杂接线和烙铁的烦人焊接。
你好,Grove!
特性
- Arduino Zero 兼容 / Adafruit Feather 兼容
- 2.4GHz 板载 WiFi 模块支持 802.11 b/g/n
- 支持 200+ Grove 模块
- 成本效益高
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 微控制器 | SAM D21 |
| 最大 CPU 频率 | 48 MHz |
| SRAM | 32 KB |
| 闪存 | 256 KB |
| 电源输入 | USB Type C 5V 锂电池 3.5 V ~ 4.2 V |
| 数字 I/O 引脚 | 14 |
| 模拟输入通道 | 6 |
| 每个 I/O 引脚直流电流 | 40 mA |
| IO 输入电压 | 3.3 V |
| WiFi 核心 | W600 |
| CPU | 32位嵌入式 Cortex-M3 |
| RAM | 288 KB |
| 闪存 | 1 MB |
| Wi‐Fi 模式 | IEEE802.11b/g/n |
| 频率范围 | 2.4~2.4835 GHz |
| 网络类型 | STA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct |
| 网络协议 | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP |
| 验证 | WEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK |
| 加密 | WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) |
硬件概述

入门指南
硬件
所需材料
- Wio Lite W600 x1
- 计算机 x1
- USB type-c 数据线 x1
某些USB数据线只能供电而无法传输数据。如果您没有USB数据线或不确定您的USB数据线是否可以传输数据,您可以查看 seeed USB type C support USB 3.1 。
使用USB数据线将Wio Lite W600连接到您的计算机。
软件
步骤1. 您需要安装Arduino软件。
启动Arduino应用程序
双击您之前下载的Arduino应用程序(arduino.exe)。
如果Arduino软件以不同语言加载,您可以在首选项对话框中更改它。详情请参见 Arduino Software (IDE) page。
步骤2. 设置您的Arduino IDE。
打开您的Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将下面的网址复制到 Additional Boards Manager URLs
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

步骤3. 将Wio Lite W600开发板添加到您的Arduino IDE
请按照 Seeed Board Intallation Guide 并搜索关键词 seeeduino_samd_zero 来将 Wio Lite W600 添加到您的Arduino IDE中。

步骤4. 将W600库添加到您的Arduino IDE
从Seeed Github下载 W600 Library。然后参考 How to install library 为Arduino安装库。
步骤5. 重启Arduino IDE。打开AP-Station示例,您可以通过以下路径在Arduino IDE中打开它:**File --> Examples -->W600_wifi-->log_data。

步骤6. 使用您自己的AP和Station修改代码。在下图中,Wio Lite W600作为station加入标记为A的AP,同时Wio Lite W600将为其他设备创建B AP。您应该更改AP名称和密码。

步骤7. 选择您的开发板和端口
您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的Arduino对应的条目。 选择 Seeeduino Zero。

从Tools | Serial Port菜单中选择Arduino开发板的串行设备。这很可能是COM3或更高(COM1和COM2通常保留给硬件串行端口)。要找出端口,您可以断开Arduino开发板的连接并重新打开菜单;消失的条目应该就是Arduino开发板。重新连接开发板并选择该串行端口。
步骤 8. 上传代码
现在,只需点击环境中的"Upload"按钮。等待几秒钟,如果上传成功,状态栏中将出现"Done uploading."消息。

上传完成几秒钟后,Wio Lite W600 将接入您设置的 AP,您可以使用手机接入由 Wio Lite W600 创建的 AP
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Wio Lite W600 Eagle 文件
- [PDF] W600-数据手册
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。