Skip to main content

如何将 Wio Terminal 用作 RTL8720DN 开发板

Wio Terminal 配备了 Atmel SAMD51 核心和 Realtek RTL8720DN 无线核心。如果你也可以将 Wio Terminal 用作简单的 RTL8720DN 开发板,那不是很酷吗?在本教程中,你将学习如何将 Wio Terminal 用作 RTL8720DN 开发板来开发 Wi-Fi 和蓝牙连接功能!

开始使用​

将 Realtek 开发板库添加到 Arduino​

1.打开你的 Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将以下网址复制到 Additional Boards Manager URLs:

https://github.com/ambiot/ambd_arduino/raw/master/Arduino_package/package_realtek.com_amebad_index.json

2.点击 Tools > Board > Board Manager 并在开发板管理器中搜索 realtek

SAMD51 和 RTL8720DN 之间的通信程序​

我们准备了一个 Arduino 示例代码,可用于 Wio Terminal 的 SAMD51 核心与 RTL8720DN 的通信。在这里下载完整的源代码。

  • 选择开发板为 Wio Terminal,将代码上传到 Wio Terminal。

注意: 此程序上传到 Wio Terminal 的 SAMD51 核心。

此 Arduino 程序有 2 种模式。

模式 1 - RTL8720DN 烧录固件模式​

按下按钮(右按钮)进入此模式。这是用于将 Arduino 代码烧录到 RTL8720DN 的模式。现在,你可以选择一个 RTL8720DN 示例代码上传到 RTL8720DN 核心。你必须选择此模式才能上传到 RTL8720DN 核心,并选择开发板为 RTL8720。

模式 2 - USB 转串口模式​

按下按钮(中间按钮)进入此模式。这是用于查看 RTL8720DN 核心串口输出的模式。 在此模式下,SAMD51 核心充当 USB 转串口模块。

Wi-Fi 示例​

让我们通过一个示例来演示整个过程!

  • 将 SAMD51 和 RTL8720DN 之间的通信程序上传到 Wio Terminal(选择开发板为 Wio Terminal)。

  • 上传程序后,导航到 Tools -> Board 并选择开发板为 RTL8722DM,如下所示:

  • 导航到 Files -> Examples,在 Examples for RTL8720DM 下,你可以选择 RTL8720DN 的示例。我以 ScanNetworks 为例。
note

如果使用 Wi-Fi 相关示例,请先查看这里以首先擦除 RTL8720DN 核心固件。

  • 确保 Wio Terminal 处于 RTL8720DN 烧录固件模式,如下所示。选择开发板为 RTL8722DM 并点击上传。
  • 将 Wi-Fi 示例上传到 RTL8720DN 核心后。重置 Wio Terminal 并按下 Wio Terminal 的中间按钮切换到 USB 转串口模式。
  • 现在,如果你打开串口监视器,你应该能够看到从 RTL8720DN 核心打印的结果!现在你可以将 Wio Terminal 的 RTL8720DN 核心用作开发板!

蓝牙示例​

让我们也来看一个蓝牙示例。

  • 将 SAMD51 和 RTL8720DN 之间的通信程序上传到 Wio Terminal(选择开发板为 Wio Terminal)。

  • 上传程序后,导航到 Tools -> Board 并选择开发板为 RTL8722DM。导航到 Files -> Examples,在 Examples for RTL8720DM 下,你可以选择 RTL8720DN 的示例。我以 ScanNetworks 为例。

  • 确保 Wio Terminal 处于 RTL8720DN 烧录固件模式。选择开发板为 RTL8722DM 并点击上传。

  • 将 Wi-Fi 示例上传到 RTL8720DN 核心后。重置 Wio Terminal 并按下 Wio Terminal 的中间按钮切换到 USB 转串口模式。

  • 现在,如果你打开串口监视器,你应该能够看到从 RTL8720DN 核心打印的结果!现在你可以将 Wio Terminal 的 RTL8720DN 核心用作开发板!

技术支持和产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...