Skip to main content

音频系统设计工具

本文档介绍如何使用音频系统设计工具为使用Wio Terminal和ReSpeaker 2-Mit Hat的音频库设计音频系统。当您可以看到输入和输出的去向时,这使得设计音频系统变得更加容易。

这是Seeed对Teensy音频库音频系统设计工具的分支版本。

入门指南​

  • 访问音频系统设计工具。有关更多信息,请访问teensy。

  • 进入网站后,您应该在左侧栏看到音频库的所有可用功能。

  • 您可以点击每个类,查看每个类中有哪些可用函数以及如何使用它们。

设计音频系统​

从SD卡播放音乐文件​

让我们通过一个示例来了解音频设计系统的基础知识。假设您想要通过ReSpeaker 2-Mic hat的扬声器简单地播放SD卡中的歌曲:

  • **INPUT**是从SD卡播放。

  • **OUTPUT**是I2S输出。

  • **wm8960**是ReSpeaker 2-Mics的控制单元。

所以设计应该看起来像这样:

  • 点击顶部的Export导出系统的宏定义,以粘贴到Arduino IDE中。

示例代码​

此示例代码使用先前设计系统的宏定义,从SD卡播放音乐文件。

note

请确保Wio Terminal的MicroSD卡中有SDTEST1.wav、SDTEST2.wav、SDTEST3.wav和SDTEST4.wav音乐文件。

#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"

// GUItool: begin automatically generated code
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=376,277
AudioOutputI2S i2s1; //xy=611,277
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960_1; //xy=496,363
// GUItool: end automatically generated code

void setup() {
Serial.begin(9600);
while(!Serial);

// Audio connections require memory to work. For more
// detailed information, see the MemoryAndCpuUsage example
AudioMemory(8);

wm8960_1.enable();
wm8960_1.volume(0.7);

while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
}

void playFile(const char *filename)
{
Serial.print("Playing file: ");
Serial.println(filename);
// Start playing the file. This sketch continues to
// run while the file plays.
playSdWav1.play(filename);
// A brief delay for the library read WAV info
delay(5);
// Simply wait for the file to finish playing.
while (playSdWav1.isPlaying()) {
}
}

void loop() {
playFile("SDTEST1.WAV"); // filenames are always uppercase 8.3 format
delay(500);
playFile("SDTEST2.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST3.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST4.WAV");
delay(1500);
}

峰值检测​

让我们使用设计工具设计一个在播放SD卡音乐时进行峰值检测的系统。

  • **INPUT**是从SD卡播放。

  • **OUTPUT**是I2S输出和两个峰值!一个峰值用于左声道,一个峰值用于右声道。

  • **wm8960**是ReSpeaker 2-Mics的控制单元。

示例代码​

请查看这里。

音频频谱可视化器​

这是从SD卡播放音乐同时执行FFT以获取频率数据来实现音频频谱可视化器的示例。

  • **INPUT**是从SD卡播放。

  • **OUTPUT**是I2S输出和FFT计算。

  • **wm8960**是ReSpeaker 2-Mics的控制单元。

这里我们将介绍另一个有用的功能,混音器。这允许您将最多四个音频通道合并为一个。这用于对合并通道(左和右)执行FFT,比单通道更准确。

示例代码​

请查看这里。

实时录制和播放​

这次让我们设计一个实时录制和播放的系统!

  • **INPUT**是从麦克风录制:Input I2S -> RecordQueue

  • **OUTPUT**是I2S输出。PlayQueue -> Output I2S

  • **wm8960**是ReSpeaker 2-Mics的控制单元。

示例代码​

请查看这里。

Loading Comments...