音频功能
本教程介绍如何使用 ReSpeaker 2-Mic Hat 为 Wio Terminal 设置音频功能。
请访问 音频概述 了解 硬件连接 方法。
从 SD 卡播放音频
此示例使用 ReSpeaker 2-Mic Hat 播放 MicroSD 卡中的音乐文件。
-
您需要为 Wio Terminal 准备一张 MicroSD 卡。
-
将您的音乐文件保存为
.wav格式,并保存到 MicroSD 卡中。在此示例中,您需要将音乐文件命名为SDTEST2.WAV。 -
将 MicroSD 卡插入 Wio Terminal,然后将以下代码上传到 Wio Terminal。
-
确保 ReSpeaker 2-Mic 与 Wio Terminal 正确连接,并且 扬声器已插入 ReSpeaker 2-Mic 上的 JST2.0 扬声器接口。
您也可以在 github 页面找到此示例。
您可以配置 wm8960.volume(0.7) 来调整扬声器的音量!此外,您还可以取消注释 wm8960.outputSelect(HEADPHONE) 来将音频插孔设置为输出!
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
AudioPlaySdWav playSdWav1;
AudioOutputI2S i2s1;
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
void setup() {
Serial.begin(9600);
AudioMemory(8);
while (!Serial) {};
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
delay(1000);
}
void loop() {
if (playSdWav1.isPlaying() == false) {
Serial.println("Start playing");
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
delay(10); // wait for library to parse WAV info
}
// do nothing while playing...
}
录音和播放
此示例使用 ReSpeaker 2-Mic Hat 上的麦克风录制声音,将原始数据存储到 MicroSD 卡中,并通过扬声器播放。
-
您需要为 Wio Terminal 准备一张 MicroSD 卡。
-
将代码上传到 Wio Terminal。
-
按下 Wio Terminal 顶部的右按钮(
WIO_KEY_A),它将开始录音。对着 ReSpeaker 2-Mic Hat 的麦克风说话。它会将录音保存到 MicroSD 卡中,文件名为RECORD.WAV。
录音时,按下其他任意两个按钮中的一个即可停止录音。
-
按下 Wio Terminal 顶部的左按钮(
WIO_KEY_C),它将播放刚刚录制的RECORD.WAV。 -
按下 Wio Terminal 顶部的中间按钮(
WIO_KEY_B)将停止播放录音。
您也可以在 github 页面找到此示例。
// 将声音作为原始数据录制到SD卡,并播放回来。
#include <Bounce.h>
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
// GUItool: 开始自动生成的代码
AudioInputI2S i2s2; //xy=105,63
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=278,108
AudioRecordQueue queue1; //xy=281,63
AudioPlaySdRaw playRaw1; //xy=302,157
AudioOutputI2S i2s1; //xy=470,120
AudioConnection patchCord1(i2s2, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s2, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord3(playRaw1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord4(playRaw1, 0, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: 结束自动生成的代码
Bounce buttonRecord = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonStop = Bounce(WIO_KEY_B, 8); // 8 = 8毫秒防抖时间
Bounce buttonPlay = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
// 音频扩展板上将使用哪个输入?
const int myInput = AUDIO_INPUT_MIC;
// 记住我们正在执行的模式
int mode = 0; // 0=停止, 1=录制, 2=播放
// 数据录制的文件
File frec;
void setup() {
Serial.begin(9600);
// 配置按钮引脚
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_B, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
// 音频连接需要内存,录制队列
// 使用此内存来缓冲传入的音频。
AudioMemory(60);
// 启用音频扩展板,选择输入,并启用输出
wm8960.enable();
wm8960.inputSelect(myInput);
wm8960.volume(1);
// 初始化SD卡
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
}
void loop() {
// 首先,读取按钮
buttonRecord.update();
buttonStop.update();
buttonPlay.update();
// 响应按钮按下
if (buttonRecord.fallingEdge()) {
Serial.println("Record Button Press");
if (mode == 2) stopPlaying();
if (mode == 0) startRecording();
}
if (buttonStop.fallingEdge()) {
Serial.println("Stop Button Press");
if (mode == 1) stopRecording();
if (mode == 2) stopPlaying();
}
if (buttonPlay.fallingEdge()) {
Serial.println("Play Button Press");
if (mode == 1) stopRecording();
if (mode == 0) startPlaying();
}
// 如果我们正在播放或录制,继续...
if (mode == 1) {
continueRecording();
}
if (mode == 2) {
continuePlaying();
}
// 使用麦克风时,持续调整增益
if (myInput == AUDIO_INPUT_MIC) adjustMicLevel();
}
void startRecording() {
Serial.println("startRecording");
if (SD.exists("RECORD.RAW")) {
// SD库将新数据写入文件末尾,
// 所以要开始新的录制,必须在写入新数据之前
// 删除旧文件。
SD.remove("RECORD.RAW");
}
frec = SD.open("RECORD.RAW", FILE_WRITE);
if (frec) {
queue1.begin();
mode = 1;
}
}
void continueRecording() {
if (queue1.available() >= 2) {
byte buffer[512];
// 从音频库获取2个块并复制
// 到512字节缓冲区中。Arduino SD库
// 在使用完整的512字节扇区大小
// 写入时最高效。
memcpy(buffer, queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
memcpy(buffer+256, queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
// 将所有512字节写入SD卡
elapsedMicros usec = 0;
frec.write(buffer, 512);
// 取消注释这些行以查看SD写入
// 花费的时间。一对音频块每
// 5802微秒到达一次,所以希望大多数写入
// 花费的时间远少于5802微秒。有些会花费更多时间,因为
// SD库还必须写入FAT表
// 并且SD卡控制器管理介质擦除和
// 磨损均衡。queue1对象可以缓冲
// 大约301700微秒的音频,以允许时间
// 处理偶尔的高SD卡延迟,只要
// 平均写入时间低于5802微秒。
Serial.print("SD write, us=");
Serial.println(usec);
}
}
void stopRecording() {
Serial.println("stopRecording");
queue1.end();
if (mode == 1) {
while (queue1.available() > 0) {
frec.write((byte*)queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
}
frec.close();
}
mode = 0;
}
void startPlaying() {
Serial.println("startPlaying");
playRaw1.play("RECORD.RAW");
mode = 2;
}
void continuePlaying() {
if (!playRaw1.isPlaying()) {
playRaw1.stop();
mode = 0;
}
}
void stopPlaying() {
Serial.println("stopPlaying");
if (mode == 2) playRaw1.stop();
mode = 0;
}
void adjustMicLevel() {
// TODO: 读取peak1对象并调整sgtl5000_1.micGain()
// 如果有人让这个工作,请提交github拉取请求 :-)
}
峰值检测

此示例从 MicroSD 卡播放音乐文件,检测两个声道的峰值并在串口监视器上显示。
-
配置与上面的从 SD 卡播放音频相同。
-
上传代码,您应该能够在串口监视器上看到两个声道的峰值,同时音乐通过扬声器播放。
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
// GUItool: 开始自动生成的代码
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=422,359
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=611,306
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=612,396
AudioOutputI2S i2s1; //xy=792,365
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, peak2, 0);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: 结束自动生成的代码
void setup() {
Serial.begin(9600);
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
delay(1000);
}
// 为了获得最佳效果,请将您的终端/监视器设置为至少62个字符宽,并尽可能高。
elapsedMillis msecs;
void loop() {
if (playSdWav1.isPlaying() == false) {
Serial.println("Start playing");
//playSdWav1.play("SDTEST1.WAV");
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST3.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST4.WAV");
delay(10); // 等待库解析WAV信息
}
if (msecs > 40) {
if (peak1.available() && peak2.available()) {
msecs = 0;
float leftNumber = peak1.read();
float rightNumber = peak2.read();
int leftPeak = leftNumber * 30.0;
int rightPeak = rightNumber * 30.0;
int count;
for (count=0; count < 30-leftPeak; count++) {
Serial.print(" ");
}
while (count++ < 30) {
Serial.print("<");
}
Serial.print("||");
for (count=0; count < rightPeak; count++) {
Serial.print(">");
}
while (count++ < 30) {
Serial.print(" ");
}
Serial.print(leftNumber);
Serial.print(", ");
Serial.print(rightNumber);
Serial.println();
}
}
}
使用LCD显示屏播放音频
此示例也从MicroSD卡播放音乐文件,并在Wio Terminal的屏幕上显示两个声道的峰值。
-
配置与上面的从SD卡播放音频相同。
-
上传代码,您应该能够在屏幕上看到两个声道的峰值,同时音乐通过扬声器播放。
注意: 由于我们将LCD图形与音频库一起使用,工作负载更大。建议在此示例中超频SAMD51。在Arduino IDE中,选择工具 -> CPU速度 -> 200MHz。这将提高整体图形性能。
您也可以在github页面找到此示例。
#include <TFT_eSPI.h> // 硬件特定库
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
// GUItool: 开始自动生成的代码
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=512,375
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=787,543
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=790,488
AudioOutputI2S i2s1; //xy=827,334
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, peak2, 0);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: 结束自动生成的代码
TFT_eSPI tft_e = TFT_eSPI();
TFT_eSprite tft = TFT_eSprite(&tft_e);
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(500);
tft_e.begin();
tft_e.fillScreen(ILI9341_BLACK);
tft.createSprite(240, 320);
tft.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW);
//tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(40, 8);
tft.println("峰值表");
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("存储卡挂载失败");
return;
}
delay(1000);
}
elapsedMillis msecs;
void loop() {
if (playSdWav1.isPlaying() == false) {
Serial.println("开始播放");
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
delay(10); // 等待库解析WAV信息
}
if (msecs > 15) {
if (peak1.available() && peak2.available()) {
msecs = 0;
float leftNumber = peak1.read();
float rightNumber = peak2.read();
Serial.print(leftNumber);
Serial.print(", ");
Serial.print(rightNumber);
Serial.println();
// 绘制垂直条形图
int height = leftNumber * 240;
tft.fillRect(60, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(60, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
height = rightNumber * 240;
tft.fillRect(140, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(140, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
// 更智能的方法是只重绘改变的部分...
// 在每个条形图下方绘制数字
tft.fillRect(60, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(67, 284);
tft.print(leftNumber);
tft.fillRect(140, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(147, 284);
tft.print(rightNumber);
tft.pushSprite(0, 0);
}
}
}
示例演示
音频频谱可视化器
这是一个使用音频库的FFT功能来计算和可视化音频频谱的示例。
功能特性
-
音乐的音频频谱
-
按下按钮增加/减少音量
完整代码
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include <TFT_eSPI.h> // 硬件特定库
#include <Bounce.h>
// 要使用的显示尺寸和颜色
const unsigned int matrix_width = 19;
const unsigned int matrix_height = 12;
// 这些参数调整垂直阈值
const float maxLevel = 0.5; // 1.0 = 最大值,较低值更"敏感"
const float dynamicRange = 10.0; // 要显示的总范围,以分贝为单位
const float linearBlend = 0.4; // 有用范围是 0 到 0.7
// GUItool: 开始自动生成的代码
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=260,184
AudioMixer4 mixer1; //xy=505,238
AudioOutputI2S i2s2; //xy=701,139
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=761,235
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s2, 1);
AudioConnection patchCord5(mixer1, fft1024_1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: 结束自动生成的代码
const int lowerFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 32, 38, 45, 53, 63, 74, 87, 102, 119, 138, 160, 186, 216, 250, 289, 334, 385, 444};
const int upperFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 26, 31, 37, 44, 52, 62, 73, 86, 101, 118, 137, 159, 185, 215, 249, 288, 333, 384, 443, 511};
float thresholdVertical[matrix_height];
float thresholdVert[matrix_height];
float level;
unsigned int x, y;
const uint8_t gridSize = 10;
float val = 0.7;
Bounce buttonUp = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonDown = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);
void setup() {
Serial.begin(115200);
// while (!Serial);
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("音频频谱可视化器", 10, 10);
AudioMemory(20);
computeVerticalLevels();
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("thresholdVertical ");
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.println(thresholdVertical[i]);
}
for (unsigned int j = 0; j < matrix_height; j++) {
thresholdVert[j] = thresholdVertical[matrix_height - j - 1];
}
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(val);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI, 16000000UL)) {
Serial.println("SD卡挂载失败");
return;
}
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
delay(20);
fft1024_1.windowFunction(AudioWindowHanning1024);
spr.createSprite(180, 320);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setRotation(2);
}
void loop() {
buttonUp.update();
buttonDown.update();
if (buttonUp.fallingEdge() && val < 1.0) {
val += 0.1;
}
if(buttonDown.fallingEdge() && val >= 0.1) {
val -= 0.1;
}
wm8960.volume(val);
if (fft1024_1.available()) {
colorRainbow();
spr.pushSprite(0, 10);
}
}
void colorRainbow() {
for (x = 0; x < matrix_width; x++) {
level = fft1024_1.read(lowerFFTBins[x], upperFFTBins[x]);
for (y = 0; y < 12; y++) {
if (level >= thresholdVert[y]) {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, Wheel(y * 24));
// Serial.println(xy(x, y));
}
else {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, TFT_BLACK);
}
}
}
}
// 输入 0 到 255 的值来获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b - 回到 r 的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if (WheelPos < 85) {
return color2color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return color2color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return color2color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}
}
uint32_t color2color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return ((uint32_t)r << 16) | ((uint32_t)g << 8) | b;
}
unsigned int xy(unsigned int x, unsigned int y) {
return x * 8;
}
void computeVerticalLevels() {
unsigned int y;
float n, logLevel, linearLevel;
for (y = 0; y < matrix_height; y++) {
n = (float)y / (float)(matrix_height - 1);
logLevel = pow(n * -1.0 * (dynamicRange / 20.0), 10);
linearLevel = 1.0 - n;
linearLevel = linearLevel * linearBlend;
logLevel = logLevel * (1.0 - linearBlend);
thresholdVertical[y] = (logLevel + linearLevel) * maxLevel;
}
}
麦克风频谱可视化器
这是一个使用 ReSpeaker 2-Mic Hats 的麦克风和 FFT 计算的示例。
功能特性
- 麦克风的音频频谱
完整代码
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include <TFT_eSPI.h> // 硬件特定库
// 要使用的显示尺寸和颜色
const unsigned int matrix_width = 19;
const unsigned int matrix_height = 12;
// 这些参数调整垂直阈值
const float maxLevel = 0.6; // 1.0 = 最大值,较低值更"敏感"
const float dynamicRange = 10.0; // 要显示的总范围,以分贝为单位
const float linearBlend = 0.6; // 有用范围是 0 到 0.7
// GUItool: 开始自动生成的代码
AudioInputI2S i2s1; //xy=376,203
AudioMixer4 mixer1; //xy=608,235
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=770,200
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord3(mixer1, fft1024_1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: 结束自动生成的代码
const int lowerFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 32, 38, 45, 53, 63, 74, 87, 102, 119, 138, 160, 186, 216, 250, 289, 334, 385, 444};
const int upperFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 26, 31, 37, 44, 52, 62, 73, 86, 101, 118, 137, 159, 185, 215, 249, 288, 333, 384, 443, 511};
float thresholdVertical[matrix_height];
float thresholdVert[matrix_height];
float level;
unsigned int x, y;
const uint8_t gridSize = 10;
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);
void setup() {
Serial.begin(115200);
// while (!Serial);
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("麦克风频谱可视化器", 20, 10);
AudioMemory(20);
computeVerticalLevels();
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("thresholdVertical ");
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.println(thresholdVertical[i]);
}
for (unsigned int j = 0; j < matrix_height; j++) {
thresholdVert[j] = thresholdVertical[matrix_height - j - 1];
}
wm8960.enable();
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI, 16000000UL)) {
Serial.println("SD卡挂载失败");
return;
}
delay(20);
fft1024_1.windowFunction(AudioWindowHanning1024);
spr.createSprite(180, 320);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setRotation(2);
}
void loop() {
if (fft1024_1.available()) {
colorRainbow();
spr.pushSprite(0, 10);
}
}
void colorRainbow() {
for (x = 0; x < matrix_width; x++) {
level = fft1024_1.read(lowerFFTBins[x], upperFFTBins[x]);
for (y = 0; y < 12; y++) {
if (level >= thresholdVert[y]) {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, Wheel(y * 24));
// Serial.println(xy(x, y));
}
else {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, TFT_BLACK);
}
}
}
}
// 输入 0 到 255 的值来获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b - 回到 r 的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if (WheelPos < 85) {
return color2color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return color2color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return color2color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}
}
uint32_t color2color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return ((uint32_t)r << 16) | ((uint32_t)g << 8) | b;
}
unsigned int xy(unsigned int x, unsigned int y) {
return x * 8;
}
void computeVerticalLevels() {
unsigned int y;
float n, logLevel, linearLevel;
for (y = 0; y < matrix_height; y++) {
n = (float)y / (float)(matrix_height - 1);
logLevel = pow(n * -1.0 * (dynamicRange / 20.0), 10);
linearLevel = 1.0 - n;
linearLevel = linearLevel * linearBlend;
logLevel = logLevel * (1.0 - linearBlend);
thresholdVertical[y] = (logLevel + linearLevel) * maxLevel;
}
}
实时录制和播放
这是一个实时录制和播放的示例。
功能特性
- 实时录制和播放
完整代码
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
// GUItool: begin automatically generated code
AudioInputI2S i2s1; //xy=274,186
AudioRecordQueue queue1; //xy=550,172
AudioPlayQueue queue2; //xy=550,220
AudioOutputI2S i2s2; //xy=769,208
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(queue2, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(queue2, 0, i2s2, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
// GUItool: end automatically generated code
const int myInput = AUDIO_INPUT_MIC;
void setup() {
Serial.begin(9600);
// while (!Serial);
AudioMemory(20);
wm8960.enable();
wm8960.inputSelect(myInput);
wm8960.volume(0.9);
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
queue1.begin();
}
void loop() {
if (queue1.available() >= 2)
{
// Recording buffer
byte buffer[256];
memcpy(buffer, queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
// Playing buffer
queue2.getBuffer();
queue2.playBuffer();
}
}