Skip to main content

将 Wio Terminal 连接到 Microsoft Azure IoT

这是一份由 @Benjamin Cabé 编写的文档。感谢 Benjamin 的出色工作!您也可以在这里找到 Benjamin 的作品。

这个示例应用程序向您展示如何将您的 Wio Terminal 连接到 Azure IoT Hub。它基于 Azure SDK for Embedded C 构建,这是一个占用空间小、易于移植的库,用于与 Azure 服务通信。

要将 Wio Terminal 与 Microsoft Azure IoT 连接,请参阅 Benjamin 的指南

连接到 MQTT 服务器

如果您想将 Wio Terminal 连接到 MQTT 服务器(如 Microsoft Azure IoT),您也可以查看 Benjamin 的 Wio Terminal MQTT 指南

技术支持与产品讨论

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...