Wio Terminal DAPLink
现在,我们已经开发了运行在您的 Arduino 开发板(SAMD 系列)上的 DAPLink 固件,例如 Wio Terminal 和 Seeeduino Xiao,这样您就可以以最具成本效益的方式上传和调试支持 DAPLink 的开发板!
特性
- 调试和烧录 Arm Cortex CPU
- 提供虚拟串口,无需 USB 转串口
- 拖拽上传固件(即将推出)
开始使用
请访问 Arduino DAPLink 入门指南 Wiki 这里。
uf2 方法
为了方便起见,我们还提供了上传 Wio Terminal 固件的 uf2 方法。只需从下面下载 uf2 文件。
- 下载 simple_daplink_wt
uf2文件。
通过快速滑动电源开关两次进入引导加载程序模式。更多参考信息,请参见这里。
您的 PC 中应该会出现一个名为 Arduino 的外部驱动器。将下载的 uf2 文件拖拽到 Arduino 驱动器中。
连接引脚图
您可以使用以下内容作为参考:

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。