从SD卡读取/写入数据

本文档描述了如何从SD卡读取或向SD卡写入数据。通过这种方式,您可以从SD卡加载数据,一个简单的演示将是将传感器读数存储到SD卡中。
在Wio Terminal上初始化SD卡
按如下方式包含Seeed_FS库。并使用:SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)初始化SD卡,其中SPI用于在Wio Terminal中与SD卡进行通信。
#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
File myFile; //初始化文件类并将其命名为myFile
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("initialization failed!");
while (1);
}
Serial.println("initialization done.");
写入SD卡
要写入SD卡,需要首先打开文件。文件系统有不同的模式,因此在打开文件时需要说明使用什么模式,模式如下:
| FILE MODE | Name Defined |
|---|---|
| WRITE | FILE_WRITE |
| READ | FILE_READ |
| APPEND | FILE_APPEND |
要打开文件,使用open文件类成员函数,它接受2个参数,如下所示:
open(const char *filepath, uint8_t mode = FILE_READ) //默认模式是READ
在这种情况下,打开一个名为 test.txt 的 txt 文件并使用 FILE_WRITE。要在 txt 文件中写入内容可以使用 println 函数(File 类):
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); //Writing Mode
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3."); //Writing this to the txt file
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
}
注意: 一次只能操作一个文件,所以完成后要关闭文件。
从SD卡读取数据
要从SD卡读取文件,也需要先打开文件。这次使用 FILE_READ 模式来只读取文件。
使用File成员函数 availble() 来检查文件的可用性,使用 read() 来打印出文件内的内容。
myFile = SD.open("test.txt", FILE_READ); //读取模式
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// 从文件中读取,直到没有更多内容:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// 关闭文件:
myFile.close();
} else {
// 如果文件没有打开,打印错误信息:
Serial.println("error opening test.txt");
}
}
完整代码
#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
File myFile;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}
Serial.print("正在初始化SD卡...");
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("初始化失败!");
while (1);
}
Serial.println("初始化完成。");
// 打开文件。注意一次只能打开一个文件,
// 所以在打开另一个文件之前必须先关闭这个文件。
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// 如果文件打开成功,写入数据:
if (myFile) {
Serial.print("正在写入test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// 关闭文件:
myFile.close();
Serial.println("完成。");
} else {
// 如果文件没有打开,打印错误信息:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
// 重新打开文件进行读取:
myFile = SD.open("test.txt", FILE_READ);
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// 从文件中读取数据直到没有更多内容:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// 关闭文件:
myFile.close();
} else {
// 如果文件没有打开,打印错误信息:
Serial.println("打开test.txt时出错");
}
}
void loop() {
// setup后什么都不会发生
}
使用 QSPI 读取/写入闪存
随着 FS 库的更新,我们已经将 SFUD 引入到系统中。现在您可以使用 QSPI 访问 Wio Terminal 上的闪存。
完整示例代码
此示例演示了读取/擦除/写入:

#include <sfud.h>
#define SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE 1024
static uint8_t sfud_demo_test_buf[SFUD_DEMO_TEST_BUFFER_SIZE];
static void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data);
#define SERIAL Serial
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
while(!SERIAL) {};
while(!(sfud_init() == SFUD_SUCCESS));
#ifdef SFUD_USING_QSPI
sfud_qspi_fast_read_enable(sfud_get_device(SFUD_W25Q32_DEVICE_INDEX), 2);
#endif
sfud_demo(0, sizeof(sfud_demo_test_buf), sfud_demo_test_buf);
}
void loop()
{
}
/**
* 第一个闪存设备测试的 SFUD 演示。
*
* @param addr 闪存起始地址
* @param size 测试闪存大小
* @param size 测试闪存数据缓冲区
*/
static void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data) {
sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table() + 0;
size_t i;
/* 准备写入数据 */
for (i = 0; i < size; i++) {
data[i] = i;
}
/* 擦除测试 */
result = sfud_erase(flash, addr, size);
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("擦除闪存数据完成");
} else {
SERIAL.println("擦除闪存数据失败");
return;
}
/* 写入测试 */
result = sfud_write(flash, addr, size, data);
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("写入闪存数据完成");
} else {
SERIAL.println("写入闪存数据失败");
return;
}
/* 读取测试 */
size_t BaseTime = micros();
result = sfud_read(flash, addr, size, data);
size_t CostTime = micros() - BaseTime;
if (result == SFUD_SUCCESS) {
SERIAL.println("读取闪存数据成功。");
SERIAL.println("偏移 (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F\r\n");
for (i = 0; i < size; i++) {
if (i % 16 == 0) {
SERIAL.print("0x");
SERIAL.print(addr + i,HEX);
SERIAL.print("\t");
}
SERIAL.print(data[i],HEX);
SERIAL.print("\t");
if (((i + 1) % 16 == 0) || i == size - 1) {
SERIAL.println("");
}
}
SERIAL.println(" ");
} else {
SERIAL.println("读取闪存数据失败。");
}
/* 数据检查 */
for (i = 0; i < size; i++) {
if (data[i] != i % 256) {
SERIAL.println("读取和检查写入数据有错误。");
break;
}
}
if (i == size) {
SERIAL.println("闪存测试成功。\r\n");
SERIAL.print("读取耗时: ");
SERIAL.print(CostTime);
SERIAL.println(" us");
}
}