Wio Terminal 复古游戏固件

这里我们发布了 Wio Terminal 的初始出厂固件,这是一个您可以在 Wio Terminal 上玩的简单游戏!
下载完整源代码
您可以从这个仓库下载 Wio Terminal 初始固件的完整源代码。
- 
下载整个仓库
 - 
在
examples/jumper位置 
依赖库
安装 Adafruit ZeroTimer 库
- 
访问 Adafruit_ZeroTimer 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
 - 
现在,Adafruit ZeroTimer 库可以安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Adafruit_ZeroTimer文件。 

note
还依赖于 1. Seeed_Arduino_LCD 2. Seeed_Arduino_FS 3. Seeed_Arduino_SFUD 4. Adafruit_ZeroDMA,但这些库包含在 Wio Terminal 开发板库中。如果遇到问题,请更新到最新的开发板库。
Arduino 说明
有 2 种方式 加载游戏元素的图像:
- 
使用 Flash:
- 
这是默认方法,将图像加载到 flash 中。
 - 
上传代码。
 
 - 
 - 
使用 SD 卡加载图像:
- 
将
rgb332文件(包含所有图像)复制粘贴到 SD 卡中。 - 
如果从 SD 卡加载图像,您需要取消注释宏
LOAD_IMAGE_SD。 - 
上传代码。
 
 - 
 
现在,您可以再次享受使用 Wio Terminal 玩复古游戏的乐趣!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。