Grove 接口
本文档介绍如何将 Wio Terminal 与 Grove 生态系统 配合使用。
借助 Grove,您可以通过更简单的连接更快地制作原型!
Wio Terminal 与 Grove - TDS 传感器
本节介绍如何将 Grove - TDS 传感器 与 Wio Terminal 配合使用,在折线图上显示实时 TDS 读数!
库安装
完整代码
将 Grove TDS 传感器连接到 Wio Terminal 的 Grove D/A 引脚,上传代码并查看结果!
#include"seeed_line_chart.h" //include the library
TFT_eSPI tft;
#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
#define sensorPin A0 //Analog pin
int sensorValue = 0;
float tdsValue = 0;
float Voltage = 0;
void setup() {
pinMode(sensorPin, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}
void loop() {
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Voltage = sensorValue*5/1024.0; //Convert analog reading to Voltage
tdsValue=(133.42*Voltage*Voltage*Voltage - 255.86*Voltage*Voltage + 857.39*Voltage)*0.5; //Convert voltage value to TDS value
if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(tdsValue); //read variables and store in data
//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("TDS Reading")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(3);
header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font
//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(true) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();
spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}
Wio Terminal 与 Grove - OLED 显示屏
如果您需要一个第二屏幕与 Wio Terminal 一起显示,Grove - OLED 显示屏 0.96" 将是完美的选择。它可以用来显示图形和数据,为 Wio Terminal 增加更多交互功能。
库安装
- 从 Arduino IDE 的库管理器中安装 U8g2 库。导航到 Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... 并在库管理器中搜索并安装
U8g2。
U8g2 初始化
使用 u8g2 的软件 I2C 初始化 OLED 显示屏,使用 SCL 作为时钟,SDA 作为数据:
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
使用方法
-
调用 u8g2.firstPage()。
-
开始一个 do-while 循环。
-
在循环体内:使用常规绘制命令绘制内容。
-
只要 u8g2.nextPage() 返回 true 就继续循环。
更多信息,请访问 u8g2
完整代码
将 Grove OLED Display 0.96" 连接到 Grove I2C 引脚并查看结果!
#include <U8g2lib.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
const unsigned char WAVE[] PROGMEM = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xE0,0x00,0x7E,0x00,0x07,0xE0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x01,0xF8,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x3F,0xFF,0xC3,0xFF,0xFC,0x3F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x00,0xF0,0x00,0x0F,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x00,0x18,0x00,0x01,0x80,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};
void setup() {
u8g2.begin();
}
void loop() {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_16b_mr);
u8g2.drawXBMP(40, 0, 50, 50, WAVE);
u8g2.setCursor(20, 60);
u8g2.print("Wio Terminal");
} while (u8g2.nextPage());
}
Wio Terminal 与 Grove - 温度传感器
本节介绍如何使用 Grove - 温度传感器 与 Wio Terminal 来显示实时环境温度读数。
库安装
完整代码
将 Grove 温度传感器连接到 Wio Terminal 的 Grove D/A 引脚,上传代码并查看结果!
#include"seeed_line_chart.h" //包含库文件
#include <math.h>
TFT_eSPI tft;
#define max_size 50 //数据的最大大小
doubles data; //初始化一个doubles类型来存储数据
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
const int B = 4275; // 热敏电阻的B值
const int R0 = 100000; // R0 = 100k
const int pinTempSensor = A0; // Grove - 温度传感器连接到A0
void setup() {
pinMode(pinTempSensor, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}
void loop() {
spr.fillSprite(TFT_DARKCYAN);
int a = analogRead(pinTempSensor);
float R = 1023.0/a-1.0;
R = R0*R;
float temperature = 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)-273.15; // 通过数据表转换为温度
if (data.size() == max_size) {
data.pop();//用于移除第一个读取的变量
}
data.push(temperature); //读取变量并存储在data中
//折线图标题的设置
auto header = text(0, 0)
.value("温度读数")
.align(center)
.color(TFT_WHITE)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);
header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //标题高度是字体高度的两倍
//折线图的设置
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) 折线图开始的位置
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //折线图的实际高度
.width(tft.width() - content.x() * 2) //折线图的实际宽度
.based_on(0.0) //y轴的起始点,必须是浮点数
.show_circle(true) //在每个点绘制圆圈,默认开启。
.y_role_color(TFT_WHITE)
.x_role_color(TFT_WHITE)
.value(data) //将数据传递给折线图
.color(TFT_RED) //设置线条的颜色
.draw();
spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}
Wio Terminal 与 Grove - GPS 传感器
本节介绍如何将 Grove - GPS 传感器与 Wio Terminal 配合使用来获取实时 GPS 信息。传感器本身输出 NMEA GPS 数据,我们将使用 TinyGPSPlus 库来解析数据为可读信息。
库安装
- 安装 TinyGPSPlus 库。
完整代码
将 Grove GPS 传感器连接到 Wio Terminal 的 Grove I2C 引脚(左侧),上传代码并在串口监视器中查看结果(波特率:9600)!
#include <TinyGPS++.h>
#include <wiring_private.h>
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// TinyGPS++ 对象
TinyGPSPlus gps;
// 与GPS设备的串行连接 - 左侧Grove连接器。
// 左侧Grove连接器与40针连接器的I2C1共享引脚。
static Uart Serial3(&sercom3, PIN_WIRE_SCL, PIN_WIRE_SDA, SERCOM_RX_PAD_1, UART_TX_PAD_0);
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial3.begin(GPSBaud);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
}
void loop()
{
// 此示例在每次正确编码新语句时显示信息。
while (Serial3.available() > 0)
if (gps.encode(Serial3.read()))
displayInfo();
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
Serial.println(F("未检测到GPS:请检查接线。"));
while(true);
}
}
void displayInfo()
{
Serial.print(F("位置: "));
if (gps.location.isValid())
{
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
Serial.print(F("无效"));
}
Serial.print(F(" 日期/时间: "));
if (gps.date.isValid())
{
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.year());
}
else
{
Serial.print(F("无效"));
}
Serial.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
Serial.print(F("无效"));
}
Serial.println();
}
void SERCOM3_0_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_1_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_2_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_3_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}