Wio Terminal 感应敲击动作演示
本仓库演示了 Wio Terminal 如何使用内置加速度计来感应单击敲击或双击敲击动作!

3轴加速度计初始化
要在 Wio Terminal 上初始化加速度计,请访问 IMU 入门指南 获取更多信息。
敲击灵敏度配置
对于敲击灵敏度,请根据 IMU 的量程范围调整 THRESHOLD 值:
| 量程范围 | 2g | 4g | 8g | 16g |
|---|---|---|---|---|
| THRESHOLD | 40-80 | 20-40 | 10-20 | 5-10 |
单击或双击
要使用 click 功能,只需按如下方式调用,其中第一个参数用于确定感应单击还是双击(1 或 2),第二个参数为阈值:
void setup() {
...
lis.click(1,THRESHOLD);
//检测到敲击时触发的中断信号!
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GYROSCOPE_INT1), count, RISING);
}
注意: GYROSCOPE_INT1 是加速度计中断引脚 1。
完整代码
#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
//调整此阈值以设置点击灵敏度
#define THRESHOLD 40
uint8_t cnt=0;
void count() {
cnt++;
Serial.print("Tap Count: ");
Serial.println(cnt);
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //数据输出速率
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //量程范围设置为2g
//1表示单击,2表示双击
//阈值越小,灵敏度越高
lis.click(1, THRESHOLD);
//检测到敲击时触发的中断信号!
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GYROSCOPE_INT1), count, RISING);
}
void loop() {
}