在 Wio Terminal 上使用 Grove 模拟端口

本仓库演示了如何在 Wio Terminal 上使用模拟输入。要在 Wio Terminal 上使用模拟引脚,您必须使用 RPI 引脚。
RPI 模拟引脚
Raspberry Pi 引脚定义如下:
RPI_A0->RPI_A8
Grove 端口配置
要将 Grove 可配置 A/D 端口用作模拟端口,只需按如下方式定义:
void setup() {
pinMode(A0, INPUT);
}
现在,将您的 Grove 传感器连接到物理引脚!
示例代码
在此示例中,使用 Grove 声音传感器进行演示:
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(A0, INPUT);
}
void loop() {
int loudness = analogRead(A0);
Serial.print("Loudness: ");
Serial.println(loudness);
delay(50);
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。