在 Wio Terminal 上使用 Grove I2C 端口
本仓库演示了如何在 Wio Terminal 上使用 Grove I2C 端口,您可以简单地使用这个即插即用功能与 Grove 生态系统配合使用!
端口配置
要在 Wio Terminal 上使用 Grove I2C 端口,只需将使用 I2C 的 Grove 传感器连接到 Wio Terminal 上的物理 I2C 端口即可。
注意: 记得在 Arduino IDE 中包含传感器库。更多信息请参考 如何安装库。
示例代码
在这个示例中,使用了 Grove LCD 来进行演示。这是来自 RGB LCD 库的 HelloWorld 示例。
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;
void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
delay(1000);
}
void loop()
{
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
delay(100);
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。