概述
本仓库介绍如何使用 Wio Terminal 上的 Grove IO 接口。这让您可以享受 Grove 生态系统的即插即用功能,以及使用 40 针树莓派兼容的 GPIO!
硬件原理图
Wio Terminal RPI 引脚图

Wio Terminal 有 40 针 GPIO 从 SAMD51 引出,与树莓派的引脚布局相同!
要使用它们,只需使用上面定义的引脚名称!一些引脚具有多种功能,因此可以通过不同的方式引用。
更多信息,请查看 variant.h 获取更多详细信息
Wio Terminal Grove 端口引脚图

如您所见,Wio Terminal 上有两个 Grove 端口可用。一个是默认的 I2C 端口,另一个是可配置的数字/模拟引脚,它也可以用于 PWM 输出。两个 Grove 端口都可以用作数字端口。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。