显示抗锯齿字体
本仓库演示了如何在 Wio Terminal 中使用抗锯齿字体(即显示日文字符、希腊字符和其他 UCS-2 字形)!此外,平滑字体还可以用于显示普通英文字符,使用您计算机中喜欢的字体。

库安装
为 Wio Terminal 安装 SD 卡库
- 访问 文件系统概述
为 Wio Terminal 安装 TFT LCD 库
- 访问 TFT LCD 概述
生成 vlw 字体文件
这里演示如何生成可在 Wio Terminal 中用于平滑字体的 vlw 字体文件。
步骤 1
下载 Processing 软件,根据您的操作系统进行下载。

步骤 2
打开 Processing,导航到 Tools -> Create Font...

步骤 3
将出现 Create Font 窗口。您可以从计算机中选择可用的字体。更改字体大小,然后点击 Characters...。您还可以更改 vlw 文件的文件名。

步骤 4
将出现 Character Selector 窗口,您可以选择特定语言的 Unicode 字符块(在本例中为基本拉丁文)。对于亚洲字符,建议使用 CJK 兼容性或 CJK 类别的 unicode 块。 点击 OK 保存字体设置。

步骤 5
导航到 File -> Save 并将草图文件保存到计算机的本地驱动器中。现在,我们已经生成了 vlw 字体文件!

存储到 SD 卡
生成 vlw 字体文件后,您可以在上一步保存的草图文件内的 data 文件夹中找到 vlw 文件。
现在,将 vlw 字体文件复制到 SD 卡中,并将 SD 卡重新插入 Wio Terminal。
配置 LCD 库
默认情况下,LCD 库的平滑字体选项是 关闭的,以节省 Wio Terminal 上的资源。因此需要配置以在 Wio Terminal 中启用平滑字体。
导航到 Arduino 库文件夹(libraries)-> Seeed_Arduino_LCD 并用编辑器打开 User_Setup.h。搜索 #define SMOOTH_FONT 并取消注释该行,如下所示:

现在您已经在 Wio Terminal 中启用了平滑字体,您可以显示任何您喜欢的字体或字符!
显示
- 从 SD 卡加载字体到 Wio Terminal:
void loadFont(String fontName);
其中 fontName 是 vlw 字体文件的名称。
- 在屏幕上显示 vlw 中的所有字符:
void showFont(uint32_t td);
其中 td 是显示所有字符时屏幕之间的延迟时间。
- 卸载字体:
void unloadFont();
要在屏幕上显示字符,您可以像在 tft 库中一样使用函数,使用 tft.println()。此外,您可以使用其他函数,如 tft.setCursor() 和 tft.setTextColor 来更改字符显示的位置和颜色。
注意:请检查 LCD 库中的 User_Setup.h,确保 #define SMOOTH_FONT 未被注释。
完整代码
请在这里下载完整代码和示例 vlw 文件。
#include<SPI.h>
#include "Seeed_FS.h"
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
Serial.begin(115200);
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK); //黑色背景
while(!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)){
Serial.println("SD card error!\n");
while(1);
}
delay(1000);
tft.loadFont("Apple-Chancery-24");
// 在屏幕上显示所有字符,屏幕之间延迟 2 秒(2000ms)
tft.showFont(2000); // 注意:此函数会移动光标位置!
tft.setTextColor(TFT_RED,TFT_BLACK);
tft.setCursor(0,0);
tft.println("Konnichiwa");
tft.println("Sayonara");
tft.println();
tft.unloadFont();
tft.loadFont("Latin-Hiragana-24");
tft.setTextColor(TFT_GREEN,TFT_BLACK);
tft.println("こんにちは");
tft.println("さようなら");
tft.unloadFont();
}
void loop(){}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。