使用不同字体
本文档描述了如何使用库中包含的不同免费字体(GNU FreeFonts)。您可以按照本指南选择您喜欢的字体在 Wio Terminal 上显示!

可用字体
此库中有三种主要字体可以使用,包括 Serif、Sans 和 Mono。每种字体都有几种样式(粗体、斜体、倾斜体)和字体大小,包括 9pt、12pt、18pt 和 24pt。
在 Wio Terminal 中使用字体
为了轻松使用这些字体,强烈建议从 Seeed_Arduino_LCD 仓库 复制 Free_Fonts.h 文件。我们假设您已经下载了仓库,路径为 ~/Arduino/libraries/Seeed_LCD_master/examples/320 x 240/All_Free_Fonts_Demo,您可以将此头文件附加到您的草图位置。这将使引用字体变得更加容易。
为了节省大量输入,每种字体可以在草图中以三种方式引用:
1.字体文件名前加 &,例如:&FreeSansBoldOblique24pt7b。
方法 1 示例
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique24pt7b);
2.FF# 其中 # 是通过查看 Free_Fonts.h 中的列表确定的数字
方法 2 示例
tft.setFreeFont(FF32);
3.文件名的缩写。查看下面的列表以了解使用的缩写。
方法 3 示例
tft.setFreeFont(FSSBO24)
其中字母的含义:
- F = 免费字体
- M = 等宽字体
- SS = 无衬线字体(双 S 用于区别于衬线字体)
- S = 衬线字体
- B = 粗体
- O = 倾斜体(字母 O 不是零)
- I = 斜体
- No = 磅值大小,可以是 9、12、18 或 24
使用不同字体的示例代码
#include"TFT_eSPI.h"
#include"Free_Fonts.h" //包含头文件
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK); //黑色背景
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b); //选择免费、无衬线、粗体、倾斜、12pt。
tft.drawString("Sans Serif 12pt",70,80);//在 (70,80) 处打印字符串
tft.setFreeFont(FF10); //选择免费、等宽、倾斜、12pt。
tft.drawString("Mono 12pt",70,110);//在 (70,110) 处打印字符串
tft.setFreeFont(FS12); //选择免费、衬线、12pt。
tft.drawString("Serif 12pt",70,140);//在 (70,140) 处打印字符串
}
void loop() {}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。