概述
本仓库介绍如何安装在 Wio Terminal 上使用的 TFT LCD 库。它以最小的努力为 Wio Terminal 提供基本的图形功能!
TFT LCD 库默认安装
默认情况下,TFT LCD 库包含在 Wio Terminal 开发板库中。因此,无需再次下载 TFT LCD 库。按照接下来的教程开始使用显示屏!
单独安装 TFT LCD 库
如果您想单独安装 TFT LCD 库,或仅更新 TFT LCD 库,请按照以下步骤操作:
-
访问 Seeed_Arduino_LCD 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
-
现在,TFT LCD 库可以安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Seeed_Arduino_LCD文件。

安装 Adafruit Zero DMA 库
TFT LCD 库的某些功能需要此库。
-
导航到
sketch->Include Library->Manager Library,将出现库管理器窗口。 -
搜索 Adafruit Zero DMA 并点击安装。

技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。