如何在 Wio Terminal 上使用 LvGL 图形库

在本教程中,我们将教您如何在 Wio Terminal 上使用 LvGL(轻量级多功能图形库)图形库。这是从原始 lv_arduino 移植到 Wio Terminal 的版本。
LvGL 是一个开源图形库,提供创建嵌入式 GUI 所需的一切,具有易于使用的图形元素、美观的视觉效果和低内存占用。
所需硬件
开始使用
- 在进行以下操作之前,请先按照 Wio Terminal 入门指南 进行操作。
安装 Seeed_Arduino_LvGL
-
访问 Seeed_Arduino_LvGL 仓库,并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
-
现在,可以将 FS 库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Seeed_Arduino_LvGL文件。

示例
1. 基准测试
这是 Wio Terminal 上 LvGL 图形库的基准测试演示,只需使用 Arduino IDE 将 benchmark.ino 上传到设备:

note
当前移植版本在基准测试演示中的 FPS 显示不正确,请关注更多更新。
2. 压力测试
这是 Wio Terminal 上 LvGL 图形库的基准测试演示,只需使用 Arduino IDE 将 lv_stresss.ino 上传到设备:

如需更多用法,您也可以使用 LvGL 官方文档 和 Arduino 示例 作为更多参考。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。