RTC 概述
本 wiki 介绍如何使用 Wio Terminal 内部 SAMD51 核心的内置 RTC 功能来跟踪时间。此功能可以让您无需向系统添加外部 RTC 模块!

为 Wio Terminal 安装 Seeed_Arduino_RTC 库
-
访问 Seeed_Arduino_RTC 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
-
现在,可以将 Seeed_Arduino_RTC 安装到 Arduino IDE。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Seeed_Arduino_RTC文件。

示例代码
以下代码是 SAMD51 RTC 库的基本用法:
更多 API 参考,请查看这里
#include "RTC_SAMD51.h"
#include "DateTime.h"
RTC_SAMD51 rtc;
void setup()
{
rtc.begin();
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
{
;
}
DateTime now = DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__));
Serial.println("adjust time!");
rtc.adjust(now);
now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
DateTime alarm = DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second() + 15);
rtc.setAlarm(0,alarm); // match after 15 seconds
rtc.enableAlarm(0, rtc.MATCH_HHMMSS); // match Every Day
rtc.attachInterrupt(alarmMatch); // callback whlie alarm is match
}
void loop()
{
}
void alarmMatch(uint32_t flag)
{
Serial.println("Alarm Match!");
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
}
高级 RTC 使用
您也可以使用 NTP 来获取 RTC 的时间。
- 对于此演示,您必须首先阅读 Wio Terminal 网络 wiki。
依赖库
-
Wio Terminal 网络相关库
#include <AtWiFi.h>
#include <millisDelay.h>
#include <Wire.h>
#include "RTC_SAMD51.h"
#include "DateTime.h"
const char ssid[] = "Your-network"; // 添加你需要的 ssid
const char password[] = "Your-password"; // 添加你自己的网络密码
millisDelay updateDelay; // 更新延迟对象。用于 ntp 周期性更新。
unsigned int localPort = 2390; // 监听 UDP 数据包的本地端口
// 在本地和远程时间服务器之间切换
// 注释掉以使用远程服务器
//#define USELOCALNTP
#ifdef USELOCALNTP
char timeServer[] = "n.n.n.n"; // 本地 NTP 服务器
#else
char timeServer[] = "time.nist.gov"; // 外部 NTP 服务器,例如 time.nist.gov
#endif
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP 时间戳在消息的前 48 字节中
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // 用于保存传入和传出数据包的缓冲区
// 声明一个时间对象
DateTime now;
// 定义 WiFI 客户端
WiFiClient client;
// udp 库类
WiFiUDP udp;
// 本地时间
unsigned long devicetime;
RTC_SAMD51 rtc;
// 供 Adafuit RTClib 库使用
char daysOfTheWeek[7][12] = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial); // 等待串口连接。原生 USB 需要
// 在 rtc 检查之前设置网络
connectToWiFi(ssid, password);
// 通过 NTP (udp) 调用时间服务器获取时间
// getNTPtime 返回针对时区调整但不包含夏令时的纪元 UTC 时间
// 时间
devicetime = getNTPtime();
// 检查 rtc 是否存在
if (devicetime == 0) {
Serial.println("从网络时间服务器获取时间失败。");
}
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("找不到 RTC");
while (1) delay(10); // 停止运行
}
// 获取并打印当前 rtc 时间
now = rtc.now();
Serial.print("RTC 时间是: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
// 使用 ntp 时间调整时间
rtc.adjust(DateTime(devicetime));
// 打印启动更新详情
Serial.println("RTC (启动) 时间已更新。");
// 获取并打印调整后的 rtc 时间
now = rtc.now();
Serial.print("调整后的 RTC (启动) 时间是: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
// 根据需要启动 millisdelays 定时器,调整以适应要求
updateDelay.start(12 * 60 * 60 * 1000); // 每 12 小时通过 ntp 更新时间
}
void loop() {
if (updateDelay.justFinished()) { // 12 小时循环
// 重复定时器
updateDelay.repeat(); // 重复
// 更新 rtc 时间
devicetime = getNTPtime();
if (devicetime == 0) {
Serial.println("从网络时间服务器获取时间失败。");
}
else {
rtc.adjust(DateTime(devicetime));
Serial.println("");
Serial.println("rtc 时间已更新。");
// 获取并打印调整后的 rtc 时间
now = rtc.now();
Serial.print("调整后的 RTC 时间是: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
}
}
}
void connectToWiFi(const char* ssid, const char* pwd) {
Serial.println("连接到 WiFi 网络: " + String(ssid));
// 删除旧配置
WiFi.disconnect(true);
Serial.println("等待 WIFI 连接...");
// 启动连接
WiFi.begin(ssid, pwd);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
}
Serial.println("已连接。");
printWifiStatus();
}
unsigned long getNTPtime() {
// 模块返回一个无符号长整型时间值,作为自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数
// unix 时间,如果遇到问题则返回 0
// 仅在连接时发送数据
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
// 初始化 UDP 状态
// 这初始化传输缓冲区
udp.begin(WiFi.localIP(), localPort);
sendNTPpacket(timeServer); // 向时间服务器发送 NTP 数据包
// 等待查看是否有回复可用
delay(1000);
if (udp.parsePacket()) {
Serial.println("收到 udp 数据包");
Serial.println("");
// 我们收到了一个数据包,从中读取数据
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // 将数据包读入缓冲区
// 时间戳从接收数据包的第 40 字节开始,长度为四个字节,
// 或两个字。首先,提取两个字:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// 将四个字节(两个字)组合成一个长整数
// 这是 NTP 时间(自 1900 年 1 月 1 日以来的秒数):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
// Unix 时间从 1970 年 1 月 1 日开始。以秒为单位,那是 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// 减去七十年:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// 根据时区偏移量(以秒为单位)调整时间,相对于 UTC 的 +/-
// WA 时间相对于 UTC 的偏移量是 +8 小时(28,800 秒)
// + GMT 以东
// - GMT 以西
long tzOffset = 28800UL;
// WA 本地时间
unsigned long adjustedTime;
return adjustedTime = epoch + tzOffset;
}
else {
// 无法成功解析 udp 数据包
// 清理 udp 连接
udp.stop();
return 0; // 零表示失败
}
// 不经常调用 ntp 时间,stop 释放资源
udp.stop();
}
else {
// 网络未连接
return 0;
}
}
// 向给定地址的时间服务器发送 NTP 请求
unsigned long sendNTPpacket(const char* address) {
// 将缓冲区中的所有字节设置为 0
for (int i = 0; i < NTP_PACKET_SIZE; ++i) {
packetBuffer[i] = 0;
}
// 初始化形成 NTP 请求所需的值
// (有关数据包的详细信息,请参见上面的 URL)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum,或时钟类型
packetBuffer[2] = 6; // 轮询间隔
packetBuffer[3] = 0xEC; // 对等时钟精度
// 根延迟和根分散的 8 个零字节
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// 所有 NTP 字段都已赋值,现在
// 你可以发送请求时间戳的数据包:
udp.beginPacket(address, 123); // NTP 请求发送到端口 123
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
}
void printWifiStatus() {
// 打印你连接的网络的 SSID:
Serial.println("");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// 打印你的 WiFi 模块的 IP 地址:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP 地址: ");
Serial.println(ip);
// 打印接收到的信号强度:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("信号强度 (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
Serial.println("");
}