使用 Wio Terminal 读取树莓派系统状态

本教程介绍如何通过 USB 串口通信使用 Wio Terminal 读取树莓派的系统状态。在此演示中,树莓派将作为主机,通过 USB 将其系统信息发送到串口。Wio Terminal 将作为从机,接收传入的数据并在其 LCD 屏幕上显示。
器件清单
-
树莓派(此处使用 3B+)
-
USB Type-C 数据线
功能特性
-
读取树莓派系统状态
-
在 Wio Terminal 屏幕上显示
树莓派主机程序
在树莓派上运行以下 Python 代码,通过 USB 串口将系统信息发送到 Wio Terminal。
注意: 请确保 Python 代码中的串口设置正确,请根据您的设备进行更改。
树莓派上的 Python 代码
import os
import time
import serial
# Settings for reading from Arduino Serial
serialPort= "/dev/ttyACM0" #Change it to your Serial Port, Check in Arudino IDE
baudRate = 115200
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
time.sleep(2)
# Return CPU temperature as a character string
def getCPUtemperature():
res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
# Return RAM information (unit=kb) in a list
# Index 0: total RAM
# Index 1: used RAM
# Index 2: free RAM
def getRAMinfo():
p = os.popen('free')
i = 0
while 1:
i = i + 1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:4])
# Return % of CPU used by user as a character string
def getCPUuse():
return(str(os.popen("top -n1 | awk '/Cpu\(s\):/ {print $2}'").readline().strip()))
# Return information about disk space as a list (unit included)
# Index 0: total disk space
# Index 1: used disk space
# Index 2: remaining disk space
# Index 3: percentage of disk used
def getDiskSpace():
p = os.popen("df -h /")
i = 0
while 1:
i = i +1
line = p.readline()
if i==2:
return(line.split()[1:5])
def main():
while True:
# CPU informatiom
CPU_temp = getCPUtemperature()
CPU_usage = getCPUuse()
# RAM information
# Output is in kb, here I convert it in Mb for readability
RAM_stats = getRAMinfo()
RAM_total = str(round(int(RAM_stats[0]) / 1000,1))
RAM_used = str(round(int(RAM_stats[1]) / 1000,1))
RAM_free = str(round(int(RAM_stats[2]) / 1000,1))
# Disk information
DISK_stats = getDiskSpace()
DISK_total = DISK_stats[0]
DISK_used = DISK_stats[1]
DISK_perc = DISK_stats[3]
temp=ser.write(str.encode(CPU_temp+' '+CPU_usage))
data=ser.write(str.encode(CPU_temp+':'+CPU_usage+':'+RAM_total+':'+RAM_used+':'+RAM_free+':'+DISK_total+':'+DISK_used+':'+DISK_perc))
ser.flush()
time.sleep(2)
print('')
print('CPU Temperature = '+CPU_temp)
print('CPU Use = '+CPU_usage)
print('')
print('RAM Total = '+str(RAM_total)+' MB')
print('RAM Used = '+str(RAM_used)+' MB')
print('RAM Free = '+str(RAM_free)+' MB')
print('')
print('DISK Total Space = '+str(DISK_total)+'B')
print('DISK Used Space = '+str(DISK_used)+'B')
print('DISK Used Percentage = '+str(DISK_perc))
if __name__ == '__main__':
try:
main()
except KeyboardInterrupt:
if ser != None:
ser.close()
Arduino 代码
所需的 Arduino 库
-
安装 LCD 屏幕库
Seeed_Arduino_LCD,请访问 Wio Terminal LCD 获取更多信息。 -
下载
Free_Fonts.h头文件,以便可以使用 LCD 库中包含的免费字体的缩写。请确保将此头文件放在与 Arduino 草图相同的位置。
完整代码
在此处下载完整代码。
使用说明
-
将 Arduino 代码上传到 Wio Terminal。上传完成后,应该会显示启动屏幕。
-
通过 USB Type-C 数据线将 Wio Terminal 连接到树莓派。
-
在树莓派上运行 Python 代码。
-
现在,您应该能够在 Wio Terminal 的 LCD 屏幕上看到树莓派的系统信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。