Wio Terminal Edge Impulse 使用多通道气体传感器区分饮料

在本教程中,我们将介绍如何使用 Wio Terminal 与 Edge Impulse 来简单部署一个机器学习项目。Wio Terminal 配合 Grove 系统 可以非常强大,它可以引入数百种传感器数据进行分析,并可能评估不同的场景!
这是一个受到 Benjamin Cabé 的人工鼻子项目 启发的项目。通过本文,您将了解使用 Wio Terminal 的 Edge Impulse 工作流程。
所需硬件
-
一些酒精、咖啡、可乐
开始使用
让我们带您了解 Edge Impulse 与 Wio Terminal 的工作流程。
1. 连接到 Edge Impulse
① 将最新的设备固件加载到 Wio Terminal
将 Wio Terminal 连接到您的计算机。通过快速滑动电源开关两次进入引导加载程序模式。更多参考信息,请参见这里。

您的 PC 中应该出现一个名为 Arduino 的外部驱动器。将下载的 Edge Impulse uf2 固件文件 拖到 Arduino 驱动器中。现在,Edge Impulse 已加载到 Seeeduino Wio Terminal 上!
注意: 这里是 Wio Terminal Edge Impulse 源代码,您也可以从这里构建固件。
② 使用 WebUSB 连接
转到您的 Edge Impulse 项目,点击数据采集选项卡,然后您可以在右上角看到选择 Connect using WebUSB。点击它。

然后,您可以看到一个弹出提示,选择配对的串行端口并"连接",如下图所示。

现在,您已成功将 Wio Terminal 与 Edge Impulse 连接。

2. 收集数据
将 Grove - 多通道气体传感器 v2 连接到 Wio Terminal 的 Grove I2C 端口。

将 Grove - 多通道气体传感器 v2 放置在您要测试的饮料上,在我的例子中首先是可乐。这里需要指出的一点是,Grove - 多通道气体传感器 v2 很容易受到周围环境的影响,您可能需要使用盖子来确保它只感应测试内容。

在 Edge Impulse 仪表板上,导航到数据采集,选择您的设备,并命名您的标签。顾名思义,标签应该根据您的测试内容命名,所以这里也将是 cola。
采样长度(毫秒)将是您的采样时间长度(以毫秒为单位),传感器选择外部多通道气体,频率选择 10Hz。

点击开始采样,它将开始收集数据。
在我的测试中,我获得了可乐数据 10 秒 9 次,每次都有相似的结果。您需要拥有彼此相当相似的数据集。
如果您的数据波动很大,这可能是由周围环境引起的。
一旦您有足够的一个标签的数据,您可以对其他标签执行完全相同的步骤!在我的测试中,我有另外三个数据集:空气、咖啡和酒精:
- 空气数据集:

- 咖啡数据集:

- 酒精数据集:

您应该看到不同的饮料会有不同的气体值,这使其非常适合机器学习!此外,拥有更多数据进行后续训练总是更好的,所以请随时收集更多数据!
随时添加更多类别的酒精!
3. 设计脉冲
接下来,我们需要通过点击脉冲设计 -> 创建脉冲来设计脉冲。脉冲获取原始数据,使用信号处理提取特征,然后使用学习块对新数据进行分类。在这个例子中,我添加了一个原始数据的处理块,包含所有输入轴,并添加了一个**神经网络(Keras)**学习块,如下所示:

点击保存脉冲,在脉冲设计下点击原始数据,您应该看到数据集的原始特征:

点击 Save parameters,然后它会导航到另一个页面。点击 Generate Features。

这将从之前的数据集生成特征,您将在右侧看到一个图表。如果数据集彼此分离,意味着数据集彼此独特,这使得机器学习差异变得更好。
4. 训练数据
在 Impulse Design 下,点击 NN Classifier 来配置神经网络的设置,以下是我的设置:

您可能需要根据需要调整这些设置并配置您的 神经网络架构,然后点击 Start training!这将执行训练,可能需要一段时间。
训练完成后,您将看到一个训练性能表。如果您的数据集彼此独特,您应该会得到相当好的结果!这是我的性能:

从中可以看出,准确性还不错,这是因为只有4个案例。您可能想要为此示例添加更多案例/测试。
5. 实时分类
现在我们已经训练了模型,我们可以用新数据测试模型。导航到 Live classification,并采样新的数据集进行测试。
- 测试示例 1:

- 测试示例 2:

从结果中我们可以看到,这是相当好的结果,您能够在 Edge Impulse 的帮助下使用 Grove - 多通道气体传感器 v2 来区分酒精!
部署到 Wio Terminal
下一步是在设备上部署。点击 Deployment 选项卡后,选择 Arduino library 并下载它。

解压存档文件并将其放置在您的 Arduino 库文件夹中。打开 Arduino IDE 并选择静态缓冲区草图(位于 File -> Examples -> 您的项目名称 -> static_buffer),它已经包含了使用您的模型进行分类的所有样板代码。很棒!

用户唯一需要填写的是函数 raw_feature_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr)。
int raw_feature_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {
float features[4];
features[0]=gas.getGM102B();
features[1] = gas.getGM302B();
features[2]=gas.getGM502B();
features[3]=gas.getGM702B();
memcpy(out_ptr, features + offset, length * sizeof(float));
return 0;
}
完整代码
#include <coffee_cola_alcohol_big_inferencing.h>
#include <Multichannel_Gas_GMXXX.h>
#include <Wire.h>
GAS_GMXXX<TwoWire> gas;
int raw_feature_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {
float features[4];
features[0]=gas.getGM102B();
features[1] = gas.getGM302B();
features[2]=gas.getGM502B();
features[3]=gas.getGM702B();
memcpy(out_ptr, features + offset, length * sizeof(float));
return 0;
}
void setup()
{
// 在这里放置你的设置代码,只运行一次:
Serial.begin(115200);
gas.begin(Wire, 0x08); // 使用硬件 I2C
Serial.println("Edge Impulse 推理演示");
}
void loop()
{
ei_printf("Edge Impulse 独立推理 (Arduino)\n");
ei_impulse_result_t result = { 0 };
// 特征存储在闪存中,我们不想将所有内容加载到 RAM 中
signal_t features_signal;
features_signal.total_length = sizeof(features) / sizeof(features[0]);
features_signal.get_data = &raw_feature_get_data;
// 调用脉冲
EI_IMPULSE_ERROR res = run_classifier(&features_signal, &result, false /* debug */);
ei_printf("run_classifier 返回: %d\n", res);
if (res != 0) return;
// 打印预测结果
ei_printf("预测结果 ");
ei_printf("(DSP: %d ms., 分类: %d ms., 异常: %d ms.)",
result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
ei_printf(": \n");
ei_printf("[");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf("%.5f", result.classification[ix].value);
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(", ");
#else
if (ix != EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT - 1) {
ei_printf(", ");
}
#endif
}
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf("%.3f", result.anomaly);
#endif
ei_printf("]\n");
// 人类可读的预测结果
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: %.5f\n", result.classification[ix].label, result.classification[ix].value);
}
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(" 异常分数: %.3f\n", result.anomaly);
#endif
delay(1);
}
/**
* @brief Printf 函数使用 vsnprintf 并通过 Arduino Serial 输出
*
* @param[in] format 可变参数列表
*/
void ei_printf(const char *format, ...) {
static char print_buf[1024] = { 0 };
va_list args;
va_start(args, format);
int r = vsnprintf(print_buf, sizeof(print_buf), format, args);
va_end(args);
if (r > 0) {
Serial.write(print_buf);
}
}