在 Wio Terminal 上使用 Xbox ONE 控制器
本教程介绍如何在 Wio Terminal 上使用 Xbox ONE 控制器。通过这个示例,您可以实现使用 Xbox 控制器在 Wio Terminal 上玩游戏!

需求
要使用此示例,您需要一个 USB OTG 适配器 和一个 USB 转串口模块,其中 OTG 适配器用于连接 Xbox 控制器,USB 转串口模块用于读取 Wio Terminal 的输出。
注意: 此示例使用 Xbox ONE 控制器。如果使用 Xbox 360 控制器或克隆版本,请查看示例中的 XBOXOLD.ino。
步骤
-
使用
Arduino IDE将代码上传到 Wio Terminal。 -
拔掉用于上传代码的 USB Type-C 线缆。
-
将您的 Xbox ONE 控制器 连接到 OTG 适配器,然后连接到 Wio Terminal 的 USB-C 端口。
Xbox ONE 控制器->OTG 适配器->Wio Terminal(Type-C 端口)
-
按以下方式将 USB 转串口模块 连接到 Wio Terminal:
TXD(USB 转串口模块)->RXD(Wio Terminal 的引脚 10)RXD(USB 转串口模块)->TXD(Wio Terminal 的引脚 8)3.3V(USB 转串口模块)->3.3V(Wio Terminal 的引脚 1)GND(USB 转串口模块)->GND(Wio Terminal 的引脚 6)
-
将 USB 转串口模块连接到您的计算机。根据所使用的 USB 转串口模块,下载相应的 USB 驱动程序,以便您的计算机能够识别它。
-
对于 Windows 用户,您可以打开设备管理器检查是否被识别。应该会出现一个新的
COM端口。- 对于 Mac 用户,在终端中使用
ls /dev/cu.*检查模块可用性。
- 对于 Mac 用户,在终端中使用
-
查看串口数据:
-
Windows: 下载并安装 PuTTY。选择
Serial,将串行线路中的COM更改为设备管理器中出现的 COM 端口,同时将速度更改为115200并按 Open。应该会出现一个终端。现在,如果您开始按 Xbox ONE 控制器上的按钮,您应该能看到串口输出! -
Mac: 打开终端并使用
brew install screen安装screen。安装完成后,使用命令screen /dev/cu.usbserial 115200,其中/dev/cu.usbserial应与上面的匹配。您应该能看到来自 Wio Terminal 的串口输出!
-
重要提示: 由于 Wio Terminal 的 USB 端口正在用于 USB 功能,要向 Wio Terminal 上传另一个程序需要通过按两次电源按钮进入引导加载程序模式(LED 会变暗),然后您应该能再次看到端口。
USB 主机配置
要在 Wio Terminal 上启用 USB 主机,您必须配置两个引脚。需要将 PIN_USB_HOST_ENABLE 设置为 LOW,将 OUTPUT_CTR_5V 设置为 HIGH。
您可以通过在 void setup() 中添加以下代码来简单实现:
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
完整代码
#include <XBOXONE.h>
#define SerialDebug Serial1
USBHost UsbH;
XBOXONE Xbox(&UsbH);
void setup() {
SerialDebug.begin(115200);
if (UsbH.Init()) {
SerialDebug.print(F("\r\nUSB主机未启动"));
while (1); //停止
}
SerialDebug.print(F("\r\nXBOX USB库已启动"));
//配置引脚以在Wio Terminal上启用USB主机
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
}
void loop() {
UsbH.Task();
if (Xbox.XboxOneConnected) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("左摇杆X: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("左摇杆Y: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatY));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("右摇杆X: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("右摇杆Y: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatY));
}
SerialDebug.println();
}
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0 || Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0) {
SerialDebug.print(F("L2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(L2));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
SerialDebug.print(F("R2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(R2));
SerialDebug.print("\t");
}
SerialDebug.println();
}
// 设置震动效果
static uint16_t oldL2Value, oldR2Value;
if (Xbox.getButtonPress(L2) != oldL2Value || Xbox.getButtonPress(R2) != oldR2Value) {
oldL2Value = Xbox.getButtonPress(L2);
oldR2Value = Xbox.getButtonPress(R2);
uint8_t leftRumble = map(oldL2Value, 0, 1023, 0, 255); // 将扳机值映射为字节
uint8_t rightRumble = map(oldR2Value, 0, 1023, 0, 255);
if (leftRumble > 0 || rightRumble > 0)
Xbox.setRumbleOn(leftRumble, rightRumble, leftRumble, rightRumble);
else
Xbox.setRumbleOff();
}
if (Xbox.getButtonClick(UP))
SerialDebug.println(F("上"));
if (Xbox.getButtonClick(DOWN))
SerialDebug.println(F("下"));
if (Xbox.getButtonClick(LEFT))
SerialDebug.println(F("左"));
if (Xbox.getButtonClick(RIGHT))
SerialDebug.println(F("右"));
if (Xbox.getButtonClick(START))
SerialDebug.println(F("开始"));
if (Xbox.getButtonClick(BACK))
SerialDebug.println(F("返回"));
if (Xbox.getButtonClick(XBOX))
SerialDebug.println(F("Xbox"));
if (Xbox.getButtonClick(SYNC))
SerialDebug.println(F("同步"));
if (Xbox.getButtonClick(L1))
SerialDebug.println(F("L1"));
if (Xbox.getButtonClick(R1))
SerialDebug.println(F("R1"));
if (Xbox.getButtonClick(L2))
SerialDebug.println(F("L2"));
if (Xbox.getButtonClick(R2))
SerialDebug.println(F("R2"));
if (Xbox.getButtonClick(L3))
SerialDebug.println(F("L3"));
if (Xbox.getButtonClick(R3))
SerialDebug.println(F("R3"));
if (Xbox.getButtonClick(A))
SerialDebug.println(F("A"));
if (Xbox.getButtonClick(B))
SerialDebug.println(F("B"));
if (Xbox.getButtonClick(X))
SerialDebug.println(F("X"));
if (Xbox.getButtonClick(Y))
SerialDebug.println(F("Y"));
}
delay(1);
}