Wio LTE Cat.1

Wio Tracker(无线输入输出)是一个开源网关,可实现更快的物联网 GPS 解决方案。它是 Arduino 和 Grove 兼容的开发板,可帮助您跟踪地球上几乎任何移动的物体,然后无线上传数据。Wio LTE 是 Wio Tracker 的 LTE 版本,所以现在我们有 2 个版本的 Wio Tracker,LTE(4G)版本会有一些不同。
与 2G 版本相比,Wio LTE 有三个主要更新。首先,从名称我们知道 Wio LTE 支持 LTE(4G)通信,这比 2G 更快更流行。其次,Wio LTE 总共支持 4 种不同的 GNSS - GPS、北斗、GLONSS 和伽利略,QZSS 也作为额外支持。有了更多的 GNSS 支持,定位将更加准确。第三,Wio LTE 的 MCU 升级到 STM32,基于 Cortex-M4,使 Wio LTE 比 2G 版本快 5 倍。此外,闪存和 RAM 也分别提升到 1MB 和 192+4k 字节。
除了三个主要更新外,LTE 版本与 2G 版本几乎相同。如果您的项目正在使用 2G 版本,更新到 LTE 版本会非常容易,因为我们已经准备了可移植和可扩展的 AT 命令库。 Arduino 和 Grove 兼容性通过众多库和支持性社区实现更快的开发。与板子一起提供的 GPS 库不仅限于 Arduino - 如果您选择用 C/C++开发,它也能很好地工作。通过板载的 6 个 Grove 连接器,开发者可以创建我们 180 多个传感器和执行器的任何组合来构建项目并解决任何问题。简化原型设计和开发阶段是我们的目标。
Wio LTE 非常适合户外项目,设备可以连接到 GPS 卫星并提供其所附物品的实时位置。LTE 提供宽带宽,允许用户和设备之间更快的交互。如果您要构建共享单车服务、跟踪宠物或牲畜、定位车辆,甚至跟踪儿童等项目,Wio LTE 是最佳解决方案。
请始终插入 3.7V 锂电池,以防 USB 电源供应不足。
| 产品名称 | 购买方式 |
|---|---|
| Wio LTE JP 版本 | ![]() |
| Wio LTE AU 版本 | ![]() |
| Wio LTE EU 版本 | ![]() |
| Wio LTE US 版本 | ![]() |
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Wio Lte v1.0 | 初始版本 | 2017 年 7 月 24 日 |
| Wio Lte v1.1 | 优化生产方法 | 2017 年 10 月 18 日 |
| Wio Lte v1.3 | 硬件变更,改善电源供应 | 2018 年 3 月 9 日 |
| Wio Lte v1.3b | 调整布局 | 2018 年 3 月 29 日 |
Wio Lte v1.3 发布说明
自该产品发布以来,我们收到了大量用户反馈和建议。我们决定基于用户反馈进一步改进该产品,所以您看到的是 Wio Lte v1.3 的推出。
我们在电源电路中做了一些改变:
- 将 PMIC(电源管理 IC)更换为 MP2617,更加稳定。
- 移除为 LTE 模块供电的 DC-DC 模块,在此版本中我们通过主电路或锂电池为 LTE 模块供电。
- 添加两个 100uf 电容器使电源更稳定。
如下图所示。
v1.3 v1.0

随着电源电路的变化,电源指示灯的逻辑也发生了变化。
| LED 状态 | 电池状态 |
|---|---|
| LED 亮 | 充电中 |
| LED 灭 | 充电完成 |
| LED 闪烁 | 电池错误(包括无电池状态) |
此外,复位键逻辑也发生了变化。
| 操作 | 复位范围 |
|---|---|
| 短时间按住复位按钮(2 秒内) | MCU 复位/LTE 模块不会复位 |
| 长时间按住复位按钮(超过 10 秒) | 整个板子将复位 |
特性
- 为宽带物联网应用优化的低成本、低功耗 LTE 连接
- 全球 LTE 和 UMTS/HSPA+
- 嵌入式电源管理单元(PMU),具有超低深度睡眠电流消耗
- GPS/北斗/GLONASS/伽利略和 QZSS
- 适用于 Wio Tracker 的可移植和可扩展 AT 命令库
- Arduino IDE 兼容
- 6 个 Grove 连接器
- Nano SIM 和 TF 卡二合一插槽
规格
| 项目 | 功能 | 值 |
|---|---|---|
| 微控制器 | 处理器 | STM32F405RG, ARM 32 位 Cortex-M4, 168MHZ |
| 闪存 | 1MB | |
| SRAM | 192+4KB | |
| 工作电压 | 3.3V | |
| 每个 I/O 引脚的直流电流 | 7 mA | |
| LTE | LTE Cat.1 | AT 命令:3GPP TS27.007 和增强 AT 命令 |
| 数据 | LTE-FDD 最大 10Mbps(下行)最大 5Mbps(上行) | |
| 协议:TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/HTTPS*/SMTP*/MMS*/FTPS*/SMTPS*/SSL* | ||
| SMS | 点对点消息,SMS 广播,文本和 PDU 模式 | |
| 音频 | 回声消除,噪声消除 | |
| GNSS | 系统 | GPS/北斗/GLONASS/伽利略/QZSS |
| 精度 | <2.5 m CEP | |
| 外设 | Grove | 2 x 数字端口 |
| 2 x 模拟端口 | ||
| 1 x UART | ||
| 1 x I2C | ||
| 天线 | 2 x LTE 天线 | |
| 1 x GPS 天线 | ||
| 其他 | USB:电源供应和上传程序 | |
| JST 1.0 电池连接器 | ||
| 3.5mm 音频插孔 | ||
| MCU 复位按钮,MCU 启动(DFU)按钮,EC21 电源按钮 | ||
| 1 x 用户 RGB LED SK6812 | ||
| Nano SIM 和 TF 卡二合一插槽 | ||
| 尺寸 | 长度 | 54.7mm |
| 宽度 | 48.2mm | |
| 重量 | 18g |
功耗
| 状态 | 电流 | 电压 |
|---|---|---|
| 正常启动(启动瞬间) | 700mA | 5V |
| 启动后(空闲模式) | 300mA | 5V |
| 启动后,正常通信状态(网络传输功能) | 600mA 左右,峰值达到 2A | 5V |
| 通话和短信(信号较好) | 100-300mA | 5V |
| 深度睡眠模式,关闭所有功能,需要外部唤醒(仅通过复位唤醒) | 300uA | 4.2V |
| MCU 深度睡眠模式,唤醒引脚连接到模块,通过模块唤醒 | 超过 300uA(需要测试) | 4.2V |
有两种工作条件。一种是通过 5V USB 供电。另一种是通过 4.2V 电池供电。
应用创意
- 计步器
- 智能滑雪
- 智能两轮车
- 共享单车
- 宠物追踪器
- 儿童定位手表
- 智能手表
- 交通定位系统
- 车辆定位系统
- 财产安全
使用 Grove 模块来扩展您的应用。板上有 6 个 Grove 连接器。如果这是您第一次听说 Grove,请查看Grove 系统了解更多详情。简而言之,Grove 是数百种标准化传感器,包括传感器、执行器、显示器以及通信模块。
硬件概述
![]()
![]()
如果您想使用板载 Grove 连接器,请使用 digitalWrite(B10, HIGH)来开启 3V3_B。除了 D38 默认上电外。否则您无法为 Grove 模块供电。
EC21 模块
EC21 包含 9 个变体:EC21-E、EC21-A、EC21-V、EC21-AUT、EC21-AUV、EC21-AU、EC21-KL、EC21-J 和 EC21-CEL。这使其与现有的 EDGE 和 GSM/GPRS 网络向后兼容,确保它可以轻松地从 LTE 迁移到 2G 或 3G 网络。
而EC21-A是我们在 WIO Tracker - LTE 中使用的版本,它支持 AT&T 和 T-mobile SIM 卡。如果您想为其他地区定制 EC21 模块,请随时发邮件给我们:[email protected]
| 频率 | EC21-E | EC21-A | EC21-V | EC21-AUT | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTE | FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B2/B4/B12 | B4/B13 | B1/B3/B5/B7/B28 |
| TDD-LTE | |||||
| 3G | WCDMA | B1/B5/B8 | B2/B4/B5 | B1/B5 | |
| GSM/EDGE | B3/B8 | ||||
| 嵌入式 GNSS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
| Wi-Fi 接口 | Y | Y | Y | Y | |
| 地区 | 欧洲、中东、非洲、韩国、泰国、印度 | 北美 | 北美 | 澳大利亚 | |
| 认证 | CE/ GCF/ Vodafone | FCC/ PTCRB/ AT&T/ IC/ ROGERS | FCC/ GCF/ Verizon | RCM/ Telstra | |
| 频率 | EC21-AUV | EC21-AU | EC21-KL | EC21-J | EC20-CEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTE | FDD-LTE | B1/B3/B5/B8/B28 | B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | B1/B3/B5/B7/B8 | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | B1/B3/B5 |
| TDD-LTE | B40 | |||||
| 3G | WCDMA | B1/B5/B8 | B1/B2/B5/B8 | |||
| GSM/EDGE | 四频 | |||||
| 嵌入式 GNSS | N | 可选 | N | N | N | |
| Wi-Fi 接口 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 地区 | 澳大利亚沃达丰 | 南美、澳新、台湾 | 韩国 | 日本 | 中国电信 | |
| 认证 | RCM | RCM/ Anatel/ NCC | KC/ SKT/KT*/ LGU+* | JATE/ TELEC/ DOCOMO* | CCC/ SRRC/ NAL | |
入门指南
安装 USB 驱动
-
Windows 用户:大多数版本的 Windows 不会自动加载 USB 串口的内置驱动程序。您需要下载 ST 的 USB 驱动程序STM32 虚拟 COM 端口驱动程序。
-
Mac OS X 和 Chromebook 用户:板子可以直接插入使用,无需驱动程序!
更改 DFU 驱动
对于 Windows 用户:
- 步骤 1. 按住 BOOT 按钮并连接到计算机,您将在设备管理器中看到STM32 Device in DFU Mode,如下所示。

- 步骤 2. 这表示您需要使用zadig_xx.exe将 DFU 驱动从STTub30更改为WinUSB,如下所示。如果我们在 Zadig 上看不到任何信息,请点击 Options--> List All Devices,然后选择 STM32 Virtual COM Ports。

- 步骤 3. 您将在设备管理器中看到"STMicroelectronics Virtual COM Port",如下所示。

使用 Arduino
1. 软件配置
- 步骤 1. 安装 Arduino IDE,推荐 IDE 版本 1.8.0 以上。
- 步骤 2. 按照如何将 Seeed 开发板添加到 Arduino IDE将 Wio_LTE 添加到 Arduino 开发板管理器中。
复制并粘贴 json URL 到 Arduino 首选项
https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_seeeduino_boards_index.json

2. 使用短信发送功能
-
步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
-
步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->SMSSend 示例。
-
步骤 3. 更改电话号码和信息。
-
步骤 4. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
-
步骤 5. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
-
步骤 6. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
-
步骤 7. 保持 COM 端口为空。
-
步骤 8. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
-
步骤 9. 按 RST 按钮启用 COM 端口。
#include "wio_tracker.h"
char message[128] = "Hello from Wio Traker!";
WioTracker wio = WioTracker();
void setup() {
wio.Power_On();
SerialUSB.println("Power On!");
if(!wio.waitForNetworkRegister())
{
SerialUSB.println("Network error!");
return;
} else {
SerialUSB.println("Network ready!");
}
// Change xxxxxxxxxxx to your test phone number
if(wio.sendSMS("185XXX26402", message))
{
SerialUSB.println("Send OK!");
}
else
{
SerialUSB.println("Send Error!");
}
}
void loop() {
AT_bypass();
}
- 步骤 10. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 11. 电话号码所有者将收到消息。
Power On!
Network ready!
Send OK!
3. 使用 SMS 读取功能
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->SMSRead 示例。
- 步骤 3. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 4. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 5. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 6. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 7. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
- 步骤 8. 按 RST 按钮启用 COM 端口。
#include "wio_tracker.h"
uint16_t newSMSNumber = -1;
char message[128];
char phone[32];
char dateTime[32];
WioTracker wio = WioTracker();
void setup() {
wio.Power_On();
SerialUSB.println("Power On!");
SerialUSB.println("Wait for network registered...");
if(!wio.waitForNetworkRegister())
{
SerialUSB.println("Network error!");
return;
} else {
SerialUSB.println("Network ready!");
}
wio.readAllRecUnreadSMS(); // Set all "REC UNREAD SMS" to "REC READ SMS"
}
void loop() {
int id = wio.detectRecUnreadSMS();
if(-1 != id){
newSMSNumber = id;
wio.readSMS(newSMSNumber, message, 128, phone, dateTime);
SerialUSB.println("++++++++++++++ Start +++++++++++++++++");
SerialUSB.print("From: ");
SerialUSB.println(phone);
SerialUSB.print("Date: ");
SerialUSB.println(dateTime);
SerialUSB.println(message);
SerialUSB.println("++++++++++++++++ End +++++++++++++++");
} else {
SerialUSB.println("Waiting for new SMS!");
}
delay(1000);
}
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 10. 打开串行监视器,当看到 Waitting for new SMS! 时,向板子发送消息,新消息将很快显示,包含电话号码、时间和内容。
Power On!
Wait for network registered...
Network ready!
Waiting for new SMS!
Waiting for new SMS!
Waiting for new SMS!
++++++++++++++ Start +++++++++++++++++
From: 1375002xxxx
Date: 17/12/20,17:40:38+32
Hello tracker
++++++++++++++++ End +++++++++++++++
Waiting for new SMS!
Waiting for new SMS!
4. 使用 GPS 功能
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->GNNS-->GNSS_Show_Coordinate 示例。
- 步骤 3. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 4. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 5. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 6. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 7. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
- 步骤 8. 按 RST 按钮启用 COM 端口。
#include "gnss.h"
GNSS gnss = GNSS();
void setup() {
gnss.Power_On();
while(false == gnss.Check_If_Power_On()){
SerialUSB.println("Waitting for module to alvie...");
delay(1000);
}
SerialUSB.println("\n\rPower On!");
if(!(gnss.open_GNSS())){
SerialUSB.println("\n\rGNSS init failed!");
return;
}
SerialUSB.println("Open GNSS OK.");
delay(2000);
}
void loop() {
if(gnss.getCoordinate()){
SerialUSB.println();
SerialUSB.print("GNSS: \r\n");
// Output double type
SerialUSB.print("Data type in double: ");
SerialUSB.print(gnss.longitude, 6);
SerialUSB.print(",");
SerialUSB.println(gnss.latitude, 6);
// Output char* type
SerialUSB.print("Data type in string: ");
SerialUSB.print(gnss.str_longitude);
SerialUSB.print(",");
SerialUSB.println(gnss.str_latitude);
} else{
SerialUSB.print("...");
}
}
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 10. 我们将看到屏幕上打印的纬度、经度信息。
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
RDY
AT
OK
Power On!
Open GNSS OK.
.................................
GNSS:
Data type in double: 113.966255,22.583820
Data type in string: 113.966255,22.583819
GNSS:
Data type in double: 113.966248,22.583818
Data type in string: 113.966248,22.583818
GNSS:
Data type in double: 113.966248,22.583817
Data type in string: 113.966248,22.583816
GNSS:
Data type in double: 113.966248,22.583820
Data type in string: 113.966248,22.583819
5. 在 NMEA 模式下使用 GPS
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->GNNS-->GNSS_NMEA 示例。
- 步骤 3. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 4. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 5. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 6. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 7. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
- 步骤 8. 按 RST 按钮启用 COM 端口。
#include "gnss.h"
char nmea_sentence[192];
char nmea_GSV_sentence[512];
GNSS gnss = GNSS();
void setup() {
gnss.Power_On();
while(false == gnss.Check_If_Power_On()){
SerialUSB.println("Waitting for module to alvie...");
delay(1000);
}
SerialUSB.println("\n\rPower On!");
if(!(gnss.open_GNSS())){
SerialUSB.println("\n\rGNSS init failed!");
return;
}
SerialUSB.println("Open GNSS OK.");
gnss.enable_NMEA_mode(); // Set output sentence in NMEA mode
}
void loop() {
clean_buffer(nmea_sentence, 192);
gnss.read_NMEA(GGA, nmea_sentence);
SerialUSB.print(nmea_sentence);
clean_buffer(nmea_sentence, 192);
gnss.read_NMEA(RMC, nmea_sentence);
SerialUSB.print(nmea_sentence);
clean_buffer(nmea_sentence, 192);
gnss.read_NMEA(GSA, nmea_sentence);
SerialUSB.print(nmea_sentence);
clean_buffer(nmea_sentence, 192);
gnss.read_NMEA(VTG, nmea_sentence);
SerialUSB.print(nmea_sentence);
clean_buffer(nmea_GSV_sentence, 512);
gnss.read_NMEA_GSV(nmea_sentence);
SerialUSB.print(nmea_sentence);
SerialUSB.println("\r\n");
delay(1000);
}
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 10. 我们将看到以下日志。
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Power On!
Open GNSS OK.
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSV,3,1,12,16,60,324,40,27,54,171,40,03,19,253,,08,21,198,*7B
$GPGSV,3,2,12,09,02,322,,14,32,147,,21,04,080,,22,17,233,*7E
$GPGSV,3,3,12,23,32,314,,26,45,018,,31,35,073,,32,10,149,*7C
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSV,3,1,12,03,19,253,38,08,21,198,34,14,32,147,37,16,60,324,42*70
$GPGSV,3,2,12,22,17,233,37,23,32,314,38,26,45,018,40,27,54,171,44*7D
$GPGSV,3,3,12,31,35,073,40,09,02,322,,21,04,080,,32,10,149,*75
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSV,4,1,13,03,19,253,40,04,,,37,08,21,198,36,09,02,322,33*43
$GPGSV,4,2,13,14,32,147,37,16,60,324,41,22,17,233,40,23,32,314,39*72
$GPGSV,4,3,13,26,45,018,41,27,54,171,41,31,35,073,40,21,04,080,*78
$GPGSV,4,4,13,32,10,149,*47
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSV,4,1,14,03,19,253,39,04,,,37,08,21,198,36,09,02,322,34*4D
$GPGSV,4,2,14,14,32,147,36,16,60,324,41,22,17,233,37,23,32,314,39*74
$GPGSV,4,3,14,26,45,018,41,27,54,171,41,31,35,073,41,21,04,080,*7E
$GPGSV,4,4,14,32,10,149,,33,,,34*47
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGGA,110917.30,2235.028403,N,11357.974736,E,1,10,0.9,52.2,M,-1.0,M,,*43
$GPRMC,110917.30,A,2235.028403,N,11357.974736,E,0.0,,050118,2.3,W,A*0B
$GPGSA,A,3,03,08,09,14,16,22,23,26,27,31,,,1.8,0.9,1.6*37
$GPVTG,,T,2.3,M,0.0,N,0.0,K,A*0C
$GPGSV,4,1,15,03,19,253,38,04,,,36,08,21,198,34,09,02,322,33*49
$GPGSV,4,2,15,14,32,147,36,16,60,324,40,22,17,233,36,23,32,314,38*74
$GPGSV,4,3,15,26,45,018,40,27,54,171,40,31,35,073,40,21,04,080,*7E
$GPGSV,4,4,15,32,10,149,,33,,,34,46,,,34*43
$GPVTG,,T,2.3,M,0.0,N,0.0,K,A*0C
6. 使用拨打电话功能
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->Callup 示例。
- 步骤 3. 更改电话号码。
- 步骤 4. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 5. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 6. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 7. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 8. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
- 步骤 9. 按 RST 按钮启用 COM 端口。
- 步骤 10. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 11. 电话号码所有者将接到电话。
#include "wio_tracker.h"
WioTracker wio = WioTracker();
void setup() {
wio.Power_On();
SerialUSB.println("Power On!");
while(!wio.init()){
delay(1000);
SerialUSB.println("Accessing network...");
}
SerialUSB.println("Initialize done...");
bool ret = wio.waitForNetworkRegister();
if(true == ret){
SerialUSB.println("Network accessed!");
}else {
SerialUSB.println("Network failed!");
return;
}
// Make a phone call
wio.callUp("185XXX26402");
SerialUSB.println("Calling...");
}
void loop() {
/* Debug */
AT_bypass();
}
7. 使用 Socket TCP/UDP 客户端
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板一侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->TCPConnect。
- 步骤 3. 更改电话号码。
- 步骤 4. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 5. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 6. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 7. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 8. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include "ethernet.h"
Ethernet eth = Ethernet();
// const char apn[10] = "CMNET";
const char apn[10] = "UNINET";
const char URL[100] = "mbed.org";
char http_cmd[100] = "GET /media/uploads/mbed_official/hello.txt HTTP/1.0\n\r\n\r";
int port = 80;
int ret = 0;
void setup() {
SerialUSB.println("Begin...");
eth.Power_On();
while(false == eth.Check_If_Power_On()){
SerialUSB.println("Waitting for module to alvie...");
delay(1000);
}
while(!eth.init()){
delay(1000);
SerialUSB.println("Accessing network...");
}
SerialUSB.println("Initialize done...");
eth.join(apn);
SerialUSB.print("\n\rIP: ");
SerialUSB.print(eth.ip_string);
if(eth.connect(URL, port, TCP))
{
eth.write(http_cmd);
while(MODULE_PORT.available()){
serialDebug.write(MODULE_PORT.read());
}
eth.close(1);
}
else {
SerialUSB.println("Connect Error!");
}
}
void loop() {
/* Debug */
AT_bypass();
}
- 步骤 9. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 10. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
Begin...
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Waitting for module to alvie...
Initialize done...
IP: 10.229.226.108
+QIURC: "recv",0,389
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.11.12
Date: Mon, 25 Dec 2017 04:45:01 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 14
Connection: close
Last-Modified: Fri, 27 Jul 2012 13:30:34 GMT
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: max-age=36000
Expires: Mon, 25 Dec 2017 14:44:58 GMT
X-Upstream-L1-next-hop: 217.140.101.22:8080
X-Upstream-L1: developer-sjc-cyan-border-nginx
Hello world!
+QIURC: "closed",0
8. 使用 SD 卡
Epruino 固件 v1.94 不支持 SD 卡驱动,请使用 v1.96 或更高版本,最新版本是 v1.99。
- 步骤 1. 将 micro SD 卡插入 SD 卡槽。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->Wio_LTE_Arduino_Library-->SDCard->CardInfo。
- 步骤 3. 更改电话号码。
- 步骤 4. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 5. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 6. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 7. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 8. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
// include the SD library:
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
const int chipSelect = 43;
void setup()
{
SerialUSB.print("\nInitializing SD card...");
pinMode(SS, OUTPUT);
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
SerialUSB.println("initialization failed. Things to check:");
SerialUSB.println("* is a card is inserted?");
SerialUSB.println("* Is your wiring correct?");
SerialUSB.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
}
// print the type of card
SerialUSB.print("\nCard type: ");
switch(card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
SerialUSB.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
SerialUSB.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
SerialUSB.println("SDHC");
break;
default:
SerialUSB.println("Unknown");
}
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
SerialUSB.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
}
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
SerialUSB.print("\nVolume type is FAT");
SerialUSB.println(volume.fatType(), DEC);
SerialUSB.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
SerialUSB.print("Volume size (bytes): ");
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
}
void loop(void) {
}
- 步骤 9. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 10. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
Initializing SD card...
Card type: SDHC
Volume type is FAT32
Volume size (bytes): 2689048576
Volume size (Kbytes): 2626024
Volume size (Mbytes): 2564
Files found on the card (name, date and size in bytes):
9. 使用 Grove 模块
9.1 使用 Grove 数字模块
我们使用 Grove-TemperatureAndHumidity_Sensor 作为数字输入,并连接到 Wio LTE 的 D20。
- 步骤 1. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 2. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 3. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 4. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 5. 从 Github 下载 WioLTEforArduino Library 和 Grove-TemperatureAndHumidity_Sensor Library。参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 6. 将下面的代码复制到 Sketch。
- 步骤 7. 点击 Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <WioLTEforArduino.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN (WIOLTE_D20)
#define INTERVAL (100)
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
WioLTE Wio;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
{
delay(200);
SerialUSB.println("### I/O Initialize.");
Wio.Init();
SerialUSB.println("### Power supply ON.");
Wio.PowerSupplyGrove(true);
delay(500);
SerialUSB.println("### Initial temperature and humidity sensor.");
dht.begin();
}
void loop()
{
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h))
{
SerialUSB.println("Failed to read from DHT");
}
else
{
SerialUSB.print("Humidity: ");
SerialUSB.print(h);
SerialUSB.print(" %\t");
SerialUSB.print("Temperature: ");
SerialUSB.print(t);
SerialUSB.println(" *C");
}
}
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
### I/O Initialize.
### Power supply ON.
### Initial temperature and humidity sensor.
Humidity: 40.00 % Temperature: 27.00 *C
Humidity: 40.00 % Temperature: 27.00 *C
Humidity: 40.00 % Temperature: 27.00 *C
Humidity: 40.00 % Temperature: 27.00 *C
Humidity: 39.00 % Temperature: 27.00 *C
9.2 使用 Grove 模拟模块
我们使用 Grove-Light Sensor 作为模拟输入,并连接到 Wio LTE 的 A4(12 位 ADC)。
- 步骤 1. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 2. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 3. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 4. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 5. 从 Github 下载 WioLTEforArduino Library。参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 6. 将下面的代码复制到 Sketch。
- 步骤 7. 点击 Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <WioLTEforArduino.h>
#define LIGHT_PIN (WIOLTE_A4)
WioLTE Wio;
void setup() {
delay(200);
SerialUSB.println("### I/O Initialize.");
Wio.Init();
SerialUSB.println("### Power supply ON.");
Wio.PowerSupplyGrove(true);
delay(500);
SerialUSB.println("### Setup pin mode.");
pinMode(LIGHT_PIN, INPUT_ANALOG);
}
void loop() {
int light = analogRead(LIGHT_PIN);
SerialUSB.println(light);
delay(1000);
}
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
### I/O Initialize.
### Power supply ON.
### Setup pin mode.
2531
2530
2530
2530
2531
2533
2532
2531
9.3 使用 Grove I2C 模块
我们使用 Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 作为 I2C 设备,并连接到 Wio LTE 的 I2C 端口。
- 步骤 1. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 插入 PC。
- 步骤 2. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 3. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 4. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 5. 从 Github 下载 WioLTEforArduino Library 和 ADXL345。参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 6. 将下面的代码复制到 Sketch。
- 步骤 7. 点击上传将代码上传到 Wio_LTE。
#include <WioLTEforArduino.h>
#include <ADXL345.h>
#define INTERVAL (100)
WioLTE Wio;
ADXL345 Accel;
void setup()
{
delay(200);
SerialUSB.println("### I/O Initialize.");
Wio.Init();
SerialUSB.println("### Power supply ON.");
Wio.PowerSupplyGrove(true);
delay(500);
Accel.powerOn();
SerialUSB.println("### Setup completed.");
}
void loop()
{
int x;
int y;
int z;
Accel.readXYZ(&x, &y, &z);
SerialUSB.print(x);
SerialUSB.print(' ');
SerialUSB.print(y);
SerialUSB.print(' ');
SerialUSB.println(z);
delay(INTERVAL);
}
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
### I/O Initialize.
### Power supply ON.
### Setup completed.
-224 -51 -82
-227 -40 -90
-231 -37 -91
-229 -37 -90
-227 -38 -90
-229 -39 -90
9.4 使用 Grove UART 模块
我们使用 Grove-CO2 作为 UART 设备,并连接到 Wio LTE 的 UART 端口。
- 步骤 1. 按住 Wio LTE 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 插入 PC。
- 步骤 2. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 3. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 4. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 5. 从 Github 下载 WioLTEforArduino Library。参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 6. 将下面的代码复制到 Sketch。
- 步骤 7. 点击上传将代码上传到 Wio_LTE。
#include <WioLTEforArduino.h>
#include <ADXL345.h>
#define INTERVAL (100)
const unsigned char cmd_get_sensor[] =
{
0xff, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x79
};
unsigned char dataRevice[9];
int temperature;
int CO2PPM;
WioLTE Wio;
void setup()
{
delay(200);
SerialUSB.println("### I/O Initialize.");
Wio.Init();
SerialUSB.println("### Power supply ON.");
Wio.PowerSupplyGrove(true);
delay(500);
SerialUSB.println("Initial UART.");
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if(dataRecieve())
{
SerialUSB.print("Temperature: ");
SerialUSB.print(temperature);
SerialUSB.print(" CO2: ");
SerialUSB.print(CO2PPM);
SerialUSB.println("");
}
delay(1000);
}
bool dataRecieve(void)
{
byte data[9];
int i = 0;
//transmit command data
for(i=0; i<sizeof(cmd_get_sensor); i++)
{
Serial.write(cmd_get_sensor[i]);
}
delay(10);
//begin reveiceing data
if(Serial.available())
{
while(Serial.available())
{
for(int i=0;i<9; i++)
{
data[i] = Serial.read();
}
}
}
for(int j=0; j<9; j++)
{
Serial.print(data[j]);
Serial.print(" ");
}
Serial.println("");
if((i != 9) || (1 + (0xFF ^ (byte)(data[1] + data[2] + data[3] + data[4] + data[5] + data[6] + data[7]))) != data[8])
{
return false;
}
CO2PPM = (int)data[2] * 256 + (int)data[3];
temperature = (int)data[4] - 40;
return true;
}
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
### I/O Initialize.
### Power supply ON.
### Initial UART.
Temperature: 22 CO2: 410
Temperature: 22 CO2: 1031
Temperature: 22 CO2: 2699
Temperature: 22 CO2: 2579
Temperature: 22 CO2: 2972
常见问题
Q1: 我们无法使用 Arduino IDE 下载程序,并在 Arduino IDE 底部看到以下错误信息。
A3: 这是一个错误。当使用 Arduino 串口打印信息时,Arduino IDE 会记住串口号。因此没有可用的串口来下载新程序。我们可以重启 Arduino IDE 作为临时解决方案。对于预防性解决方案,请使用其他 COM 监视器软件,如 SSCOM。请确保我们在程序下载过程中看到进度条。否则,我们将看到以下信息,程序不会被下载。
Sketch uses 23068 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 1048576 bytes.
Global variables use 13864 bytes of dynamic memory.
DFU begin
dfu-util 0.8
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to [email protected]
Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
No DFU capable USB device available
DFU end
Q2: 更改 dfu 驱动程序后,我们在设备管理器中看不到 COM 端口。
A5: 请按下 RST 按钮,我们将在设备管理器中看到 COM 端口。
Q3: 我们在 Zadig 软件上看不到任何信息。
A6: 请点击 Options--> List All Devices,然后选择 STM32 Virtual COM Ports。
Wio LTE AU 版本 v1.3b 原理图在线查看器
Wio LTE EU 版本 v1.3b 原理图在线查看器
Wio LTE JP 版本 v1.3b 原理图在线查看器
Wio LTE US 版本 v1.3b 原理图在线查看器
资源
-
[Eagle&PDF] Wio LTE AU 版本 v1.3b
-
[Eagle&PDF] Wio LTE EU 版本 v1.3b
-
[Eagle&PDF] Wio LTE JP 版本 v1.3b
-
[Eagle&PDF] Wio LTE US 版本 v1.3b
-
[数据手册] AT 命令
项目
使用 Google 地图进行交通数据可视化:我们使用 Wio LTE cat.1 监控交通 GPS 和其他信息。对于冷链,我们可以监控 GPS 位置以及温度和湿度。对于骑行,我们可以监控 GPS 位置以及心率。
大气污染可视化:空气污染问题越来越受到关注。这次我们尝试使用 Wio LTE 和新的激光 PM2.5 传感器监控 PM2.5。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。