Wio LTE Cat M1/NB-IoT 追踪器
Seeed 的 Wio LTE CAT M1/NB-IoT 专为低功耗广域网络 (LPWAN) 设计,配备 CAT M1(eMTC) 和 NB-IoT 组合模块。此外,它还具有 ARM Cortex-M4 MCU 和 GNSS 模块。
这是一个 Arduino 兼容的开发板,有助于追踪地球上几乎任何移动的物体,然后无线上传数据。通过集成 Grove 连接器,Wio LTE CAT M1/NB-IoT 允许与 Grove 系统进行灵活的通信解决方案。
Wio LTE CAT M1/NB-IoT 非常适合户外项目,设备可以连接到卫星导航系统并提供所附物品的实时位置。
您是否在寻找 T-Mobile 窄带的 Twilio 开发者套件?请在这里查找文档
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Wio LTE Cat M1/NB-IoT v1.0 | 初始版本 | 2018年5月26日 |
规格参数
- ARM Cortex-M4 微控制器 LTE CAT M1 和 NB-IoT 组合,支持全球使用
- 支持 GPS/GLONASS GNSS
- Arduino IDE 兼容
- 板载 6 个 Grove 端口,最多支持 180 个 Grove 模块
- 易于从 Wio LTE CAT.1 迁移
硬件特性
- STM32F405RG,ARM Cortex-M4,CPU 运行频率高达 168MHz
- 1MB Flash
- 192+4KB RAM
- 系统
- 工作电压:3.3V
- 低功耗:睡眠/待机模式/停止模式
- CRC-32 生成器
- LTE 连接
- LTE CAT M1 和 NB-IoT,Cat M1 半双工(375 kb/s 下行和上行)Cat NB1 半双工(27.2 kb/s 下行,62.5 上行)
- 嵌入协议:TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/TLS/MQTT/CoAP
- GNSS
- GPS/GLONASS
- 2.5m CEP(GPS),4.0m CEP(GLONASS)
- 外设
- 1 个 USB 用于供电和 DFU
- JST 1.0 连接器用于电池
- 3 个按钮:MCU 复位按钮、MCU 启动 (DFU) 按钮、EC21 电源按钮
- Nano SIM 和 TF 卡二合一插槽
- Grove
- 2 个数字端口
- 2 个模拟端口
- 1 个 UART
- 1 个 I2C
使用 Grove 模块来扩展您的应用。板上有 6 个 Grove 连接器。如果这是您第一次听说 Grove,请查看 Grove 系统 了解更多详情。简而言之,Grove 是数百种标准化传感器,包括传感器、执行器、显示器以及通信模块。
应用
- 智慧城市
- 智能电表
- 智慧能源
- 智慧农业
- 智慧零售
- 智慧供应链
- 智慧交通
- 联网汽车
- 联网建筑
- 联网健康
- 运动设备
- 宠物追踪
- 财产安全
- 共享单车
- 物流运输定位系统
- 其他
硬件概述
![]()
![]()
如果您想使用板载的 Grove 连接器,请使用 digitalWrite(B10, HIGH) 来打开 3V3_B。除了 D38 默认上电外。否则您无法为 Grove 模块提供电源。
![]()
入门指南
安装 USB 驱动程序
-
Windows 用户:大多数版本的 Windows 不会自动加载 USB 串口的内置驱动程序。您需要下载 ST 的 USB 驱动程序 STM32 Virtual COM Port Driver。
-
Mac OS X 和 Chromebook 用户:开发板可以直接插入使用,无需驱动程序!
更改 DFU 驱动程序
对于 Windows 用户:
- 步骤 1. 按住 BOOT 按钮并连接到计算机,您将在设备管理器中看到 STM32 Device in DFU Mode,如下所示。

- 步骤 2. 这表示您需要使用 zadig_xx.exe 将 DFU 驱动程序从 STTub30 更改为 WinUSB,如下所示。如果我们在 Zadig 中看不到任何信息,请点击 Options--> List All Devices,然后选择 STM32 Virtual COM Ports。

- 步骤 3. 您将在设备管理器中看到 "STMicroelectronics Virtual COM Port",如下所示。

使用 Arduino
1. 软件配置
- 步骤 1. 安装 Arduino IDE,推荐 IDE 版本 1.8.0 以上。
- 步骤 2. 按照 如何将 Seeed 开发板添加到 Arduino IDE 将 Seeed STM32F4 开发板添加到 arduino 开发板管理器中。
- 步骤 3. 从 Github 下载 WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library。
- 步骤 4. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 5. 在上传代码之前,按住 BOOT0 和 RST 按钮,先释放 RST 按钮再释放 BOOT0 按钮,这样开发板将进入 STM BOOLARDER 模式。
- 步骤 6. 在工具标签中不要选择任何串口来上传代码,直接点击上传图标。
2. 使用板载 RGB LED
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Seeed_WS2812b 示例。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <Seeed_ws2812.h>
#include <ublox_sara_r4.h>
#define LEN_NUM 1
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
WS2812 strip = WS2812(LEN_NUM, ublox.RGB_LED_PIN);
void setup() {
// Set RGB LED power pin high
ublox.turnOnRGBPower();
strip.begin();
strip.brightness = 20;
}
void loop() {
strip.RGBCycle(1000);
strip.rainbowCycle(20);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以看到板载 RGB LED 工作。
3. 使用 GNSS
- 步骤 1. 将 Nano SIM 卡插入 Nano SIM 卡槽,靠近 PCB 板侧。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->GNNS-->GNSS sketch。
- 步骤 3. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 4. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 5. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 6. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 7. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio LTE Cat NB1。
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
#include <ublox_sara_r4_gnss.h>
UBLOX_SARA_R4_GNSS gnss = UBLOX_SARA_R4_GNSS();
void setup()
{
// Open GNSS module
gnss.open_GNSS();
delay(3000);
SerialDebug.println("_Start");
}
void loop() {
gnss.dataFlowMode();
}
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串口消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 10. 我们将看到屏幕上打印的纬度、经度信息。
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,1,1,01,30,,,44*7B
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,1,1,04,07,,,43,17,,,38,18,,,39,30,,,44*70
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,2,1,06,07,,,44,09,,,41,17,,,40,18,,,41*79
$GPGSV,2,2,06,28,,,40,30,,,45*73
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
4. 使用 SD 卡
- 步骤 1. 将 micro SD 卡插入 SD 卡插槽。
- 步骤 2. 选择 File--> Examples-->SD-->CardInfo 示例。
- 步骤 3. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 4. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 5. 选择 Tools-->Boards-->Wio Tracker LTE。
- 步骤 6. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 7. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
// 包含SD库:
#include <SD.h>
// 使用SD实用库函数设置变量:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// 更改此项以匹配您的SD扩展板或模块;
// Arduino以太网扩展板:引脚4
// Adafruit SD扩展板和模块:引脚10
// Sparkfun SD扩展板:引脚8
const int chipSelect = 43;
void setup()
{
// 打开串行通信并等待端口打开:
// SerialUSB.begin(115200);
// while (!Serial) {
// ; // 等待串行端口连接。仅Leonardo需要
// }
SerialUSB.print("\n正在初始化SD卡...");
// 在以太网扩展板上,CS是引脚4。默认设置为输出。
// 请注意,即使它不用作CS引脚,硬件SS引脚
// (大多数Arduino板上为10,Mega上为53)也必须保持为输出
// 否则SD库函数将无法工作。
pinMode(SS, OUTPUT);
// 我们将使用实用库中的初始化代码
// 因为我们只是测试卡是否工作!
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
SerialUSB.println("初始化失败。需要检查的事项:");
SerialUSB.println("* 是否插入了卡?");
SerialUSB.println("* 您的接线是否正确?");
SerialUSB.println("* 您是否更改了chipSelect引脚以匹配您的扩展板或模块?");
}
// 打印卡的类型
SerialUSB.print("\n卡类型:");
switch(card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
SerialUSB.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
SerialUSB.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
SerialUSB.println("SDHC");
break;
default:
SerialUSB.println("未知");
}
// 现在我们将尝试打开'卷'/'分区' - 它应该是FAT16或FAT32
if (!volume.init(card)) {
SerialUSB.println("找不到FAT16/FAT32分区。\n请确保您已格式化卡");
return;
}
// 打印第一个FAT类型卷的类型和大小
uint32_t volumesize;
SerialUSB.print("\n卷类型是FAT");
SerialUSB.println(volume.fatType(), DEC);
SerialUSB.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // 簇是块的集合
volumesize *= volume.clusterCount(); // 我们将有很多簇
volumesize *= 512; // SD卡块始终为512字节
SerialUSB.print("卷大小(字节):");
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("卷大小(千字节):");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("卷大小(兆字节):");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.println("\n在卡上找到的文件(名称、日期和大小,以字节为单位):");
root.openRoot(volume);
// 列出卡中所有文件及其日期和大小
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
}
void loop(void) {
}
- 步骤 8. 按下 RST 按钮以启用 COM 端口。
- 步骤 9. 使用 COM 监视器工具打印串行消息。请不要使用 Arduino IDE COM 监视器!这可能会导致下次下载失败,但重新打开 Arduino IDE 可以恢复该问题。
- 步骤 10. 打开串行监视器,我们将在屏幕上看到以下信息。
Initializing SD card...
Card type: SDHC
Volume type is FAT32
Volume size (bytes): 2689048576
Volume size (Kbytes): 2626024
Volume size (Mbytes): 2564
Files found on the card (name, date and size in bytes):
5. 使用网络 RSSI
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->RSSI sketch。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <ublox_sara_r4.h>
#include <UART_Interface.h>
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
void setup() {
SerialDebug.println("Begin...");
ublox.powerOn();
while(false == ublox.Check_If_Power_On()){
SerialDebug.println("Waitting for module to alvie...");
delay(1000);
}
SerialDebug.println("Power On O.K!");
delay(100);
check_with_cmd("AT+UGPIOC=23,10\r\n", "OK", CMD);
check_with_cmd("AT+UGPIOC=16,2\r\n", "OK", CMD);
}
void loop() {
int signal;
if(ublox.getSignalStrength(&signal)) {
SerialDebug.print("RSSI: ");
SerialDebug.println(signal, DEC);
} else {
SerialDebug.print("Error");
}
delay(1000);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以在屏幕上看到以下信息。
AT+CSQ
+CSQ: 99,99
OKRSSI: 99
AT+CSQ
+CSQ: 99,99
OKRSSI: 99
AT+CSQ
+CSQ: 99,99
OKRSSI: 99
AT+CSQ
+CSQ: 99,99
6. 使用 Arduino 示例 TCP
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Network-->tcp_directLink 示例。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <ublox_sara_r4.h>
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
char *server = "www.arduino.cc";
uint16_t port = 80;
int sockId = -1;
void setup() {
bool network_attached = false;
Log_info("Begin...");
ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alvie...");
while(false == ublox.isAlive()){
Log(".");
delay(100);
}
Logln();
Log_info("Initializing network..");
if(!ublox.network_Init(120)) {
Log_error("Network initialize timeout.");
while(1);
}
Log_info("APN: " + String(ublox._apn));
Log_info("Local IP: " + String(ublox._str_ip));
Log_info("Operator: " + String(ublox._operator));
Log_info("Network attached.");
// This method is import for setting transparent session
// use disableDirectLinkMode() to use nontransparent session
ublox.enableDirectLinkMode();
if(-1 == (sockId = ublox.createSocket(TCP))) {
Log_error("Create socket error!");
return;
}
if(!ublox.sockConnect(sockId, server, port)) {
Log_error("connect to server failed.");
}
Log_info("Sent TCP message in direct link mode.");
}
void loop() {
static uint8_t tries = 0;
String str_msg = "ublox random number " + String(random(0,100));
// String str_msg = "/txt HTTP";
ublox.socketWrite((uint8_t *)str_msg.c_str(), (uint16_t)str_msg.length());
Log_info("Send msg: " + str_msg);
tries++;
if(tries > 5) {
if(ublox.sockClose(sockId)) {
Log_info("Close socket.");
}
Log_info("Enter AT command mode.");
while(true) AT_bypass();
}
delay(2000);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以在屏幕上看到以下信息。
[INFO] Begin...
[INFO] Waitting for module to alvie...
...
[INFO] Initializing network..
.............................[INFO] APN: ctnb
[INFO] Local IP: 10.14.8.161
[INFO] Operator: 460 11 ????
[INFO] Network attached.
[INFO] Sent TCP message in direct link mode.
[INFO] Send msg: ublox random number 33
[INFO] Send msg: ublox random number 43
[INFO] Send msg: ublox random number 62
[INFO] Send msg: ublox random number 29
[INFO] Send msg: ublox random number 0
[INFO] Send msg: ublox random number 8
7. 使用 Arduino 示例 UDP
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Network-->udp_directLink 示例。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <ublox_sara_r4.h>
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
char *server = "time.nist.gov";
uint16_t port = 8888;
int sockId = -1;
void setup() {
bool network_attached = false;
Log_info("Begin...");
ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alvie...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln("");
Log_info("Initializing network..");
if(!ublox.network_Init(120)) {
Log_error("Network initialize timeout.");
while(1);
}
Log_info("APN: " + String(ublox._apn));
Log_info("Local IP: " + String(ublox._str_ip));
Log_info("Operator: " + String(ublox._operator));
Log_info("Network attached.");
if(-1 == (sockId = ublox.createSocket(UDP))) {
Log_error("Create socket error!");
}
Log("[INFO] Create socket id: ");
Logln(sockId);
ublox.enableDirectLinkMode();
if(!ublox.sockConnect(sockId, server, port)) {
Log_error("connect to server failed.");
}
Log_info("Sent UDP message in direct link mode.");
}
void loop() {
static uint8_t tries = 0;
String str_msg = "ublox random number " + String(random(0,100));
ublox.socketWrite((uint8_t *)str_msg.c_str(), (uint16_t)str_msg.length());
Log_info("Send msg: " + str_msg);
tries++;
if(tries > 5) {
if(ublox.sockClose(sockId)) {
Log_info("Close socket.");
}
while(true) AT_bypass();
}
delay(2000);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以在屏幕上看到以下信息。
[INFO] Waitting for module to alvie...
...
[INFO] Initializing network..
....................[INFO] APN: ctnb
[INFO] Local IP: 10.178.48.90
[INFO] Operator: 460 11 ????
[INFO] Network attached.
[INFO] Create socket id: 0
[INFO] Sent UDP message in direct link mode.
[INFO] Send msg: ublox random number 33
[INFO] Send msg: ublox random number 43
[INFO] Send msg: ublox random number 62
[INFO] Send msg: ublox random number 29
[INFO] Send msg: ublox random number 0
[INFO] Send msg: ublox random number 8
[INFO] Close socket.
8. 使用 Arduino 示例 MQTT 订阅
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->MQTTClient-->mqtt_sub 示例。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮,并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM Port 为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <Arduino.h>
#include <math.h>
#include <ublox_sara_r4.h>
#include <ublox_sara_r4_mqtt.h>
#include <UART_Interface.h>
#define PRE_FIX "[MQTT] "
MQTT mqtt;
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
char *server = "test.mosquitto.org";
uint16_t port = 1883;
void setup() {
Log_info("Begin...");
ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alive...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln();
Log_info("Initializing network...");
if(!ublox.network_Init()) {
Log_error("Network initialize timeout.");
return;
}
// Set MQTT server
if(!mqtt.setServer(server, port)) {
Log_error("Set MQTT server failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT server success.");
}
// Set will
if(!mqtt.setWill("Heat", "ublox n/r410")) {
Log_error("Set MQTT will failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT will success.");
}
// Connect to server
Logln(PRE_FIX"Connecting to server: " + String(server));
while(!mqtt.connect()) {}
Logln(CRLF PRE_FIX"Connected\n\r");
}
void loop()
{
static uint8_t tries = 0;
const char *topic = "Heat";
String msg = String(random(2000, 3000)*1.0/100.0) + " degree";
if(mqtt.publish(topic, msg.c_str())) {
Logln(PRE_FIX" published Topic " + String(topic) + " Messagea " + msg);
} else {
Log_error("MQTT publish failed");
// while(true);
}
tries++;
if(tries > 5)
{
if(mqtt.disconnect()) {
Logln(PRE_FIX"Disconnect.");
}
Log_info("Enter AT command loop");
while(true) AT_bypass();
}
delay(2000);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以在屏幕上看到以下信息。
9. 使用 Arduino 示例 MQTT 发布
- 步骤 1. 选择 File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->MQTTClient-->mqtt_pub 示例。
- 步骤 2. 按住 Wio LTE Cat NB1 背面的 BOOT 按钮并将 USB 连接到 PC。
- 步骤 3. 我们将在设备管理器中看到 STM BOOTLARDER。
- 步骤 4. 选择 Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE。
- 步骤 5. 保持 COM 端口为空。
- 步骤 6. 选择 Sketch-->Upload 将代码上传到 Wio_LTE。
#include <Arduino.h>
#include <math.h>
#include <ublox_sara_r4.h>
#include <ublox_sara_r4_mqtt.h>
#include <UART_Interface.h>
#define PRE_FIX "[MQTT] "
MQTT mqtt;
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
char *server = "server name or IP";
uint16_t port = 1883;
void setup() {
Log_info("Begin...");
ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alive...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln();
Log_info("Initializing network...");
if(!ublox.network_Init()) {
Log_error("Network initialize timeout.");
return;
}
// Set MQTT server
if(!mqtt.setServer(server, port)) {
Log_error("Set MQTT server failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT server success.");
}
// Set will
if(!mqtt.setWill("Heat", "ublox n/r410")) {
Log_error("Set MQTT will failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT will success.");
}
// Connect to server
Logln(PRE_FIX"Connecting to server: " + String(server));
while(!mqtt.connect()) {}
Logln(CRLF PRE_FIX"Connected\n\r");
}
void loop()
{
static uint8_t tries = 0;
const char *topic = "Heat";
String msg = String(random(2000, 3000)*1.0/100.0) + " degree";
if(mqtt.publish(topic, msg.c_str())) {
Logln(PRE_FIX" published Topic " + String(topic) + " Messagea " + msg);
} else {
Log_error("MQTT publish failed");
// while(true);
}
tries++;
if(tries > 5)
{
if(mqtt.disconnect()) {
Logln(PRE_FIX"Disconnect.");
}
Log_info("Enter AT command loop");
while(true) AT_bypass();
}
delay(2000);
}
- 步骤 7. 按下 RST,然后您可以在屏幕上看到以下信息。
原理图在线查看器
资源
-
[Eagle&PDF] WioLTE_Cat_NB1
-
[数据手册] AT Command
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。