Wio Link
构建物联网应用最困难的部分是什么?有人说跳线通常让他感到沮丧,而另一个人说他最讨厌焊接。甚至有些人不喜欢面包板。也许你不是其中之一,但电子工程知识、微控制器编程、网络编程、物联网协议处理仍然是你和成功的物联网项目之间的巨大负担。

为了简化所有这些步骤,在2015年底,Seeed Studio在KickStarter上发起了Wio Link项目,定义了开发物联网应用的新方式。Wio Link是一个基于ESP8266 SoC的开源Wi-Fi开发板,它最棒的部分是相关的平台,允许用户通过将即插即用模块虚拟化为RESTful API来创建物联网应用。这意味着不需要硬件编程、不需要面包板、不需要跳线、不需要焊接,只需在手机上安装一个应用程序,你就能在5分钟内构建一个简单的物联网项目。
Wio IFTTT功能已停止服务。但Wio APP仍然可用。您可以使用Wio APP的API来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 无需硬件编程、无需面包板、无需跳线、无需焊接。
- 支持大量Grove模块(查看手机应用中的列表)。
- 即插即用Grove模块
- 可视化配置而非微控制器编程。
- 通过云编译和OTA自动更新。
- 将现实世界带到虚拟平台。所有传感器都变成虚拟RESTful API。
- Android和iOS应用程序管理Wio Link。
- 通过Seeed频道支持IFTTT

规格参数
| 常规 | 值 | 电源管理 | 值 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 55mm * 48mm | 每个I/O引脚直流电流 | 12mA |
| 晶振 | 26MHz | 输入电压(Micro USB) | 5V |
| 闪存 | 4MBytes (W25Q32B) | 输入电压(电池座) | 3.4~4.2V |
| Wi-Fi网络协议 | 802.11b/g/n | 输出直流电流 | 1000mA MAX |
| Wi-Fi加密技术 | WEP/TKIP/AES | 工作电压 | 3.3V |
| Grove连接器 | 6 | 充电电流 | 500mA MAX |
| 闪存 | 4MB (W25Q32B) |
使用Wio Link制作
Wio Link经过精心设计,为以下项目提供简单的Wi-Fi解决方案:
- 智能家居
- 智能环境监测
- 有趣的玩具
- 万物互联
- 物联网
实际上,我们已经在我们的项目集中设计了许多项目,快来访问它以找到一些有趣的项目,甚至分享你自己的项目,我相信它会为你赢得很多粉丝~
| 灌溉控制系统 | 互联网LED墙 | 喂狗机 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即制作 | 立即制作 | 立即制作 |
| Kickstarter监控器 | 未接来电监控器 | 老板键 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即制作 | 立即制作 | 立即制作 |
- 一些项目集是为Wio Node制作的,但也可以应用于Wio Link。
硬件概述

| 部件 | 功能 |
|---|---|
| MCU | ESP8266 |
| 数字端口 0 | GPIO 14 |
| 数字端口 1 | GPIO 12 |
| 数字端口 2 | GPIO 13 |
| 模拟端口 | A3 |
| UART 端口 | 引脚 1 和引脚 3 |
| I2C 端口 | 引脚 4 和引脚 5 |
| 状态指示灯 | 蓝色 LED 是 WiFi 状态指示器,红色 LED 指示工作状态 |
| 配置按钮 | 用于配置和管理您的 Wio Link |
| 电池座 | JST2.0 |
| Micro USB | 为开发板供电或与 PC 通信 |
| 复位按钮 | 复位 MCU |
状态 LED
在功能按钮附近有 2 个状态 LED,一个蓝色,一个红色。蓝色 LED 是网络状态指示 LED。它有以下闪烁模式:
- 呼吸灯 配置模式下
- 快速闪烁两次然后熄灭 1 秒 从路由器请求 IP 地址
- 快速闪烁一次然后熄灭 1 秒 连接到服务器
- 亮 1 秒然后熄灭 1 秒 节点在线
- 常亮 节点死机,无法获取 IP 或无法连接到服务器。
- 快速闪烁(亮 100 毫秒然后熄灭 100 毫秒)OTA
- 蓝色 LED 连接到 GPIO2,它也是 UART1 的 TX 引脚。下载固件时,UART1 会本能地转储在 UART0 上传输的数据。因此蓝色 LED 会在下载固件时闪烁。启动后,GPIO2 将被配置为 GPIO 而不是 UART1 的 TX。
红色 LED 是另一个状态 LED,指示 Grove 模块的电源状态。所有六个 Grove 接口的 VCC 汇聚在一起,可以通过 GPIO 15 控制。当节点处于深度睡眠模式时,所有 grove 模块也会失去电源。当 Grove 模块通电时红色 LED 会亮起,当 Grove 模块未通电时会熄灭。
额外功能!
Wio Link 内置 LiPo 电池充电器,因此当 USB 连接时,您可以通过 JST 2.0 端口为 3.7v LiPo 电池充电。

- 电池需要单独购买。请访问 Bazaar,我们为您安排了许多选择。
开始使用
让我们用 Wio Link 构建一个非常基本的 LED 应用程序,在这个应用程序中,您将能够在大约 5 分钟内通过智能手机控制 LED。在开始之前,请确保您手头有以下物品:
| Wio Link | Grove - LED | Micro USB 线 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 还需要一部智能手机(Android OS 版本 4.1 或更高,iOS 版本 7 或更高)
- Grove - LED 已包含一根 Grove 线
步骤 1: 安装 Android/iOS 应用
您需要安装 Wio Link 应用来管理和配置您的 Wio Link 设备。
下载并安装 Android 或 iOS 应用。或者您可以前往苹果应用商店或 Google 应用市场搜索"Wio Link",您会找到它。
![]() | ![]() |
|---|---|
| 获取 Android 应用 | 获取 iOS 应用 |
- 确保您的 Android OS 版本是 4.1 或更高,iOS 版本是 7 或更高。
步骤 2: 创建您的账户
- 如果这是您第一次使用 Wio 应用,它可能需要 GPS 授权,请批准,然后注册。
- 如果您已经有账户,请在登录前检查服务器位置。
- 请注意服务器位置,因为错误的服务器位置会导致连接 Wio Link 时失败。
步骤 3:连接 Wio Link Wi-Fi AP
- 按住配置按钮直到蓝色 LED 变为呼吸模式(即以淡入淡出效果闪烁)。这意味着 Wio Link 已成功转为配置模式,可以被 Wio 应用检测到。

- 点击"添加您的第一个设备"。
- 选择 Wio Link
- "前往 Wi-Fi 列表"将引导您到智能手机的 Wi-Fi 设置界面。

- 如果您已成功使蓝色 LED 变为呼吸模式,您将在 Wi-Fi 列表中找到 Wio Link,连接到它!(通常在 Wi-Fi 列表中它不叫 Wio Link,在示例中,我的是 Wio_8B2F12,您可能在列表中找到一个名为 wio_xxxxxx 的。)
- 连接后,您将收到通知,然后可以返回应用
- 下一步是连接到您家里或公司的 Wi-Fi

- 如果您要连接的 Wi-Fi 有密码,可能需要您输入密码
- 考虑到您将来可能需要连接超过 1 个 Wio 设备,一个特殊的名称将使您能够轻松区分它们。

步骤 4: 虚拟连接模块与 Wio Link 并更新固件
- 点击 Wio Link,您将进入主界面。
- 有 6 个 grove 连接器,选择左边第一个。
- 因为 LED 是输出设备。选择输出类别
- 找到看起来像灯泡的图标,选择它。
- 然后您会发现底部的矩形按钮变为红色,"查看 API"变为"更新固件"。选择"更新固件"

- 由于您在APP中选择了数字0端口来连接LED,您需要将真实的Grove-LED也连接到Wio Link的数字0端口。
步骤5:使用API测试应用程序
- 现在您已经成功将LED连接到Wio Link,点击"View API"查看Wio Link的API
- 在"Test Request"区域输入"1"或"0",然后点击"Post"按钮,看看会发生什么。

IFTTT和DoButton入门
不知道如何编程?别担心,在IFTTT的帮助下,即使您对编程一无所知,您仍然能够构建一些简单的项目。
IFTTT是"If This Then That"的缩写,它是一个免费的基于网络的服务,允许用户创建简单条件语句链,称为"配方",这些配方基于其他网络服务(如Gmail、Facebook、Instagram)的变化而触发。IFTTT如何与Wio Link协作?如下图所示,Seeed在wio.seeed.io提供云服务,可以与IFTTT和Wio Link交换数据并发送指令。因此,通过创建一些简单的配方,您能够在不编程的情况下进行创新。

如果您没有IFTTT账户,点击这里注册。
如果您已经有IFTTT账户,点击这里连接Seeed,或在IFTTT网站搜索Seeed。在那里您将找到Seeed提供的9个配方来教您如何使用IFTTT。

什么是DoButton?DoButton是IFTTT的应用程序之一,它让您只需轻触一下就能创建自己的个性化按钮,非常适合构建物联网项目并通过智能手机控制,这里有两个示例向您展示如何使用IFTTT和DoButton制作有用的应用程序。
示例:
| IFTTT | DoButton |
|---|---|
| [配方]无需编程DIY自动花园灌溉系统 | [配方]不在家时如何喂养宠物 |
| [视频]如何使用ITFFF | [视频]如何使用DoButton |
高级用户指南
觉得这些示例太简单?想要制作更复杂的项目?这里是高级用户使用Wio Link进行创新的最佳指南。通过这些指南,高级用户能够了解Wio Link的更多详细信息、部署私有服务器,甚至为Wio Link编写模块驱动程序。
该指南涵盖:
- API参考
- 服务器部署指南
- 高级用户指南
- 如何为Wio Link编写模块驱动程序?
高级教程
如果您已经成功用智能手机控制了grove-led,并想尝试一些更有难度但不太复杂的内容,为什么不试试这个教程呢?学完之后,您将能够构建一个温湿度监测器,并用Wio Link点亮RGB LED灯带。
在开始之前,请检查您是否有以下设备。
| RGB LED灯带 | Grove-温湿度传感器 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤1:从grove连接器上移除Grove LED,将LED灯带插入Wio Link,并在App中将相同的模块拖拽到Wio Link上。
- 更新固件。

- 步骤2:将Grove-温湿度传感器插入Wio Link,并在App中将相同的模块拖拽到Wio Link上。
- 更新固件。

- 步骤3:查看API并读取您家中的温度和湿度。下图显示了用手握住grove传感器前后的温度变化。我将温度提高了1摄氏度。试试看您如何改变家中的温度和湿度。

- 步骤4:通过改变RGB值来控制LED灯带的光线。
因为Wio Link App读取十六进制RGB值,所以需要将RGB值转换为十六进制值。在这里我想推荐网站RGB t0 Hex。只需输入3个RGB元素(红、绿、蓝)的RGB值,该网站就能很容易地将RGB值转换为十六进制。以下是一些示例。
- 输入255, 0, 0

- 转换后,您将得到十六进制值FF0000,颜色是红色。

- 您输入的RGB值应该是0到255之间的任何自然数(包括0和255)
然后在app中输入您想要点亮多少个LED以及十六进制值,这里我的LED灯带有30个LED,所以我全部点亮了它们。

您还可以指定灯带的哪一部分被点亮并给它特定的颜色,甚至让它以彩虹模式闪烁。许多令人惊叹的功能等待您的探索!
资源
硬件
软件
更多文档和参考资料
- API参考
- 服务器部署指南
- 如何为Wio Link编写模块驱动程序
- iot.seeed.cc 获取更多信息。
常见问题
以下是我们通常从新用户那里收到的一些问题。如果您在使用 Wio Link 或其他 Wio 产品时遇到任何其他问题,欢迎访问 Wio 社区,那里有许多专业用户等待为您提供建议,也有许多高级用户提供大量关于如何使用 Wio 产品的想法!
1. 电源和电池 - Wio Link 是否配备锂电池?
没有。每个 Wio Link 都配有一根 micro USB 线缆用于充电,或者您可以从我们的商城购买 3.7V 锂电池。以下是供您参考的规格:
- 最大输入电压:4.2V;
- 最大充电电流:500mA。
2. 电源和电池 - 我可以在 Wio Link 上使用电源适配器吗?哪种类型?以及常见的电池座?
有两种方式为 Wio Link 供电:Micro USB 线缆或 3.7V 锂电池。如果 Micro USB 和电池都插入板子,电池将通过 USB 电源充电。您可以使用所有能够连接 Micro USB 线缆并输出 5Vdc 的电源适配器。电池座是 JST-2.0 连接器。
3. 功耗 - Wio Link 的功耗是多少?
平均功耗为 70mA。使用 700mAh 的电池,可以保持运行长达 10 小时。有低功耗 API 允许您将 Wio Link 从工作模式切换到睡眠模式。这将把平均功耗降低到 150uA 或更少。
4. Grove 线缆 - 所有套件中的 Grove 都配备线缆吗?
是的,我们为每个 Grove 模块都配备了一根标准 4 针 Grove 线缆。
5. RESTful API - 端点在哪里?调用不需要通过某些云服务器吧?需要互联网连接还是可以全部通过本地网络进行?
我们将 REST API 服务器部署到 iot.seeed.cc,因此您可以从 iot.seeed.cc 访问传感器和执行器。目前,Wio Link 必须连接到互联网。此外,我们将开源服务器,以便用户能够以非常简单的 Docker 方式部署本地服务器。部署本地服务器后,他们可以在本地利用编译和数据交换服务,而不是上网。
6. 支持的编程方法 - 是否支持其他编程方法,如 Arduino IDE?
Wio Link 可以用 Arduino IDE 编程,在这种情况下,它将失去 RESTful API 的功能,除非您同时实现另一个。Wio Link 主要期望实现物理硬件的物联网转换,因此交互预期在网络/互联网中执行。但不用担心,软件架构是灵活的,您可以将源代码拉到本地并将 Wio Link 连接到本地服务器,然后您可以修改将被编译的源代码。
如果您想与 Arduino 或 RPI 交互,您可以开发第三方模块驱动程序,这里是指南:https://github.com/Seeed-Studio/Wio_Link/wiki/How-to-write-module-driver-for-Wio-Link%3F 和示例驱动程序:https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Drivers_for_Wio/tree/master/grove_example
7. 支持的平台 - Wio Link 支持 Windows 平台吗?
目前 Wio Link 提供 Android 和 iOS 两个移动应用程序。我们将所有服务都作为 RESTful API,如用户账户和 OTA,遵循 API 文档,第三方开发者可以构建自己的应用程序,如移动应用程序或桌面应用程序。 Wio Link 是一个社区友好的项目。它不会局限于某个平台。我们真的希望人们能够以自己的方式使用 Wio Link。
8. 我可以使用 Wio Link 与现有系统交互吗?
是的。Wio Link 可以通过几种方式与您的现有系统交互。首先,将 Wio Link 的任何 GPIO 连接到其他系统,在移动应用程序中选择"通用数字输入"或"通用数字输出"虚拟 Grove 模块,然后通过 RESTful API 调用向现有系统发送/读取信号。其次,将 Wio Link 的模拟端口连接到其他系统,在移动应用程序中选择"通用模拟输入"虚拟 Grove 模块,然后读取现有系统某些物理量的模拟测量值。第三,为了更灵活地与现有系统交互,您可以开发第三方模块驱动程序,在其中将来自互联网的请求通过 I2C 或 UART 接口分发到您的现有系统。我们有关于如何开发第三方模块驱动程序的指南[1],我们也可以为您的开发提供技术支持。
[1]https://github.com/Seeed-Studio/Wio_Link#how-to-write-module-driver-for-wio-link
9. Wio Link 支持多少个 Grove?
有 150+ 种即插即用的 Grove 模块可用,其中到目前为止有 36 个在 Wio Link 上得到支持,您可以在奖励中找到其中大部分,我们正在持续添加更多。
以下是到目前为止支持的 Grove 列表:
Grove 支持列表
| SKU | 名称 | 接口 | 驱动程序 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 101020008 | Grove - 湿度传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020014 | Grove - 光传感器 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020015 | Grove - 温度传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020017 | Grove - 旋转角度传感器 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020022 | Grove - 光传感器(P) | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020023 | Grove - 声音传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020027 | Grove - 电流传感器 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020036 | Grove - 滑动电位器 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020042 | Grove - 80cm 红外接近传感器 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020043 | Grove - UV 传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020048 | Grove - 旋转角度传感器(P) | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020063 | Grove - 响度传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020076 | Grove - 亮度传感器 | 模拟 | 自身 | 链接 |
| 101020078 | Grove - 空气质量传感器 v1.3 | 模拟 | 通用模拟输入 | 链接 |
| 101020003 | Grove - 按钮 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020004 | Grove - 开关(P) | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020005 | Grove - 碰撞传感器 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020009 | Grove - 寻线器 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020018 | Grove - 水传感器 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020020 | Grove - PIR 运动传感器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020025 | Grove - 倾斜开关 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020037 | Grove - 触摸传感器 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020038 | Grove - 磁性开关 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020046 | Grove - 霍尔传感器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020049 | Grove - 火焰传感器 | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 111020000 | Grove - 按钮(P) | 数字 | 通用数字输入 | 链接 |
| 101020073 | Grove - 电磁铁 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020090 | Grove - 水雾化器 v1.0 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 103020004 | Grove - 固态继电器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 103020005 | Grove - 继电器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 103020008 | Grove - MOSFET | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 103020010 | Grove - 双线圈锁存继电器 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 103020014 | Grove - 干簧继电器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 104020001 | Grove - 可变色 LED | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104020002 | Grove - 紫色 LED (3mm) | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104020005 | Grove - LED 串灯 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104030005 | Grove - 红色 LED | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104030007 | Grove - 绿色 LED | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104030009 | Grove - 白色 LED | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104030010 | Grove - 蓝色 LED | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 104030014 | Grove - 多色闪光 LED (5mm) | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 105020003 | Grove - 振动马达 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 105020004 | Grove - 迷你风扇 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 105020005 | Grove - EL 驱动器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 107020000 | Grove - 蜂鸣器 | 数字 | 通用数字输出 | 链接 |
| 107020001 | Grove - 扬声器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020034 | Grove - 3 轴数字指南针 | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020039 | Grove - 3 轴数字加速度计(±1.5g) | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020050 | Grove - 3 轴数字陀螺仪 | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020072 | Grove - 气压传感器 (BMP180) | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020083 | Grove - 手势识别 | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020088 | Grove - 多通道气体传感器 | I2C | 自身 | 链接 |
| 103020013 | Grove - I2C ADC | I2C | 自身 | 链接 |
| 104030008 | Grove - OLED 显示屏 1.12'' | I2C | 自身 | 链接 |
| 104030011 | Grove - OLED 显示屏 0.96'' | I2C | 自身 | 链接 |
| 105020001 | Grove - I2C 电机驱动器 | I2C | 自身 | 链接 |
| 107020006 | Grove - I2C FM 接收器 | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020192 | Grove - 气压计(BMP280) | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020193 | Grove - 温湿度气压传感器(BME280) | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020010 | Grove - 超声波测距仪 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020016 | Grove - 红外接收器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020019 | Grove - 温湿度传感器 Pro | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020026 | Grove - 红外发射器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020029 | Grove - 红外反射传感器 | 其他 | 自身 | 链接 |
| 101020030 | Grove - 数字光传感器 | I2C | 自身 | 链接 |
| 101020040 | Grove - 红外距离中断器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 103020018 | Grove - 录音器 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 104020006 | Grove - LED 条形图 v2.0 | UART | 自身 | 链接 |
| 104030003 | Grove - 4 位数码管 | UART | 自身 | 链接 |
| 316010005 | Grove - 舵机 | 数字 | 自身 | 链接 |
| 101020067 | Grove - CO2 传感器 | UART | 自身 | 链接 |
10. Wio Link 错误代码和解决方案
| 1021 | 连接 Wifi 失败 | 无法连接到 Wi-Fi。请检查 Wi-Fi 密码并重试 |
|---|---|---|
| 1031 | 连接 Wio Wifi 失败 | 无法连接到 Wio wi-fi 热点,请重试或在系统设置中手动选择 Wio 的 Wi-Fi 热点。 |
| 1032 | 选择 wifi 错误 | 请选择类似"Wio_xxxxxx"的 Wifi |
| 1033 | Wifi 不一致 | 当前连接的 WiFi 与选择的 WiFi 不符 |
| 1041 | 发送指令错误 | 请检查您的网络连接并重试。如果仍无法解决问题,请查看 FAQ 部分并联系我们。 |
| 1042 | 连接错误 | 您的手机与设备 wifi 断开连接 |
| 1043 | 连接 Wifi 失败 | 请检查您的网络连接并重试。或点击"设置"进入手动设置界面。 |
| 1044 | 连接错误 | 请检查您的网络连接并重试。如果仍无法解决问题,请查看 FAQ 部分并联系我们。 |
项目
使用 Wio-Link 和 Node-Red 的 LED 声音计:SeeedStudio Grove 声音传感器和 LED 灯带连接到 Wio-Link,由 Node-Red 流程驱动。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。