Wio Link 入门套件

这个套件面向想要成为创客的新手。套件中包含的功能模块是专门为初学者选择的,都是经常需要的模块,并且性价比很高。这个套件最令人惊叹的部分是 Wio Link 开发板,它可以用于各种设备:无需任何编程技能。您希望模块执行的所有操作以及向 Wio Link 刷写代码的操作都可以通过在移动应用程序中点击来完成。您可以在任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link 将是让每个人周围的事物变得更智能的完美工具。现在让我们享受成为创客的乐趣。
caution
Wio IFTTT 功能已停止服务。但 Wio APP 仍然可用。您可以使用 Wio APP 的 API 来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 包含常用的环境监测功能模块
- Grove 接口,更实用的功能和更少的工作量
- 完全轻松地让您周围的事物变得更智能,为日常生活增添乐趣。
- 性价比高
- 重量:267 g
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 按钮 | 1个 |
| Grove - 继电器 | 1个 |
| Grove - 温湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 数字光传感器 | 1个 |
| Grove - WS2812 防水 LED 灯带 - 30 个 LED 1 米 | 1个 |
| Grove - 3轴数字加速度计(±1.5g) | 1个 |
| Wio Link | 1个 |
| Micro USB 数据线 - 48cm | 1个 |
一个简单的演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
预备指南
所需材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个 Travis CI 账户
- 一个 GitHub 账户
- 交通灯
详细操作指南
请前往教程查看详细手册。
项目
ReSpeaker 智能家居 我们使用 ReSpeaker Core v2.0 和 Wio Link 通过 IFTTT 控制灯光和风扇。
使用 Wio-Link 和 Node-Red 的 LED 声音计量器 SeeedStudio Grove 声音传感器和 LED 灯带连接到 Wio-Link,由 Node-Red 流程驱动。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。