Wio Lite RISC V GD32VF103 with ESP8266

Wio Lite RISC-V 是一款基于 GD32VF103 的羽毛形状因子 RISC-V 开发板,板载 ESP8266 Wio Core,同时具备 WiFi 功能。
GD32VF103CBT6 是基于芯来科技的蜂鸟内核。支持 RV32IMAC 指令集和 ECLIC 快速中断功能。内核功耗仅为传统 Cortex-M3 的 1/3。
板载 ESP8266 WiFi 内核和锂电池充电电路使其成为完美的物联网控制板。该板背面还有一个 micro SD 插槽,可以扩展系统资源。
同时,作为 Wio Lite 开发板,Wio Lite RISC-V 绝对可以与 Grove Shield for Wio Lite 配合使用。有了这个扩展板,超过 200 种 Grove 传感器、执行器和显示器都可以为您所用。例如,您可以选择任何您喜欢的 grove OLED 来制作可视化开发板。
特性
- RISC-V MCU GD32VF103CBT6
- ESP8266 WiFi Wio Core
- 羽毛形状因子
- JST2.0 锂电池接口
- 板载 SD 插槽
- USB Type C
硬件概述

支持的平台
| PlatformIO | Arduino | Raspberry Pi | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
开始使用
通过 PlatformIO 开始使用
硬件
所需材料
- 步骤 1 使用 USB Type C 转 A 线缆连接 Wio Lite 和您的 PC,用于供电和下载串口。
软件
RISC-V GD32 已经支持带有 Arduino 框架的 PlatformIO IDE,但目前还不支持 Arduino IDE。
- 步骤 1
设置 platformIO IDE,platformIO IDE 基于 Visual Studio Code。 下载 Visual Studio Code。 点击"扩展"图标,您可以在 Visual Studio Code 的左侧找到它。

在搜索引擎中输入"platformIO"来安装它。

- 步骤 2
打开 PlatformIO IDE 并点击"New project"创建项目。输入项目名称并选择 GD32VF103V-EVAL(Sipeed) 作为开发板。框架是 Arduino。点击"finish"。
- 步骤 3
编辑您的 Arduino 框架代码,点击 Visual Studio Code 底部的编译按钮。

- 步骤 4
代码被编译为二进制文件。您可以使用 DFU 工具 将二进制文件下载到开发板。此外,您需要安装 DFU 固件,让开发板以 DFU 方式下载代码。DFU 固件与 DFU 工具 在同一文档中。
- 步骤 5
在 Wio Lite 上按下复位按钮,同时将启动开关拨到左侧,安装 DFU 工具固件后,DFU 工具将识别您的开发板。

现在将启动开关拨到右侧,找到您编译的二进制文件并将其下载到开发板的闪存中。点击"Leave DFU"让开发板断开与 DFU 工具的连接,您的代码就正确烧录到开发板中了。
通过网站控制板载用户 LED 的演示
硬件
所需材料
- Wio Lite RISC-V (GD32VF103) - With ESP8266
- 任何 USB 转 TTL 适配器,如 UartSBee V5
- USB 3.1 Type C to A Cable
- 步骤 1 使用 USB 转 TTL 适配器连接 Wio Lite 的串口。(Wio Lite 的串口是引脚 PA9-TX。PA10-RX)
- 步骤 2 使用另一个 USB 转 TTL 适配器连接 ESP8266 的串口(如果您想监控 ESP8266 的数据传输)
- 步骤 3 使用 USB Type C 转 A 线缆连接 Wio Lite 和您的 PC,用于供电和下载串口。
软件代码
#include <Arduino.h>
const bool printReply = true;
const char line[] = "-----\n\r";
int loopCount=0;
char html[50];
char command[20];
char reply[500]; // 通常你不会这样做
char ipAddress [20];
char LED[30];
int lenHtml = 0;
char temp[5];
void getReply(int wait)
{
int tempPos = 0;
long int time = millis();
while( (time + wait) > millis())
{
while(Serial1.available()>0)
{
char c = Serial1.read();
if (tempPos < 500) { reply[tempPos] = c; tempPos++; }
}
reply[tempPos] = 0;
}
if (printReply) { Serial.println( reply ); Serial.println(line); }
}
void setup()
{
Serial.begin(115200); //GD32的串口
Serial1.begin(115200); //ESP8266的串口
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
delay(3000);
Serial1.println("AT+CWQAP");
getReply(2000);
Serial1.println("AT+CWMODE=1");
getReply(2000);
Serial1.println("AT+CWJAP=\"Your WiFi SSID\",\"Password\""); // 添加你自己的wifi
getReply(5000);
Serial1.print("AT+CIFSR\r\n");
getReply(2000);
int len = strlen( reply );
bool done=false;
bool error = false;
int pos = 0;
while (!done)
{
if ( reply[pos] == 34) { done = true;}
pos++;
if (pos > len) { done = true; error = true;}
}
if (!error)
{
int buffpos = 0;
done = false;
while (!done)
{
if ( reply[pos] == 34 ) { done = true; }
else { ipAddress[buffpos] = reply[pos]; buffpos++; pos++; }
}
ipAddress[buffpos] = 0;
}
else { strcpy(ipAddress,"ERROR"); }
Serial.println(ipAddress);
Serial1.print("AT+CIPMUX=1\r\n");
getReply( 1500 );
Serial1.print("AT+CIPSERVER=1,80\r\n");
getReply( 1500 );
}
void loop()
{
if(Serial1.available()) // 检查ESP8266是否正在发送数据
{
// 这是+IPD回复 - 它相当长。
// 通常你不需要将整个消息复制到变量中,你可以只复制到"HOST"
// 或者你可以在读取串口时逐字符搜索数据。
getReply( 2000 );
bool foundIPD = false;
for (int i=0; i<strlen(reply); i++)
{
if ( (reply[i]=='I') && (reply[i+1]=='P') && (reply[i+2]=='D') ) { foundIPD = true; }
}
if ( foundIPD )
{
loopCount++;
// Serial.print( "有一个请求。循环 = "); Serial.println(loopCount); Serial.println("");
bool LEDstate = false;
int LEDstatepos = 0;
for (int i=0; i<strlen(reply); i++)
{
if (!LEDstate) // 只获取name的第一次出现
{
if ( (reply[i]=='L') && (reply[i+1]=='E')&& (reply[i+2]=='D')&& (reply[i+3]=='='))
{
LEDstate = true;
LEDstatepos = i+4;
}
}
}
if (LEDstate)
{
int tempPos = 0;
bool finishedCopying = false;
for (int i= LEDstatepos; i<strlen(reply); i++)
{
if ( (reply[i]==' ') && !finishedCopying ) { finishedCopying = true; }
if ( !finishedCopying ) { LED[tempPos] = reply[i]; tempPos++; }
}
//LED[tempPos] = 0;
}
if (LEDstate) { Serial.print( "LED状态 = "); Serial.println(LED); Serial.println("");
}
else { Serial.println( "格式不正确"); Serial.println(""); }
Serial.println("111");
Serial.println(LED);
Serial.println("000");
if(strcmp(LED,"on")==0){digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); }
if(strcmp(LED ,"off")==0){digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); }
strcpy(html,"<html><head></head><body>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,25\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);
strcpy(html,"<h1>LED测试</h1>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,17\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);
strcpy(html,"<p>LED状态</p>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,19\r\n");
Serial1.print(command);
getReply(2000);
Serial1.print(html);
getReply(2000);
if (LEDstate)
{
// 写入名称
strcpy(html,"<p>LED状态是 "); strcat(html, LED ); strcat(html,"</p>");
// 需要html的长度用于cipsend命令
lenHtml = strlen( html );
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,"); __itoa( lenHtml, temp, 10); strcat(command, temp); strcat(command, "\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
}
strcpy(html,"<form action=\""); strcat(html, ipAddress); strcat(html, "\" method=\"GET\">"); strcat(command, "\r\n");
lenHtml = strlen( html );
__itoa( lenHtml, temp, 10);
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,");
__itoa( lenHtml, temp, 10);
strcat(command, temp);
strcat(command, "\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
strcpy(html,"LED状态:<br><input type=\"text\" name=\"LED\">");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,43\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
strcpy(html,"<input type=\"submit\" value=\"提交\"></form>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,43\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
strcpy(html,"</body></html>");
strcpy(command,"AT+CIPSEND=0,14\r\n");
Serial1.print(command);
getReply( 2000 );
Serial1.print(html);
getReply( 2000 );
Serial1.print( "AT+CIPCLOSE=0\r\n" );
getReply( 1500 );
} // if(espSerial.find("+IPD"))
} //if(espSerial.available())
for (int i=0; i<3 ;i++)
{LED[i]=NULL;}
delay (100);
// 跳转到这里等待下一个请求。
}
-
步骤 1 创建一个如上所示的 PlatformIO Arduino 框架,复制此代码并编译它。使用 DFU 工具将其下载到开发板上。
-
步骤 2 使用串口助手如 Mobaxterm,设置正确的波特率和串口。
-
步骤 3 按下复位按钮,您将在串口助手上看到打印的"AT command"。
-
步骤 4 在打印"AT+CIPSERVER=1,80"后;为网站地址设置您的 ESP8266 的 IP 地址并打开它,在串口打印"AT+CIPCLOSE=0"后,您将看到一个控制板载 LED 的网站。

- 步骤 5 输入"on"或"off"并提交,板载用户 LED 将被打开或关闭。LED 的状态将在网站上打印。您的板载 LED 将跟随该状态。


资源
- [PDF] GD32VF103_Datasheet_Rev1.0
- [PDF] GD32VF103_User_Manual_EN_V1.0
- [Zip] DFU 工具
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。