Skip to main content

Wio RP2040 mini 开发板入门指南

Wio RP2040 mini 开发板是一款基于 Wio RP2040 模块的开发板,具有无线功能,支持 MicroPython 编程。它搭载双核 133MHz RP2040 芯片,这是一款具有无线功能的低功耗微控制器。凭借强大的性能和小巧的尺寸,它是各种物联网项目开发的完美选择。

该开发板具有丰富的接口,包括 28 个 GPIO 引脚(19 个引脚支持 PIO 和 PWM)、2 个 UART、4 个 ADC、2 个 SPI、2 个 I2C。一些引脚可以复用,例如 GP12 和 GP13 具有 I2C、SPI、UART 功能。这就是为什么 28 个 GPIO 引脚可以实现更多 I/O 引脚和接口的原因。Wio RP2040 mini 无线开发板支持 USB Type-C 接口,可以供电和下载代码。除了板载电源 LED 指示灯外,我们还添加了一个用户可控制的 LED(连接到 GP13 引脚)。一个复位按钮(板上丝印为"RUN")和一个启动按钮(可用于重新上传固件)。

主要特性​

  • 强大的 CPU:
    • 双核 133MHz RP2040 处理器和 264KB SRAM,2MB Flash
  • 可靠的无线连接:
    • 使用强大的 wifi 芯片,支持 2.4~2.4835 GHz 频率和 Ap&Station 模式
  • 灵活性:
    • 兼容 Thonny 编辑器
  • 简单的项目操作:
    • 面包板友好
  • 多项认证:
    • FCC 和 CE 认证
  • 支持编程语言:
    • MicroPython

规格参数​

名称详细信息
处理器双核 Cortex M0+ 处理器,最高 133 MHz
SRAM264KB
Flash2MB
无线连接2.4〜2.4835 GHz;IEEE802.11 b/g/n;Ap & Station
GPIO、PIO 和 PWM 引脚20
I2C2
SPI2
UART2
ADC4
电源/下载Type-C
电源供应5V DC
尺寸25.8 x 45.5mm

硬件概览​

引脚图​

note

I/O 引脚:MCU 运行在 3.3V。如果连接到通用 I/O 引脚的输入电压高于 3.3V,可能会对芯片造成损坏。请注意使用,不要掀起屏蔽罩。

入门指南​

主控板内置了 MicroPython 固件,因此用户可以直接连接到 Thonny 代码编辑器。如果您的固件损坏或想要替换为其他固件,您可以将 firmware-v1.15.1.uf2 下载到计算机。按住 RP2040 主控板的 BOOT 按钮,然后用 USB 线缆连接。此时计算机会多出一个可移动磁盘,然后将您下载的固件拖拽到可移动磁盘中即可完成固件更新。

硬件要求​

  • Wio RP2040 mini 开发板 x 1
  • 计算机 x 1
  • USB Type-C 线缆 x 1

通过 USB 线缆将 Wio RP2040 mini 开发板连接到计算机,板上的红色 LED 电源指示灯应该点亮。

固件版本更新日志下载
V1.15.1第一个正式版本firmware-v1.15.1.uf2
V1.15.2修复 Socket 的稳定性并添加连接失败的错误消息firmware-v1.15.2.uf2
V1.15.3将原来的函数 'wait_msg()' 重命名为 'check_msg()' 函数,并添加新的 'wait_msg()' 函数。它们之间的主要区别是原来的 'wait_msg' 函数在没有'等待'到数据时会阻塞程序执行。而 'check_msg()' 函数只会检测是否接收到数据。当接收到时,它会执行回调,如果没有,程序仍会继续执行。firmware-v1.15.3.uf2
note

wiki 教程中使用的固件版本是 V1.15.1。 如果您使用新版本的固件,请参考固件更新日志来修改示例代码。

软件​

1. 安装 Thonny​

易于上手。Thonny 内置了 Python 3.7,因此只需要一个简单的安装程序,您就可以开始学习编程了。首先,点击 Thonny.org 进入下载页面。在页面右上角,根据您的操作系统选择相应的 Thonny 安装包进行下载。双击您下载的安装包打开它,并按照步骤进行安装。

现在您已经安装了 Thonny,打开应用程序。您应该会看到 Thonny 的主界面:

1.png Thonny 的主界面非常简单,分为以下四个部分:

1.工具栏:基本常用工具,如新建、打开、保存、运行当前脚本、停止等。

2.代码编辑器:Thonny 的核心区域,我们将在这里编写 Python/MicroPython 代码。

3.Shell:我们可以在这里运行命令,命令的结果将立即显示在 Shell 中。我们也可以在 Shell 窗口中看到代码的输出。

4.解释器:在这里您可以选择解释器类型来编译程序。点击 Python 3.7.9,在弹出菜单中找到 MicroPython (Raspberry pi Pico),然后点击确定将解释器切换到 Pico 解释器。您也可以点击"工具>>>选项>>>解释器"来选择。

2.png 3.png

2.连接 Wio RP2040 mini 开发板​

使用数据线将开发板连接到计算机,然后点击工具栏上的"重启后端"按钮。如果 Wio RP2040 成功连接到计算机,您将在 Shell 中看到 MicroPython 版本信息和设备名称。 4.png

3.点亮板载 LED 灯。​

因为开发板的 PIN13 连接了一个 LED 灯,我们可以通过拉高 PIN13 引脚来点亮 LED 灯。接下来,点击"文件"并选择"新建文件"来创建一个新的程序文件,然后编写以下代码:

from machine import Pin, Timer

led = Pin(13, Pin.OUT)
Counter = 0
Fun_Num = 0

def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
print(Counter)
led.value(Counter%2)

tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)

​

按下工具栏中的播放图标来运行您的代码。 5.png 如果运行正常,您将看到 LED 灯每秒钟开关一次。递增数字的输出将显示在 Shell 中。 6.png

FAQ​

1.我需要代码在启动后自动运行。​

您需要将代码重命名为"main.py"并保存到主控板上。当主控板下次重启时,它将自动运行 main.py 程序。

2.运行带有网络功能的代码后,如果我运行其他程序会报错或崩溃。​

您可以点击主控板的 RESET 按钮重启板子,然后重新连接到 Thonny 编辑器再运行其他程序。

资源​

技术支持与产品讨论​

如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...