Skip to main content

Wio Tracker 介绍

Wio_Tracker 平台首次向世界介绍是在2015年底,当时 Wio Link 正在 Kickstarter 上进行众筹。作为我们在 Kickstarter 上推出的第二款产品,Wio_Tracker 的结果远远超出了我们的预期。因此不久之后,我们发布了 Wio link 的小兄弟——Wio Node。两者具有几乎相同的功能,但在尺寸和 grove 连接器数量上有所不同,以适应不同的情况。

Wio 最吸引人的地方必须是通过移动应用程序将即插即用模块虚拟化为 RESTful API,使用它人们真正可以摆脱焊接、跳线以及电子工程、微控制器编程、网络编程、IoT 协议处理等知识。我并不是说这些元素不好,如果你是初学者,这些步骤和知识对于实践是必不可少的,但有时我们只是想要快速原型制作和快速响应,这就是 Wio 诞生的原因,简化所有步骤并使原型制作变得容易,即使你对电子学一无所知,毫不夸张地说,你也可以在大约5分钟内构建一个简单的 IoT 项目。

我们为你安排了许多有趣的项目教程来帮助你入门,通过使用 Wio,你能够远程给植物浇水或在你不在家时喂狗,想要挖掘出你可以用 Wio 制作的其他东西吗?很快查看 Wio_Tracker link 和 Wio_Tracker node 的文档,玩得开心!

产品列表


这里是你可以在 Seeed WiKi 中找到的 Wio_Tracker 开发板列表。该列表将不断更新。

技术支持与产品讨论

如果你有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢你选择我们的产品!我们在这里为你提供不同的支持,以确保你使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...