无线跌倒检测设备
前言
随着越来越多的人在事业上努力奋斗,国民经济开始腾飞。然而,社会老龄化也将加深。没有年轻人的照顾,老年人的生活总是困难和危险的。

每年,65岁及以上的人群中有三分之一到一半会经历跌倒。跌倒是老年人受伤的主要原因,也是75岁及以上人群意外死亡的主要原因。一个人跌倒而未被发现可能会带来双重危险。初始伤害的明显可能性如果在短时间内得不到治疗,可能会进一步加剧可能的后果。统计数据显示,最严重的后果不是跌倒的直接结果,而是延迟救助和治疗的结果。如果救援人员能够及时得到警报,跌倒的后果可以大大减少。
许多老年人在孩子长大离家后独自住在公寓或较小的房子里。跌倒后,老年人无法自己站起来或呼救的情况并不少见。因此,需要一个自动跌倒检测系统,即使患者失去意识或跌倒后无法站起来,也能呼救。
硬件
Grove - 3轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 可以用作检测跌倒的传感器,Wio RP2040 mini 开发板 可以用来处理数据并无线发送求救信息。此外,您需要一台计算机和WiFi。
接线图
软件
1. 安装 Thonny
易于上手。Thonny 内置 Python 3.7,因此只需要一个简单的安装程序,您就可以开始学习编程了。首先,点击 Thonny.org 进入下载页面。在页面右上角,根据您的操作系统选择 Thonny 安装包进行下载。双击您下载的安装包打开它,并按照步骤进行安装。

现在您已经安装了 Thonny,打开应用程序。您应该看到 Thonny 的主界面:
Thonny 的主界面非常简单,分为以下四个部分:
-
工具栏:基本常用工具,如新建、打开、保存、运行当前脚本、停止等。
-
代码编辑器:Thonny 的核心区域,我们将在这里编写 Python/MicroPython 代码。
-
Shell:我们可以在这里运行命令,命令的结果将立即在 Shell 中显示。我们也可以在 Shell 窗口中看到代码的输出。
-
解释器:在这里您可以选择解释器类型来编译程序。点击 Python 3.7.9,在弹出菜单中找到 MicroPython (Raspberry pi Pico),点击确定将解释器切换到 Pico 解释器。您也可以点击"工具>>>选项>>>解释器"进行选择。


2.连接 Wio RP2040 mini 开发板
使用数据线将开发板连接到计算机,然后点击工具栏上的"重启后端"按钮。如果 Wio RP2040 成功连接到计算机,您将在 Shell 中看到 MicroPython 版本信息和设备名称。

3.代码
为了使用3轴数字加速度计,我们需要将传感器的库文件导入到 Wio RP2040 的内存中。操作如下: 复制以下代码,将其粘贴到新的 thonny 编辑器窗口中,然后将其保存到开发板并重命名为"ACC_Adxl345.py"
from machine import I2C
import time
ADXL345_DEVICE = (0x53)
""" ------- 寄存器名称 ------- """
ADXL345_DEVID =0x00
ADXL345_RESERVED1 =0x01
ADXL345_THRESH_TAP =0x1d
ADXL345_OFSX =0x1e
ADXL345_OFSY =0x1f
ADXL345_OFSZ =0x20
ADXL345_DUR =0x21
ADXL345_LATENT =0x22
ADXL345_WINDOW =0x23
ADXL345_THRESH_ACT =0x24
ADXL345_THRESH_INACT =0x25
ADXL345_TIME_INACT =0x26
ADXL345_ACT_INACT_CTL =0x27
ADXL345_THRESH_FF =0x28
ADXL345_TIME_FF =0x29
ADXL345_TAP_AXES =0x2a
ADXL345_ACT_TAP_STATUS =0x2b
ADXL345_BW_RATE =0x2c
ADXL345_POWER_CTL =0x2d
ADXL345_INT_ENABLE =0x2e
ADXL345_INT_MAP =0x2f
ADXL345_INT_SOURCE =0x30
ADXL345_DATA_FORMAT =0x31
ADXL345_DATAX0 =0x32
ADXL345_DATAX1 =0x33
ADXL345_DATAY0 =0x34
ADXL345_DATAY1 =0x35
ADXL345_DATAZ0 =0x36
ADXL345_DATAZ1 =0x37
ADXL345_FIFO_CTL =0x38
ADXL345_FIFO_STATUS =0x39
ADXL345_BW_1600 =0xF # 1111
ADXL345_BW_800 =0xE # 1110
ADXL345_BW_400 =0xD # 1101
ADXL345_BW_200 =0xC # 1100
ADXL345_BW_100 =0xB # 1011
ADXL345_BW_50 =0xA # 1010
ADXL345_BW_25 =0x9 # 1001
ADXL345_BW_12 =0x8 # 1000
ADXL345_BW_6 =0x7 # 0111
ADXL345_BW_3 =0x6 # 0110
"""
中断引脚
INT1: 0
INT2: 1
"""
ADXL345_INT1_PIN =0x00
ADXL345_INT2_PIN =0x01
"""中断位位置"""
ADXL345_INT_DATA_READY_BIT =0x07
ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT =0x06
ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT =0x05
ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT =0x04
ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT =0x03
ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT =0x02
ADXL345_INT_WATERMARK_BIT =0x01
ADXL345_INT_OVERRUNY_BIT =0x00
ADXL345_DATA_READY =0x07
ADXL345_SINGLE_TAP =0x06
ADXL345_DOUBLE_TAP =0x05
ADXL345_ACTIVITY =0x04
ADXL345_INACTIVITY =0x03
ADXL345_FREE_FALL =0x02
ADXL345_WATERMARK =0x01
ADXL345_OVERRUNY =0x00
ADXL345_OK =1 # 无错误
ADXL345_ERROR =0 # 表示存在错误
ADXL345_NO_ERROR =0 # 初始状态
ADXL345_READ_ERROR =1 # 读取加速度计时出现问题
ADXL345_BAD_ARG =2 # 错误的方法参数
class AccelerationAdxl345(object):
def __init__(self, i2c, addr=ADXL345_DEVICE, drdy=None):
self.i2c_device = i2c
time.sleep(0.1)
#self.rgbMatrixData = [0xFF]*64
def read(self, reg_base, reg, buf):
self.write(reg)
time.sleep(.001)
self.i2c_device.readfrom_into(59,buf)
def write(self, buf=None):
if buf is not None:
self.i2c_device.writeto(ADXL345_DEVICE, buf)
# i2c_device.writeto(0x58, bytearray([3,100,100,16,39]))
def writeTo(self,address, val):
dta_send = bytearray([address, val])
self.write(dta_send)
def readFrom(self, address, num):
data_0 = address & 0xff
dta_send = bytearray([data_0])
self.write(dta_send)
time.sleep(.001)
result=self.i2c_device.readfrom(ADXL345_DEVICE, num)
return result
def setRegisterBit(self, regAdress, bitPos, state):
bytes=self.readFrom(regAdress, 1)
for _b in bytes:
value = int(_b)
if (state):
value |= (1 << bitPos)
else:
value &= ~(1 << bitPos)
self.writeTo(regAdress, value)
def acc_adxl345_init(self):
#启动ADXL345
self.writeTo(ADXL345_POWER_CTL, 0)
self.writeTo(ADXL345_POWER_CTL, 16)
self.writeTo(ADXL345_POWER_CTL, 8)
self.writeTo(ADXL345_THRESH_ACT, 75)
self.writeTo(ADXL345_THRESH_INACT, 75)
self.writeTo(ADXL345_TIME_INACT, 10)
#在这些轴上查找活动运动 - 1 == 开启; 0 == 关闭
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 6, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 5, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 4, 1)
#在这些轴上查找非活动运动 - 1 == 开启; 0 == 关闭
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 2, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 1, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_ACT_INACT_CTL, 0, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_TAP_AXES, 2, 0)
self.setRegisterBit(ADXL345_TAP_AXES, 1, 0)
self.setRegisterBit(ADXL345_TAP_AXES, 0, 0)
#设置什么是轻敲和什么是双击的值 (0-255)
#setTapThreshold(50); # 每增量62.5mg
self.writeTo(ADXL345_THRESH_TAP, 50)
self.writeTo(ADXL345_DUR, 15)
self.writeTo(ADXL345_LATENT, 80)
#setDoubleTapWindow(200); # 每增量1.25ms
self.writeTo(ADXL345_WINDOW, 200)
#设置什么被认为是自由落体的值 (0-255)
self.writeTo(ADXL345_THRESH_FF, 7)
self.writeTo(ADXL345_TIME_FF, 45)
#设置所有中断在int引脚1上发生
#我在int引脚2上遇到了问题,无法重置它
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_MAP, ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, ADXL345_INT1_PIN)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_MAP, ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, ADXL345_INT1_PIN)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_MAP, ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT, ADXL345_INT1_PIN)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_MAP, ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT, ADXL345_INT1_PIN)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_MAP, ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, ADXL345_INT1_PIN)
#注册中断动作 - 1 == 开启; 0 == 关闭
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_ENABLE, ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_ENABLE, ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_ENABLE, ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_ENABLE, ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT, 1)
self.setRegisterBit(ADXL345_INT_ENABLE, ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, 1)
def acc_adxl345_read_xyz(self):
ADXL345_TO_READ = (6)
_buff = self.readFrom(ADXL345_DATAX0, ADXL345_TO_READ) #从ADXL345读取加速度数据
if _buff[1] <= 0:
x=_buff[0]
else:
x=(_buff[0]-255)
if _buff[3] <= 0:
y=_buff[2]
else:
y=(_buff[2]-255)
if _buff[5] <= 0:
z=_buff[4]
else:
z=(_buff[4]-255)
#x = int(((_buff[1]) << 8) | _buff[0])
#y = int(((_buff[3]) << 8) | _buff[2])
#z = int(((_buff[5]) << 8) | _buff[4])
#print("%d, %d, %d\r\n", x, y, z)
return [x,y,z]
def acc_adxl345_read_acc(self):
__Gains = [0.00376390, 0.00376009, 0.00389265]
xyz=self.acc_adxl345_read_xyz()
ax = xyz[0] * __Gains[0]
ay = xyz[1] * __Gains[1]
az = xyz[2] * __Gains[2]
return [ax,ay,az]
def get_acc_adxl345_property(self,xyz):
axyz=self.acc_adxl345_read_acc()
if(xyz == 0):
return axyz[0]
if(xyz == 1):
return axyz[1]
if(xyz == 2):
return axyz[2]
"""
acceleration = AccelerationAdxl345()
acceleration.acc_adxl345_init()
acceleration.get_acc_adxl345_property(0)
acceleration.get_acc_adxl345_property(1)
acceleration.get_acc_adxl345_property(2)
"""
然后创建一个新的程序窗口来编写以下代码。
import network
import mqtt
from Acc_Adxl345 import AccelerationAdxl345
from machine import Pin,I2C
from time import sleep
i2c = I2C(0,sda = Pin(4),scl= Pin(5))
ax = AccelerationAdxl345(i2c)
ax.acc_adxl345_init()
N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)
N1.connect("CHCK","depot0510")
sleep(1)
print('network information:', N1.ifconfig())
led = Pin(13, Pin.OUT)
button = Pin(12,Pin.IN,Pin.PULL_UP)
led.value(1)
SERVER = 'mqtt.p2hp.com'
CLIENT_ID = 'Wio_RP2040'
TOPIC = 'Security_status'
def mqtt_callback(topic):
print('topic: {}'.format(topic[0]))
print('msg:{}'.format(topic[1]))
cl = mqtt.MQTTClient(CLIENT_ID, SERVER, mqtt_port = 1883)
cl.connect()
cl.set_callback(mqtt_callback)
val_last = 1
print("ready")
cl.publish(TOPIC,"ready")
while True:
a = ax.acc_adxl345_read_acc()
b = ax.acc_adxl345_read_acc()
for i in range(0,3):
a[0] = a[i] * a[i]
b[0] = b[i] * b[i]
if a[0] - b[0] > 0.4 or b[0] - a[0] > 0.4:
cl.publish(TOPIC,"help!")
注意在程序的第12行,更改为您正确的WiFi名称和密码。
4.设置MQTT客户端
MQTT是一个客户端服务器发布/订阅消息传输协议。客户端可以作为发布者或订阅者或两者兼而有之。

发布者可以创建一个主题,并将消息附加到该主题。例如,我可以创建一个新主题"今天的天气",消息内容是"25摄氏度",然后将消息发送到服务器。发布者收到主题消息后,将信息分发给任何订阅了该主题的客户端。也就是说,订阅者只有在订阅了"今天的天气"主题时才会收到"25摄氏度"的消息。如果订阅者没有订阅"今天的天气"主题,无论发布者发送什么消息,订阅者都不会收到消息。

下载MQTTX服务器软件并在计算机上安装,然后配置MQTT服务器。
在这个项目中我们将使用"mqtt.p2hp.com"的免费服务器。在线服务器
- 地址:mqtt.p2hp.com
- 端口:1883(TCP),8083(WebSocket)
- 类型:EMQ
- MQTT V3.1.1/V5.0兼容
进入MQTTX软件创建新连接,填写名称、服务器、端口、主题,然后点击"连接"连接到服务器。

连接成功后,软件右上角会有弹窗提示。

然后在下方设置主题和消息。


当接收到数据时,顶部会显示消息数量。如果您没有看到消息,请点击订阅主题。

至此,MQTT客户端的部署完成。让我们回到Thorny编辑器运行代码,然后从高处丢下3轴数字加速度计,观察mqtt客户端是否收到了消息。

安装和测试
如果您成功收到了消息,恭喜您已经完成了大部分工作。接下来,您只需要将电池连接到开发板,并将设备固定在5cm * 5cm的纸板上。

最后,将其放入布袋中。这个简单的跌倒检测设备就完成了!到目前为止,这个项目只是一个简单的实验原型。在实际应用中可能会有一些误触。您也可以给我反馈,我们将一起优化这个项目。

技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。