XBee 扩展板

XBee 扩展板允许 Arduino 或 Seeeduino 板通过 Bee 兼容模块(如 Zigbee 或 BlueTooth Bee)进行无线通信。它专为 MaxStream 的 XBee 模块设计,可用作 串口 / USB 替代品。它可以用于通过 Zigbee / Bluetooth Bee 连接两个 Seeeduino,或无线连接 Seeeduino 与 PC。两个拨动开关决定 Bee 模块的 Rxd 和 Txd 引脚如何连接到 Seeeduino 引脚。这两个开关提供了将 Bee 模块的 RxD 和 TxD 线路连接到 Seeeduino 硬件串口或 数字引脚 11 和 12 或 FTDI RxD 和 Txd 引脚的选项。
型号:WLS114A0P
Seeed Studio 的 XBee® 扩展板源自 Arduino XBee 扩展板,具有以下特点:
- 更小的尺寸
- 大部分组件采用 SMT 封装
- 低成本
要使用 X-CTU 配合 Seeeduino,请上传以下代码:
void setup()
{
DDRB=0;
DDRC=0;
DDRD=0;
}
void loop()
{
}
特点
-
31mm X 41mm 的板子尺寸。
-
与 Arduino/Seeeduino 通信
- 通过引脚 11、12 的软件串口,或
- 通过硬件串口
-
XBee 模块可以通过 USB 使用 X-CTU 配置
-
所有引脚均有引出
应用场景
- 使用 Bee 模块无线连接 Seeeduino / Arduino 与 PC。
- 将 GPS Bee 连接到 Arduino / Seeeduino。
注意事项
- 在连接 Bee 模块或 Arduino 之前,请将拨动开关设置到正确位置。
原理图

规格
请参阅 特点。
机械尺寸
XBee® 扩展板的尺寸为 3.1cm X 4.1cm。
使用方法
通过 XBee 扩展板将 Bee 模块连接到 Arduino / Seeeduino。如果使用 Seeeduino,请将工作电压开关设置为 3.3V 位置。通常情况下,通过设置拨动开关(TOG_1 和 TOG_2)到 左侧位置,Bee 模块通过软件串口连接。请参考以下表格了解不同配置。
硬件安装
XBee 扩展板外观及拨动开关位置

| TOG_1 | TOG_2 | XBee Tx 连接到 | XBee Rx 连接到 |
|---|---|---|---|
| 左 | 左 | 数字引脚 11 | 数字引脚 12 |
| 左 | 右 | FT232 RxD | FT232 TxD |
| 右 | 左 | 数字引脚 11 | 数字引脚 12 |
| 右 | 右 | Atmege RxD | Atmege TxD |
| TOG_1 | TOG_2 | XBee Tx 连接到 | XBee Rx 连接到 |
|---|---|---|---|
| 左 | 左 | 数字引脚 51 | 数字引脚 50 |
| 左 | 右 | FT232 RxD | FT232 TxD |
| 右 | 左 | 数字引脚 51 | 数字引脚 50 |
| 右 | 右 | Atmege RxD0 | Atmege TxD0 |
测试 Bee 的 AT 指令
创建一个新代码,并将以下代码下载到 Arduino 板中。
//串口中继 - Arduino 将在计算机和 Bee 扩展板之间建立
//一个串口连接,速率为 9600 bps 8-N-1
//计算机连接到硬件 UART
//Bee 扩展板连接到软件 UART
#include <NewSoftSerial.h>
#define RxD 11
#define TxD 12
NewSoftSerial mySerial(RxD,TxD);
void setup()
{
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
mySerial.begin(9600); // Bee 的波特率
Serial.begin(9600); // 终端的波特率
}
void loop()
{
if(Serial.available())
{
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
}
else if(mySerial.available())
{
Serial.print((unsigned char)mySerial.read());
}
}
之后,启动您喜欢的串口终端软件,选择 Arduino 的 COM 端口,将其设置为 Bee 的默认波特率(XBee 默认是 9600 8-N-1),连接并发送指令。尝试向 Arduino 板发送 "+++"(不带引号)给 XBee 模块,XBee 应该会回复 "OK"。
发送 AT 指令的更新版本(适用于 V 1.0)
上述代码可能适用于早期版本,但 SoftwareSerial 库现在已成为核心的一部分。以下代码几乎直接取自 Arduino SoftwareSerial 手册。
/*
来自 Arduino SoftwareSerial 教程的示例
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX
void setup()
{
// 打开串口通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}
void loop() // 不断运行
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
将以下内容翻译为简体中文:
将此代码上传到安装了 Xbee Shield 的 Arduino,启动串行监视器,此时 Arduino 串行端口将通过无线电连接到任何其他正在运行的 Xbee 无线电设备——您在串行监视器中输入的任何内容都将发送到其他无线电设备,反之亦然。
编程
以下代码将 Bluetooth Bee 配置为 从设备,并等待来自 PC 或其他主设备的连接请求。Bluetooth Bee 通过 XBee®_Shield 连接到 Seeeduino,如上图所示。
/*
BluetoothBee 示例代码 - 基于流控制的实现
2010,2011 版权所有 (c) Seeed Technology Inc. 保留所有权利。
作者: Visweswara R
此示例代码是免费软件;您可以根据 GNU 较小通用公共许可证的条款重新分发和/或修改,
该许可证由自由软件基金会发布;可以是版本 2.1,也可以是任何更高版本。
此库分发的目的是希望它能发挥作用,
但不提供任何保证;甚至没有隐含的适销性或特定用途的适用性保证。
有关详细信息,请参阅 GNU 较小通用公共许可证。
您应该已经收到与此库一起分发的 GNU 较小通用公共许可证副本;如果没有,请联系自由软件基金会,
地址:51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
有关产品的更多详细信息,请访问 https://www.seeedstudio.com/depot/
将此代码上传到 Seeeduino 并按下复位按钮*/
#include <NewSoftSerial.h> //软件串行端口
#define RxD 11
#define TxD 12
#define DEBUG_ENABLED 1
NewSoftSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
void setup()
{
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
}
void loop()
{
//典型的蓝牙命令 - 响应模拟:
//从 PC 蓝牙串行终端输入 'a'
//请参阅 Wiki 获取说明
if(blueToothSerial.read() == st0">'a')
{
blueToothSerial.println(st0">"You are connected"); //您可以在此处编写蓝牙通信逻辑
}
}
void setupBlueToothConnection()
{
blueToothSerial.begin(38400); //将 BluetoothBee 波特率设置为默认波特率 38400
delay(1000);
sendBlueToothCommand(\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STNA=SeeeduinoBluetooth\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STAUTO=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n +STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // 此延迟是必要的。
sendBlueToothCommand(\r\n+INQ=1\r\n");
delay(2000); // 此延迟是必要的。
}
//检查是否收到响应 "OK"
void CheckOK()
{
char a,b;
while(1)
{
if(blueToothSerial.available()) { a = blueToothSerial.read(); if(st0">'O' == a)
{
// 等待下一个字符 K。在某些情况下需要 available(),因为 K 并不是立即可用。
while(blueToothSerial.available())
{
b = blueToothSerial.read();
break;
}
if('K' == b)
{
break;
}
}
}
}
while( (a = blueToothSerial.read()) sy3">!= sy2">-1)
{
//等待直到接收到所有其他响应字符
}
}
void sendBlueToothCommand(char command[])
{
blueToothSerial.print(command);
CheckOK();
}
请参阅 Bluetooth Bee 编程 以获取更多信息。
常见问题
请在此列出您的问题(如果有)。
支持
如果您有任何问题或更好的设计想法,可以前往我们的 论坛 或 许愿 页面进行讨论。
版本追踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| XBee® Shield V1.1 | Seeedstudio 发布的新版本 | 2009年7月6日 |
Bug追踪
Bug追踪是您提交在使用过程中发现的任何问题的地方。请写下您的意见,您的反馈将帮助我们改进产品。
额外创意
额外创意是您可以写下关于该产品的项目想法或其他用途的地方。您也可以将它们写在项目页面上。
如何购买
许可
本文档采用 Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 授权。源代码和库采用 GPL/LGPL 授权,详情请参阅源代码文件。
参见
Bluetooth Bee 文档 展示了 XBee®_Shield 的使用方法。
外部链接
链接到提供更多应用创意、文档/数据表或软件库的外部网页。
在线原理图查看器
资源
-
[Arduino] Arduino Xbee Shield 页面
-
[Eagle] Xbee_Shield_v1.0 的 Eagle 文件
-
[PDF] XBee_Shield PDF
-
[Eagle] XBee_Shield 原理图
-
[Eagle] Xbee_Shield_v1.1 的 Eagle 文件
-
[PDF] Xbee_shield_v1.1 PDF
-
[EAGLE] Xbee_shield_v1.1 原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供以下沟通方式以满足不同的需求和偏好。