Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 的引脚复用
Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 具有丰富的接口。它有 11 个数字 I/O 可用作 PWM 引脚,以及 6 个模拟输入 可用作 ADC 引脚。它支持所有三种常见的串行通信接口,如 UART、I2C 和 SPI。本 wiki 将帮助您了解这些接口并在您的下一个项目中实现它们!
这里的基本功能在两个 Seeed Studio XIAO nRF52840 Arduino 库中都表现良好。
数字
将一个按钮连接到引脚 D6,将一个 LED 连接到引脚 D10。然后上传以下代码,使用按钮控制 LED 的开/关。
const int buttonPin = 6; // pushbutton connected to digital pin 6
const int ledPin = 10; // LED connected to digital pin 10
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
Digital as PWM
将一个LED连接到引脚D10。然后上传以下代码以观察LED逐渐淡出。
int ledPin = 10; // LED connected to digital pin 10
void setup() {
}
void loop() {
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}
}
模拟
将电位器连接到引脚 A5,将 LED 连接到引脚 D10。然后上传以下代码,通过旋转电位器旋钮来控制 LED 的闪烁间隔。
const int sensorPin = 5;
const int ledPin = 10;
void setup() {
// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
// read the value from the sensor:
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// turn the ledPin on
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// stop the program for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
// turn the ledPin off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
// stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
}
串口
使用 Serial1 通过 GPIO 而不是 USB 来使用 UART。您也可以同时使用两者。 使用引脚 D6 作为 UART 的 TX 引脚,引脚 D7 作为 UART 的 RX 引脚来发送 "Hello World!" 消息。
void setup() {
Serial1.begin(115200);
while (!Serial1);
}
void loop() {
Serial1.println("Hello World!");
delay(1000);
}
I2C
- 步骤 1. 按照以下硬件连接将 Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) V3.0 连接到 Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)。
| Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) | Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) |
|---|---|
| GND | GND |
| VCC | 5V |
| SDA | SDA |
| SCL | SCL |

-
步骤 2. 打开 Arduino IDE,导航到
Sketch > Include Library > Manage Libraries... -
步骤 3. 搜索 u8g2 并安装它

- 步骤 4. 上传以下代码以在 OLED 显示屏上显示文本字符串
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SH1107_SEEED_128X128_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
u8g2.begin();
}
void loop(void) {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_luBIS08_tf);
u8g2.drawStr(0,24,"Hello Seeed!");
} while ( u8g2.nextPage() );
}
SPI
- 步骤 1. 按照以下硬件连接方式,将 Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) V3.0 连接到 Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)。
| Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) | Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) |
|---|---|
| GND | GND |
| 5V | 5V |
| SCL | SCK |
| SI | MOSI |
| RES | D3 |
| D/C | D4 |
| CS | D5 |

- 步骤 2. 这个 OLED 显示屏支持 I2C 和 SPI 通信,默认模式是 I2C。要使用 SPI 模式,您需要参考 Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) V3.0 wiki 将 OLED 显示屏的通信方式更改为 SPI,然后再继续进行
注意: 确保已从前面的步骤中安装了 U8g2 库。
- 步骤 3. 上传以下代码以在 OLED 显示屏上显示文本字符串
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SH1107_128X128_1_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R3, /* cs=*/ 5, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 3);
void setup(void) {
u8g2.begin();
}
void loop(void) {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_luBIS08_tf);
u8g2.drawStr(0,24,"Hello Seeed!");
} while ( u8g2.nextPage() );
}