Skip to main content

Seeed Studio XIAO nRF52840 与 CircuitPython

CircuitPython 是一种编程语言,旨在简化在低成本微控制器板上进行实验和学习编程。它让入门变得比以往任何时候都更容易,无需预先下载桌面软件。一旦设置好您的开发板,打开任何文本编辑器,就可以开始编辑代码。就是这么简单。

入门指南​

安装​

步骤 1 进入引导加载程序模式

在我们将 CircuitPython 安装到 Seeed Studio XIAO nRF52840 之前,需要进入引导加载程序模式。我们可以通过双击复位按钮进入引导加载程序模式:

pir

然后磁盘将会显示:

pir

步骤 2 下载适用于 Seeed Studio XIAO nRF52840 的固件

步骤 3 将 .urf 文件拖拽到磁盘驱动器("XIAO-SENSE")

pir

步骤 4 检查磁盘驱动器名称是否已更改为 "CIRCUITPY"。

pir

现在您已经成功将 CircuitPython 安装到 Seeed Studio XIAO nRF52840 开发板上。

应用​

步骤 1 下载 CircuitPython 编辑器 - Mu Editor 并打开它

步骤 2 点击 "Mode" 并选择模式为 "CircuitPython"

pir

步骤 3 复制并上传以下代码:

"""Example for Seeed Studio XIAO nRF52840. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio

led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)

点击 "Serial" 打开 REPL,将代码保存到 REPL 中,命名为 'code.py' 或 'main.py'

pir

Seeed Studio XIAO nRF52840 上的用户 LED 将开始闪烁。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...