Seeed Studio XIAO RP2040 与 Arduino
这是我们将 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到计算机并使用 Arduino 进行编程的页面。还将包含几个关于引脚复用的项目。
入门指南
首先,我们将把 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到计算机,并从 Arduino 上传一个简单的代码来检查开发板是否正常工作。
硬件设置
所需材料:
- Seeed Studio XIAO RP2040 x1
- PC x1
- USB Type-C 数据线 x1
一些 USB 数据线只能供电而无法传输数据。如果您没有 USB 数据线或不知道您的 USB 数据线是否可以传输数据,您可以查看 seeed USB type C 支持 USB 3.1。
硬件连接:
- 步骤 1. 按住 BOOT 按钮,然后将 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到 PC。

- 步骤 2. 如果 PC 上显示了"RPI-RP2"磁盘,并且 Seeed Studio XIAO RP2040 上的电源 LED 亮起,则连接完成。

软件设置
- 步骤 1. 根据您的操作系统下载并安装最新版本的 Arduino IDE
-
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。
-
步骤 3. 将 Seeed Studio XIAO RP2040 开发板包添加到您的 Arduino IDE
导航到 File > Preferences,并在 Additional Boards Manager URLs 中填入以下网址:
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

导航到 Tools-> Board-> Boards Manager...,在搜索框中输入关键词"RP2040"。选择最新版本的"Raspberry Pi Pico/RP2040"并安装。
名为 Seeed XIAO RP2040 的板载包不再可用,请不要下载和使用它!
安装"Raspberry Pi Pico/RP2040"包,其中包含"Seeed XIAO RP2040"开发板。


-
步骤 4. 选择您的开发板和端口。
-
步骤 5. 通过导航 "File --> Examples --->01.Basics --> Blink" 打开 Blink 示例

开发板
安装开发板包后,导航到 Tools-> Board,找到"Seeed Studio XIAO RP2040"并选择它。现在我们已经完成了为 Arduino IDE 设置 Seeed Studio XIAO RP2040 的工作。

端口
导航到 Tools > Port 并选择已连接的 Seeed Studio XIAO RP2040 的串行端口名称。这通常是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常保留给硬件串行端口)。已连接的 Seeed Studio XIAO RP2040 的串行端口通常包含写着"Seeed Studio XIAO RP2040"的括号。

- 步骤 6. 点击 Upload 按钮将 Blink 示例代码上传到开发板。

上传完成后,您应该能够看到开发板上的引脚 25 绿色(USER)LED 每秒闪烁一次。如果是这样,恭喜您!这意味着连接成功,现在您可以使用 Seeed Studio XIAO RP2040 探索更多项目!
如果上传 Arduino 程序失败,请尝试按住"BOOT"按钮,然后点击"RUN"按钮。此时,Seeed Studio XIAO RP2040 将进入引导模式(您的计算机将加载一个可移动磁盘),您将能够再次上传 Arduino 程序。
Seeed Studio XIAO RP2040 上的引脚复用
Seeed Studio XIAO RP2040 包含 11 个数字引脚、4 个模拟引脚、11 个 PWM 引脚、1 个 I2C 接口、1 个 UART 接口、1 个 SPI 接口、1 个 SWD 焊盘接口。我们将提供关于这些接口的教程,以便对您的项目有所帮助。
数字
将一个按钮连接到引脚 D0,将一个 LED 连接到引脚 25。然后上传以下代码,使用按钮控制 LED 的开/关。
请注意,Seeed Studio XIAO RP2040 的工作电压为 3.3V,如果您错误地将传感器连接到 5V,主板可能无法正常工作。
const int buttonPin = D0; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 25; // the number of the LED pin
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
模拟
将电位器连接到引脚 A0,将 LED 连接到引脚 25。然后上传以下代码,通过旋转电位器旋钮来控制 LED 的闪烁间隔。
const int sensorPin = A0;
const int ledPin = 25;
void setup() {
// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
// read the value from the sensor:
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// turn the ledPin on
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// stop the program for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
// turn the ledPin off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
// stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
}
Serial
使用引脚 D6 作为 UART 的 TX 引脚,使用引脚 D7 作为 UART 的 RX 引脚来发送"Hello World!"消息
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
}
void loop() {
Serial.println("Hello,World");
delay(1000);
}
RGB LED
引脚 11 是 RGB LED 的使能引脚。您可以通过将引脚 11 设置为高电平来点亮 RGB LED。这里我们将让它闪烁。首先,我们需要添加一个第三方库。
- 步骤 1. 打开 Arduino IDE,导航到
Sketch > Include Library > Manage Libraries...来搜索库。

在 Arduino 库管理器中输入关键词 "Adafruit_NeoPixel" 库并安装最新版本。

- 步骤 2. 将代码复制到 Arduino 中并点击 Upload 按钮进行上传。
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
int Power = 11;
int PIN = 12;
#define NUMPIXELS 1
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
pixels.begin();
pinMode(Power,OUTPUT);
digitalWrite(Power, HIGH);
}
void loop() {
pixels.clear();
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(15, 25, 205));
delay(400);
pixels.show();
pixels.clear();
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(103, 25, 205));
delay(400);
pixels.show();
pixels.clear();
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(233, 242, 205));
delay(400);
pixels.show();
pixels.clear();
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(233, 23, 23));
delay(400);
pixels.show();
pixels.clear();
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(12, 66, 101));
delay(400);
pixels.show();
delay(500);
}
RGB LED 将显示彩虹色。
I2C
这里我们将通过 IIC 连接 Seeed Studio XIAO RP2040 与 Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315),并显示"Hello world"。
连接:
我们将使用 PIN 5 作为 SCL 引脚,PIN 4 作为 SDA 引脚。

- 步骤 1. 打开 Arduino IDE,导航到
Sketch > Include Library > Manage Libraries...来搜索库。

在 Arduino 库管理器中输入关键词"U8G2"库,并安装最新版本。

- 步骤 2. 将代码复制到 Arduino 中,点击 Upload 按钮上传。
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
u8g2.begin();
}
void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.drawStr(0,10,"Hello Wrold!"); // write something to the internal memory
u8g2.drawStr(0,30,"Hello Werold!");
u8g2.drawStr(0,50,"Hello Wrrrold!");
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
delay(1000);
}
结果显示为:

SPI
这里我们将通过SPI连接Grove - OLED黄蓝显示屏0.96 (SSD1315)并显示"Hello World"。OLED显示屏支持IIC和SPI通信,但默认通信模式是IIC。在开始之前,必须将IIC功能更改为SPI功能。
连接:
我们将使用PIN 8作为SCK引脚,PIN 9作为MISO引脚,PIN10作为MOSI引脚。

- 步骤1. 打开Arduino IDE,导航到
Sketch > Include Library > Manage Libraries...来搜索库。

在Arduino库管理器中输入关键词"Adafruit_GFX"库并安装最新版本。

在Arduino库管理器中输入关键词"Adafruit_SSD1306"库并安装最新版本。

- 步骤2. 将代码复制到Arduino并点击Upload按钮上传。
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for SSD1306 display connected using software SPI (default case):
#define OLED_MOSI MOSI //Connect SSD1315 D1
#define OLED_CLK SCK //Connect SSD1315 D0
#define OLED_DC D4 //Connect SSD1315 D/C
#define OLED_CS SS //Connect SSD1315 CS
#define OLED_RESET D5 //Connect SSD1315 RES
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
void setup() {
Serial.begin(9600);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
}
}
void loop() {
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0,3); // Start at top-left corner
display.println(F("Hello"));
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0,16);
display.println(F("Hello"));
display.setTextSize(3);
display.setCursor(0,38);
display.println(F("Hello"));
display.display();
delay(2000);
}
结果如下所示:

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。