Seeed Studio XIAO RP2040 与 CircuitPython
CircuitPython 是一种编程语言,旨在简化在低成本微控制器板上进行实验和学习编程。它让入门变得前所未有的简单,无需预先下载桌面软件。一旦设置好开发板,打开任何文本编辑器,就可以开始编辑代码。就是这么简单。
入门指南
安装
步骤 1 进入引导加载程序模式
在将 CircuitPython 安装到 Seeed Studio XIAO RP2040 之前,需要进入引导加载程序模式。我们可以通过以下操作进入引导加载程序模式:
- 长按"BOOT"按钮。(板子上写着"B",如右图所示)
- 在仍然按住按钮的同时,将 Seeed Studio XIAO PR2040 连接到计算机。
- 计算机将出现一个磁盘驱动器(RP1-RP2)

磁盘显示(RP1-RP2):

步骤 2 下载适用于 Seeed Studio XIAO RP2040 的固件
步骤 3 将 .urf 文件拖拽到磁盘驱动器("RP1-RP2")

步骤 4 检查磁盘驱动器名称是否已更改为"CIRCUITPY"。

现在您已成功将 CircuitPython 安装到 Seeed Studio XIAO RP2040 开发板上。
LED 闪烁教程
步骤 1 下载 CircuitPython 编辑器 - Mu Editor
步骤 2 打开并选择模式为"CircuitPython"

步骤 3 复制并上传以下代码:
"""Example for Pico. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)
点击"Serial"打开 REPL,将代码保存到 REPL 中,命名为 'code.py' 或 'main.py'

Seeed Studio XIAO RP2040 上的用户 LED 将开始闪烁。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。