Skip to main content

ePaper 分线板入门指南


认识 XIAO 电子墨水屏扩展板,这是您轻松驱动 XIAO 系列电子墨水屏显示器的首选解决方案。该板采用 24 针 FPC 连接器设计,为我们的电子墨水屏产品系列提供无缝连接,如果您希望扩展选择,8 针 2.54 排针允许您轻松集成任何您选择的微控制器。将这块板视为您电子墨水屏的"最佳伙伴",增强其功能并让您的生活更轻松。

note

此分线板不包含电子墨水屏显示器;显示器必须单独购买。

介绍

特性

  • 24 针 FPC 连接器:为电子墨水屏显示器提供稳固可靠的连接。
  • XIAO 插座:允许您使用 XIAO 作为处理器,提供紧凑而强大的控制解决方案。
  • 8 针 2.54 排针:通过让您连接到任何微控制器来提供灵活性,开启无限可能。
  • 即插即用:专为易用性设计,非常适合初学者和专家。
  • 多功能应用:适用于各种电子墨水屏显示器,从小尺寸到大尺寸。

应用

  • 数字标牌:使用电子墨水屏分线板创建动态且节能的数字标牌。
  • 电子阅读器:构建您自己的定制电子阅读器,具有根据您需求定制的功能。
  • 智能家居控制面板:将该板集成到智能家居系统中,打造时尚现代的控制面板。
  • 零售价格标签:创建电子价格标签,实现更高效、更环保的零售体验。
  • 教育工具:开发可轻松更新且节能的交互式教育材料。

硬件概述

  1. 24 针 FPC 连接器:用于 2.13 英寸 ePaper。
  2. XIAO 插座:用于连接 Seeed Studio XIAO 开发板。
  3. IO 分线:用于连接其他控制器,如 Arduino UNO 或 Raspberry Pi。

引脚定义

电子墨水屏 SPI 引脚XIAO
RSTD0
CSD1
DCD3
BUSYD5
SCKD8
MOSID10

支持的电子墨水屏

  1. 1.54 英寸 E-paper - 点阵 200x200
  2. 2.13 英寸 E-Paper - 柔性单色 212x104
  3. 2.13 英寸 E-Paper - 四色 212x104
  4. 2.9 英寸 E-paper - 单色 128x296
  5. 2.9 英寸 e-paper - 四色 128x296
  6. 4.2 英寸 E-Paper - 单色 400x300
  7. 4.26 英寸 E-Paper - 单色 800x480
  8. 5.65 英寸 E-paper - 七色 600x480
  9. 5.83 英寸 E-paper - 单色 648x480
  10. 7.5 英寸 E-paper - 单色 800x480
  11. 7.5 英寸 E-paper - 三色 800x480

硬件准备

步骤 1. 材料准备

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense)

步骤 2. 将 XIAO 插入 XIAO 插座:对齐引脚并轻轻将您的 XIAO 插入板上的 XIAO 插座。

步骤 3. 将 eInk 插入 FPC 连接器:小心地将您的电子纸滑入电子纸转接板上的 24 针 FPC 连接器。

软件准备

推荐的编程工具是 Arduino IDE,您需要为 XIAO 配置 Arduino 环境并添加板载包。

tip

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南

步骤 1. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 2. 选择您的开发板型号并将其添加到 Arduino IDE。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO SAMD21,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO RP2040,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO nRF52840,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32C3,请参考 此教程 完成添加。

  • 如果您想在后续教程中使用 Seeed Studio XIAO ESP32S3,请参考 此教程 完成添加。

安装 Seeed Arduino LCD 库

步骤 3. 安装 Seeed Arduino LCD 库

tip

此库与 TFT 库具有相同功能但不兼容。如果您已安装 TFT 库或其他类似的显示库,请先卸载它们。

从 GitHub 下载并安装 Seeed GFX 库。

向下滚动并打开此链接。

选择您的设备类型,它将生成一些代码。复制这些代码,我们稍后会使用它们。

tip

如果您选择错误,屏幕将不显示任何内容。

所以请确保您的设备或组件类型正确。

下载库后,转到 Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library 并选择下载的库。

有 4 个基本示例,打开您喜欢的基本示例:

  1. Bitmap:显示位图图像。
  2. Clock:显示时钟。
  3. Clock_digital:显示数字时钟。
  4. Shape:随机显示不同大小的文字和形状。

上传代码

创建一个新的 "driver.h" 文件并将这些代码粘贴到其中。代码应该如下所示:

#define BOARD_SCREEN_COMBO 504 // 2.9 inch monochrome ePaper Screen (SSD1680)
#define USE_XIAO_EPAPER_BREAKOUT_BOARD

之后,转到 Tools -> Board -> XIAO ESP32C6Tools -> Port -> 选择您的开发板连接的端口。然后点击 Upload 上传代码。

现在您将在电子纸屏幕上看到反馈!以下是 Helloworld 示例的结果。

caution

如果您使用的是 1.54 英寸或 2.9 英寸电子墨水屏,由于其驱动芯片的特性,在使用时钟等动态效果时可能会出现闪烁现象。请放心,这不是程序问题。但是,不建议长时间运行动态效果示例,以免缩短屏幕的使用寿命。

如果您使用的是 5.83 和 7.5 英寸屏幕,它们有不同的芯片,因此不会出现闪烁现象。

图像提取软件

网站使用方法(推荐)

这里我使用 7.5 英寸电子墨水屏进行测试

如何制作图片

这个 URL 提供了非常便捷的图像提取操作,可以轻松帮助我们实现在电子墨水屏上显示各种图像,让我们开始吧!

步骤 1. 选择图像

首先选择您想要的图像,尽量不要超过 800*480 的尺寸。

步骤 2. 图像设置

  • Canvas Size(s)

    • Canvas Size:设置画布的尺寸。例如,800 x 480 像素意味着画布宽度为 800 像素,高度为 480 像素。
  • Background Color

    • Background Color:选择画布的背景颜色。选项包括:

    • White:白色背景

    • Black:黑色背景

  • Transparent:透明背景

    • Invert Image Color
    • Invert Image Color:此选项用于反转图像的颜色。选中时,图像的颜色将被反转。
  • Brightness / Alpha Threshold

    • Brightness / Alpha Threshold:设置像素的亮度值,范围从 0 到 255。较高的值使像素更亮;低于此值的像素将变为黑色。
  • Scaling

    • Scaling:选择图像的缩放方法。选项包括:
  • Original size:保持原始尺寸

    • 其他缩放选项(具体选项可能需要进一步说明)
  • Center

    • Center:选择是否将图像在画布上居中。注意:此选项仅在图像大于原始尺寸时有效。

步骤 3. 预览

设置完成后,您可以在这里看到图像显示效果的预览

步骤 4. 输出

  • 复制转换后的代码
  • 在此头文件中替换图像代码

显示效果

Image2lcd 软件使用方法

如何制作图片

使用 Windows 内置的 画图 软件创建一张与您使用的屏幕 分辨率相同 的图片,并将其保存为 BMPJPG 文件;

note

您的图片分辨率必须与您使用的屏幕相同,例如,4.2 英寸电子纸是 400 x 300 像素,那么您不能使用 300 x 400 的尺寸,这会导致 image2lcd 输出的 .h 文件多出 200 字节。

图片的颜色应与 Windows 自带画图板的标准颜色一致。画图板的颜色如下:

电子纸颜色
1.54英寸电子纸 - 点阵 200x200纯黑白
2.13英寸电子纸 - 柔性单色 212x104纯黑白
2.13英寸电子纸 - 四色 212x104黑、白、红、黄
2.9英寸电子纸 - 单色 128x296纯黑白
2.9英寸电子纸 - 四色 128x296黑、白、红、黄
4.2英寸电子纸 - 单色 400x300纯黑白
4.26英寸电子纸 - 单色 800x480纯黑白
5.65英寸电子纸 - 七色 600x480黑、白、红、黄、蓝、绿、橙
5.83英寸电子纸 - 单色 648x480纯黑白
7.5英寸电子纸 - 单色 800x480纯黑白
7.5英寸电子纸 - 三色 800x480纯黑白

位图转换

步骤 1. 打开 Image2lcd.7z,解压并打开应用程序。

步骤 2. 打开图片,选择 "Output file type" 为 "C array (*.c)",选择 "Scan mode" 为 "Horizon Scan",其他参数设置如下所示:

电子纸BitPixl最大宽度和高度反转颜色显示模式
1.54英寸电子纸 - 点阵 200x200Monochrome200x200Mirror left-right
2.13英寸电子纸 - 柔性单色 212x104Monochrome104x212Normal
2.13英寸电子纸 - 四色 212x104 4 Gray104x212/Normal
2.9英寸电子纸 - 单色 128x296Monochrome128x296Normal
2.9英寸电子纸 - 四色 128x296 4 Gray128x296/Normal
4.2英寸电子纸 - 单色 400x300Monochrome400x300Mirror left-right
4.26英寸电子纸 - 单色 800x480Monochrome800x480/Mirror left-right
5.65英寸电子纸 - 七色 600x480256 colors600x448/Normal
5.83英寸电子纸 - 单色 648x480Monochrome600x480Mirror left-right
7.5英寸电子纸 - 单色 800x480Monochrome800x480Mirror left-right
7.5英寸电子纸 - 三色 800x480Monochrome800x480/Normal
tip
  • 设置最大宽度和高度后,需要点击箭头进行确认。
  • 不要包含头部数据。

步骤 3. 点击"Save"将 lcd 输出数组保存为 .h 文件。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...