Xadow - BLE

Xadow - BLE 是一款支持蓝牙智能的 Xadow 形态模块,基于 HM-11 模块。Xadow - BLE 可用于通常使用 Xadow 模块的硬件设置。使用 Xadow - BLE,支持 Xadow 的嵌入式系统可以与台式电脑、智能手机、平板电脑甚至其他嵌入式系统进行通信,提供蓝牙智能(又称蓝牙低功耗,BLE)。
特性
- 兼容 XBee 外形
- 蓝牙协议:蓝牙规范 V4.0 BLE
- 工作频率:2.4 GHz ISM 频段
- 接口方式:串口
- 在开放环境下,模块间可实现 30 米内通信
- 模块间发送和接收无字节限制
- 调制方式:GFSK(高斯频移键控)
- 传输功率:- DBM、23-6 DBM、0 DBM、6 DBM,可通过 AT 指令修改
- 使用 TI CC2540 芯片,配置空间为 256 KB,支持 AT 指令,用户可根据需要更改角色(主模式、从模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。
- 电源供应:+ 3.3 VDC 50 mA
- 工作温度:-5 ~ +65 摄氏度
规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 微处理器 | CC2540 |
| 资源 | 支持 AT 指令,用户可根据需要更改角色(主模式、从模式)、串口波特率、设备名称、匹配参数(如密码),使用灵活。 |
| PCB 尺寸 | 24.5mmx30.5mmx0.8mm |
| 外形尺寸 | 24.5mmx30.5mmx9.77mm |
| 电源供应 | 3.3V |
| 通信协议 | Uart(TTL) |
| IO 数量 | 2 |
| 按键输入 IO | 1 |
| LED 指示 IO | 1 |
| 连接性 | 与 Xadow 插座兼容 |
电气特性
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大输入电压 | -0.3 | - | 3.6 | V |
| 工作输入电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 发射电流 | - | 15 | - | mA |
| 接收电流 | - | 8.5 | - | mA |
| 深度睡眠电流 | - | 600 | - | uA |
| 工作温度 | -40 | - | 125 | °C |
引脚定义

仅列出重要的备用功能,可能还有更多,请参考数据手册。
使用方法
AT 指令与配置
1)查询本机 MAC 地址
发送:AT+ADDR?
成功发送后返回:OK + LADD: MAC 地址(地址为 12 字符串)
2)查询波特率
发送:AT+BAUD?
成功发送后返回:OK + Get: [para1]
para1 范围:0 ~ 8。参数对应:0 表示 9600,1 表示 19200,2 表示 38400,3 表示 57600,4 表示 115200,5 表示 4800,6 表示 1200,7 表示 2400。默认波特率为 9600。
3)设置波特率
发送:AT+BAUD[para1]
成功发送后返回:OK + Set:[para1]
示例:发送 AT+BAUD1,返回:OK + Set: 2。波特率设置为 19200。
切换到 1200 后,模块将不再支持 AT 指令配置,且在待机状态下按下 PIO0,模块可恢复出厂设置。不建议使用该波特率。设置波特率后,模块需重新上电,参数设置才能生效。
4)连接到指定的蓝牙地址
发送:AT+CON[para1]
成功发送后返回:OK + CONN[para2]
para2 范围:A、E、F
示例:蓝牙地址为 0017EA0943AE,发送 AT+CON0017EA0943AE,模块返回:OK + CONNA 或 OK + CONNF 或 OK + CONNE。
5)清除设备匹配信息
发送:AT+CLEAR
成功发送后返回:OK + CLEAR
清除已连接设备的地址码信息。
6)查询模块工作模式
发送:AT+MODE?
成功发送后返回:OK + Get: [para]
para 范围:0 ~ 2。0 表示透传模式,1 表示 PIO 采集 + 透传模式,2 表示透传 + 遥控模式。默认值为 0。
7)设置模块工作模式
发送:AT+MODE[para1]
成功发送后返回:OK + Set: [para]
8)查询设备名称
发送:AT+NAME?
成功发送后返回:OK + NAME [para1]
9)设置设备名称
发送:AT+NAME[para1]
成功发送后返回:OK + Set: [para1]
示例:将设备名称设置为 Seeed,发送 AT+NAMESeeed,返回 OK + Set: Seeed。此时蓝牙模块的名称已更改为 Seeed。注意:指令执行后需重新上电,设置参数才能生效。
10)查询匹配密码
发送:AT+PASS?
成功发送后返回:OK + PASS: [para1]
para1 范围为 000000 ~ 999999,默认值为 000000。
11)设置匹配密码
发送:AT+PASS[para1]
成功发送后返回:OK + Set: [para1]
12)恢复出厂设置
发送:AT+RENEW
成功发送后返回:OK + RENEW
恢复模块的默认出厂设置,模块设置将被重置为出厂状态,延迟 500 毫秒后模块重启。如无必要,请谨慎操作。
13)模块重置
发送:AT+RESET
成功发送后返回:OK + RESET
指令执行后模块将延迟 500 毫秒后重启。
14)设置主从模式
发送:AT+ROLE[para1]
成功发送后返回:OK + Set: [para1]
HelloWorld
当将 Xadow-BLE 连接到 Xadow 主板时,您需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
//将 Xadow BLE 设置为 BLE 主设备
#define SerialBaud 9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// 设置为主设备
Serial1.print("AT+ROLE1");
delay(1000);
}
void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}
//将 Xadow BLE 设置为 BLE 从设备
#define SerialBaud 9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// 设置为从设备
Serial1.print("AT+ROLE0");
delay(1000);
}
void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}
Android BLE 通信
这里我们向您展示如何让 Xadow-BLE 与您的 Android 手机进行通信(注意:您的 Android 系统版本应高于 4.3)。
- 下载 Android APP 这里,并将其安装到您的 Android 手机。
- 将 Xadow BLE 与 Xadow 主板连接,然后复制上面的 Xadow BLE 从设备示例代码,编译并上传到 Xadow 主板。
- 打开一个串口工具(例如 SSCOM32),并打开 Xadow 主板的串口。
- 打开您在第一步中安装的 BLE 示例 APK,界面如下:

- 点击界面中心的开始按钮,它将开始扫描 BLE 从设备。扫描结果将显示在对话框列表中。

- 选择 Seeed BLE,它将尝试自动连接 Xadow BLE。
- 成功连接 BLE 从设备后,您会发现 UUID 为 null,您需要从 Characteristics UUID 列表中选择一个。这里我们选择 UUID:0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb。

- 好了,激动人心的时刻来了!在文本框中输入命令(数据),然后点击发送按钮,消息将发送到指定的 BLE 设备。接收文本框将显示来自从设备的消息,如下所示。玩得开心!


在线原理图查看器
资源
- Xadow-BLE_v1.0 Eagle 文件
- 适用于 Android 的 BLE 应用程序
- BLE 模块数据手册
- GitHub 上的 BLE Android 源代码
- 4.0 BLE IOS6 源代码
- 4.0 BLE IOS7 源代码
- 4.0 BLE Android 源代码
- 更多文档链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。