Xadow - 基础传感器
Xadow 基础传感器在一个单板上集成了三种不同的传感器:
- 用于运动检测、活动监测和速度跟踪的三轴加速度计
- 双二极管数字光传感器,可分别测量红外光、全光谱或人眼可见光
- 用于温度监测的温度传感器
特性
- 三合一传感器板
- 与 RePhone Kit Create 连接后即插即用
- 开源和模块化设计
- 纤薄小巧
- 内置 11 PIN Xadow 连接器,可与其他 Xadow 模块灵活连接
- 可堆叠、可链式连接、可缝合到其他 Xadow 模块
规格
概览
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 微控制器 | STM32F030F4 |
| 核心 | ARM® 32位 Cortex® -M0 CPU |
| 电源 | 3.3 ~ 6 V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 16 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 时钟速度 | 48 MHz |
| 工作温度范围 | -30°C 至 70°C |
| 接口 | 通过 I2C(7位地址 0x03)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
三轴加速度计 (ADXL345)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 测试 g 范围 | ±2g(默认),±4g,±8g 或 ±16g |
| 分辨率 | 随 g 范围增加,最高可达 ±16g 时的 13 位分辨率 |
数字光传感器 (TSL2561) -- 模拟人眼响应
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 动态范围 (Lux) | 0.1 至 40,000 Lux |
| 双光电二极管 | 红外和全光谱 |
温度传感器 (LM75ADP)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 温度范围 | -55°C 至 125°C |
| 精度 | -25°C 至 100°C 范围内为 ±2°C / -55°C 至 25°C 和 100°C 至 125°C 范围内为 ±3°C |
硬件概览

与 RePhone Kit Create 一起使用
获取传感器数据
无需任何编程,您可以将其连接到您的 “RePhone Kit Create” 的核心模块(Xadow GSM+BLE),以读取传感器的所有数据。

设置“如果这样则那样”
您还可以将传感器数据设置为条件,以触发一系列执行器,例如音频、LED 矩阵和 LED 灯条,或触发动作,例如拨打电话和发送消息。

RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享想法/项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区 中常见的问题已被收集并回答在主题“RePhone 常见问题解答 (FAQ)”中,该主题会在有新的常见问题出现时持续更新。
在线原理图查看器
资源
我们会持续在我们的 GitHub 页面更新源代码:
以下链接提供了 Xadow Basic Sensors 的原理图文件:
查看每个传感器的详细数据手册:
以及 MCU STM32F030F4:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。