Xadow - 扩展模块

也许您希望将各种模块连接到 Xadow。例如,一个红外传感器可以检测是否有人靠近。您可以将传感器连接到这个扩展模块。
规格
- 一个适配器
- 硬件上兼容所有 Grove 模块
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
以下是一个控制蜂鸣器的演示。您需要使用 Grove 电缆将 Grove - 蜂鸣器连接到 Xadow 扩展模块,并使用 FFC 电缆将 Xadow 扩展模块连接到 Xadow 主板。

Xadow 扩展模块不仅可以控制一些使用 IIC 通信或串行通信的模块,还可以控制其他模块,因为两个 Grove 接口可以用作数字端口或模拟端口。换句话说,它可以控制所有 Grove 模块。
演示代码如下:
Void setup()
{
DDRD |=0x04;
}
void loop()
{
PORTD |=0x04;
delay(500);
PORTD &=~(0x04);
delay(500);
}
现在您可以听到蜂鸣器发出“哔哔哔”的声音。您可以将其替换为 Grove - LED,并观察 LED 的开关状态。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。