Xadow - Duino
Xadow Duino 专为使用最流行的 RGB LED WS2812B 构建出色的照明设备而设计。基于 MCU ATmega32u4 和内置 micro USB,Xadow Duino 允许您通过 "RePhone Kit Create" 软件直接控制 RGB LED,或者使用 Arduino IDE 编程板使其独立工作。与其他附加模块不同,该板具有自己的电池插座(JST1.0 类型),允许您通过多种方式为其供电:
- 通过 5V USB(如果连接了电池,它还会同时为电池充电)
- 通过 3.7V 锂电池
- 通过断路引脚
- 通过 Xadow GSM+BLE
特性
- 能够像 Arduino 一样工作
- 如果与 RePhone Kit Create 连接,即插即用
- 开源和模块化设计
- 纤薄小巧
- 专为 WS2812B 设计
- 内置 11PIN Xadow 连接器,可与其他 Xadow 模块灵活连接
- 可堆叠、可链式连接、可缝合到其他 Xadow 模块
- LED 爱好者的完美选择
规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 微控制器 | ATmega32u4 |
| 电源供应 | 通过 USB 提供 5V,最大电流为 1.5A / 通过电池插座提供 3.3 ~ 4.2V,最大电流为 1.5A / 通过断路引脚提供 3.3 ~ 6V,最大电流为 500 mA / 通过 Xadow GSM+BLE 提供 3.3 ~ 4.2V,最大电流为 500 mA |
| 充电电流 | 500 mA |
| 闪存 | 32 KB(ATmega32u4),其中 4 KB 用于引导加载程序 |
| SRAM | 2.5 KB(ATmega32u4) |
| EEPROM | 1 KB(ATmega32u4) |
| 时钟速度 | 16 MHz |
| 连接器 | 2 × 11 PIN Xadow 连接器 RGB LED WS2812b 焊接垫 |
| 接口 | 通过 I2C(7 位地址 0x23)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1”× 0.8” |
硬件概述

下图展示了 Xadow Duino 上 11 Pin Xadow 连接器的引脚定义以及可焊接的断路引脚。

点亮灯光
使用 'RePhone Kit Create' 控制 WS2812B
控制 WS2812B 的最简单方法是使用 'RePhone Kit Create' 中的内置软件,该软件提供了一个 'Actuator Control' 应用程序,允许您以三种不同的方式点亮 WS2812B:
- 单色。
- 跑马灯。
- 彩虹。

设置 If This Then That
在 'If This Then That' 中,您可以设置不同的条件以触发 Xadow Duino 以指定模式点亮 WS2812B。
使用 Arduino IDE 编程
您还可以通过使用 Arduino IDE 编写代码来自定义您的光源。
使用 Xadow Duino 与 Arduino IDE
要使用 Xadow Duino 与 Arduino IDE,需要按照以下几个简单步骤操作:
- 下载驱动文件
- 请参考“下载 Arduino 并安装 Arduino 驱动”页面以正确安装驱动程序。
在正确安装驱动程序后,点击 开始 按钮,打开 控制面板,点击 系统和安全,然后在 系统 下点击 设备管理器 打开 设备管理器。如果系统提示需要管理员密码或确认,请输入密码或提供确认。现在,您应该能够在 设备管理器 中看到 COM 端口,显示如下:
- Xadow Clip(COM20)(COM 端口号可能因您的电脑而异。)

-
现在下载 Xadow 文件,解压并定位到 ...\Files_For_Seeed_Main_Board-master.7z\Files_For_Seeed_Main_Board-master\v1.6.3\seeeduino**,将名为 seeeduino 的文件夹复制到您安装 Arduino IDE 的目录下 ...\arduino-1.6.6\hardware**。Arduino IDE 的版本可能不同,这里使用的是 Arduino IDE 1.6.6。
-
现在让我们尝试点亮一些 LED,将 Xadow Duino 用 micro USB 连接到电脑,打开 Arduino IDE,选择 工具 ==> 板子 ==> Seeeduino Xadow:

然后选择 端口 为 COM20(Seeeduino Xadow):

- 复制以下代码,如果您没有 WS2812b 库,请在此下载:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 5 // Xadow Duino 使用 DIN/D5/PC6 来控制 WS2812b
// 参数 1 = 灯条中的像素数量
// 参数 2 = 引脚号(大多数都有效)
// 参数 3 = 像素类型标志,根据需要组合使用:
// NEO_RGB 像素按 RGB 位流连接
// NEO_GRB 像素按 GRB 位流连接
// NEO_KHZ400 400 KHz 位流(例如 FLORA 像素)
// NEO_KHZ800 800 KHz 位流(例如高密度 LED 灯条)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
strip.begin();
strip.show(); // 初始化所有像素为“关闭”
// 非常重要的是将 D13 设置为 OUTPUT 和 HIGH,因为我们希望它充当“GND”
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
}
void loop() {
// 一些示例过程,展示如何向像素显示:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // 红色
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // 绿色
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // 蓝色
rainbow(20);
rainbowCycle(20);
}
// 用一种颜色逐个填充点
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 略有不同,这使得彩虹在整个灯条中均匀分布
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) { // 彩虹循环 5 次
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 输入一个值 0 到 255 来获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b - 返回到 r 的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
}
RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对未来模块的开发提供反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在就加入 RePhone 社区 吧!让我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题解答
一些在 RePhone 社区 中经常被问到的问题已被收集并回答在主题“RePhone 常见问题解答 (FAQ)”中,该主题会随着新问题的出现不断更新。
在线原理图查看器
资源
我们会持续在我们的 GitHub 页面更新源代码:
以下链接提供了 Xadow Duino 的原理图文件:
了解更多关于迷人的 RGB LED WS2812B 的信息:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。