Xadow - GPS

Xadow GPS 是一个 OEM GNSS 接收模块,包括 Fastrax IT530M 和一个小型 12mm 方形陶瓷贴片天线。该低功耗模块输出一系列标准 NMEA 格式数据,提供位置信息、卫星信息和时间等。该模块可以轻松直接连接到 Xadow 主板,以显示和记录上述信息。它具有弱信号的捕获和跟踪能力,是导航项目的绝佳选择。
规格
- 工作电压:5.0 VDC
- 通道:99/33(搜索/跟踪)
- 导航灵敏度:-165dBm
- 跟踪灵敏度:-148 dBm
- 首次定位时间(冷启动):23秒
- 首次定位时间(热启动):1秒
- 首次定位时间(暖启动):23秒
- 更新速率:1 Hz(可配置至 10 Hz)
- 数据协议:NMEA-0183 rev. 3.01
- 通信模式:UART
- 默认波特率:115200 b/s
- 工作温度:-40°C ~ +85°C
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
以下是一个示例,展示如何使用软件串口读取 GPS 数据并将其发送回串口。
note
连接 Xadow GPS 到 Xadow 主板时,需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
#define SerialBaud 9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
}
void loop()
{
for(;;)
{
// 从虚拟串口线复制到 UART,反之亦然
/*
*/
if (Serial.available())
{
Serial1.write(Serial.read());
}
if (Serial1.available())
{
Serial.write(Serial1.read());
}
}
}
- 打开串口监视器,你可以看到:

这里是关于 NMEA 0183 通信协议的所有信息。实际上,我们只需要提取定位数据,其他可以忽略。$GPRMC 数据对我们有用,现在让我们分析其详细含义:
$GPRMC,091308.000,A,2235.1683,N,11356.3607,E,0.37,259.79,050813,,,A*6E
- 091308.000--表示格林尼治标准时间(世界标准时间)上午 09:13:8。北京标准时间比格林尼治标准时间早八小时,因此北京时间为下午 5:13。
- A--表示数据有效。如果字母是 V,则表示 $GPRMC 数据无效。
- 2235.1683,N--纬度 22.351683 度。
- 11356.3607,E--东经 113.563607 度。
- 0.37--表示运动速度。
- 259.79--表示运动方向。北方为 0 度,东方为 90 度,南方为 180 度,西方为 270 度。
- 050813--表示 2013 年 8 月 5 日。
我们也可以使用 u-center 观察这些数据。
- 下载 u-center 并安装到你的电脑上。
- 点击 Receiver -> Port 并选择 Xadow 主板使用的 COM 端口。如果你正在打开 Arduino IDE 的串口监视器,请关闭它。
- 点击 Receiver -> Baudrate 并确保选择了 9600。
- 点击 View -> Text Console,你应该会看到一个窗口流式传输 NMEA 数据,如下图所示。

- 上图右侧部分是卫星位置、世界位置、指南针、手表。你可以点击 View -> Docking Windows 并选择你想查看的窗口。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的偏好和需求。