Xadow - GSM+BLE
无论是通过外部扬声器和麦克风通过无线电链接拨打和接听电话,还是通过蓝牙在短距离内交换数据,您都可以使用 Xadow GSM+BLE 实现这些功能。
##特点
- 基于目前市场上最小的商用系统级芯片
- (5.4mm x 6.2mm)
- 开源和模块化设计
- 纤薄小巧
- 内置 Xadow 连接器,支持便捷插拔的 FPC 电缆
- 可堆叠、可链式连接、可与其他 Xadow 模块缝合
- 大多数 RePhone 套件的核心模块
- 长距离和短距离通信的完美选择
##规格
| 微控制器 | MT2502 |
|---|---|
| MCU 核心 | 32 位 ARM7EJ-STM RISC 处理器 |
| RAM | 4 MB |
| 闪存 | 16 MB |
| 电源供应 | 3.3 ~ 4.2V(无 SIM)/3.5 ~ 4.2V(有 SIM) |
| 功耗 | 20mW/30mW/52mW @ 待机(无无线电)/待机(GSM)/待机(蓝牙) |
| 四频段 | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Class 12 调制解调器 |
| 时钟速度 | 260 MHz |
| 连接器 | 35 PIN 连接器 & 11 PIN 连接器用于 Xadow 模块;JST 1.0 连接器用于电池 |
| 接口 | LCD、音频、I2C、SPI、UART 和 GPIO 等 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
##硬件概览

下图展示了 11 Pin Xadow 连接器、可焊接的断点引脚以及 35 Pin Xadow 连接器的引脚定义,按从左到右的顺序排列。

开机
使用 3.5V ~ 4.2V 的电池和 JST 1.0 公头连接器为 RePhone/Xadow GSM+BLE 供电,或者通过硬件视图中所示的 PIN 3(VCC) 和 PIN 6(GND) 供电。
电池充电
Xadow GSM+BLE 使用 JST 1.0 母头连接器 连接电池。您可以通过将板子连接到 USB 数据线来为电池充电。
操作模式
当您为 Xadow GSM+BLE 供电并将其连接到 PC 时,它有两种操作模式——按住电源键 2 秒即可将模块 打开 或 关闭,以访问 大容量存储模式 或 闪存/调试模式。

大容量存储模式
当 Xadow GSM+BLE 关闭时,将板子(连接电池)通过 Micro USB 数据线连接到 PC,您可以在 PC 上访问 5MB 的“大容量存储模式”。所有应用程序(vxp 文件)和系统设置都存储在这个 5MB 的磁盘中。

闪存/调试模式
当 Xadow GSM+BLE 打开时,将板子(连接电池)通过 Micro USB 数据线连接到 PC,您可以在 “设备管理器” 中找到两个 COM 端口:
- MTK USB Debug Port(COM4)
- MTK USB Modem Port(COM5)
COM 端口号可能因您的 PC 而异。每个 COM 端口在不同的开发环境中具有不同的功能,请参考“入门”部分以获取更多详细信息。
通过点击 开始 按钮,点击 控制面板,点击 系统和安全,然后在 系统 下点击 设备管理器 打开 设备管理器。如果系统提示您输入管理员密码或确认,请输入密码或提供确认。请参见以下图片:

入门
我们已经开发了丰富的库,集成到 Arduino IDE、Lua 和 JavaScript 中,并提供详细的示例代码,帮助初学者轻松快速地使用 RePhone 模块进行开发。
我们还提供了一个基于 Eclipse IDE 的强大 SDK,供 C/C++ 开发者使用,以开发更智能的应用程序。
[
]



更多信息请参考 RePhone 主页面上的 RePhone 开发环境:
相关项目
查看使用 RePhone 实现的精彩项目。
可追踪的狗项圈
5 步制作一个可追踪的狗项圈,为您的爱犬提供保护。

RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)能够聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对未来模块的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在就加入 RePhone 社区!在这里,我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区中经常被问到的问题已被收集并回答在主题 "RePhone 常见问题解答 (FAQ)" 中。该主题会在有新的常见问题出现时不断更新。
资源
以下链接提供了 Xadow GSM+BLE 的原理图:
- Xadow_GSM+BLE Eagle 文件
了解更多关于 MT2502 芯片的信息:
- MT2502 数据表
查看此 Excel 文件以了解与 Xadow 1.0 模块的兼容性:
- GSM+BLE 与 Xadow 1.0 模块的兼容性
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。