Xadow - GSM 扩展板
Xadow GSM 扩展板从 35 针 Xadow 连接器中引出 30 个引脚,连接到五排间距为 0.1 的孔,且相邻排之间的间距也为 0.1。如果您直接将导线或通孔针脚焊接到扩展板焊盘上,您可以轻松访问:
- 最多 16 个通用输入/输出(GPIO)
- 接口如 SPI、I2C、UART 等
- 与外设相关的引脚,如扬声器、音频耳机和麦克风
硬件概览

如何使用

引脚定义

- 如果您的项目是使用 Arduino IDE 构建的,请参考“Arduino IDE 的引脚定义”。
- 如果您的项目是使用 Eclipse IDE 构建的,请参考“Eclipse IDE 的引脚定义”。
注意事项
- 如果系统中的相应模块正在运行,某些引脚可能会被占用。在使用 Xadow GSM 扩展板的引脚之前,请检查其可用性。
- 此外,请确保您完全了解每个引脚的电压等级(2.8V 或 1.8V),如果与工作在更高电压等级的系统匹配错误,可能会导致不可逆的损坏。
RePhone 社区

我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意/项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区!让我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
在线原理图查看器
资源
Xadow GSM 扩展板的原理图可通过以下链接获取:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。