Xadow - IMU 10DOF
Xadow - IMU 10DOF 是 Xadow - IMU 9DOF 和 Xadow - Barometer BMP180 的结合体。该模块基于 MPU-9250 和 BMP180,MPU-9250 是一个 9 轴运动跟踪设备,集成了 3 轴陀螺仪、3 轴加速度计、3 轴磁力计以及数字运动处理器 (DMP),而 BMP180 是一种高精度、超低功耗的数字压力传感器,适用于消费类应用。该模块非常适合智能手机、平板电脑和可穿戴设备的应用。
规格
- I2C 接口
- MPU-9250 I2C 地址可选
- 低功耗
- 400kHz 快速模式 I2C,用于与所有寄存器通信
- 数字输出 X、Y 和 Z 轴角速度传感器(陀螺仪),具有用户可编程的全量程范围 ±250、±500、±1000 和 ±2000°/秒
- 数字输出 3 轴加速度计,具有可编程的全量程范围 ±2g、±4g、±8g 和 ±16g
- 数字输出磁力计,具有全量程范围 ±4800uT
- 数字输出气压计,范围为 300 ~ 1100hPa(相对于海平面 +9000m ~ -500m)
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
接口功能

- ①:MPU-9250 I2C 地址选择焊盘(默认 0x68)
- ②:12P FPC 底部接触
使用方法
我们将在这里提供一个示例,展示如何使用该传感器。
硬件安装

note
将 Xadow - IMU 10DOF 连接到 Xadow - 主板时,需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
软件部分
- 从 https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_IMU10DOF 下载库文件。
- 将其解压到 Arduino IDE 的库文件路径中。
- 通过路径直接打开代码:File -> Example -> IMU_10DOF_Test。
- 上传代码。注意需要选择正确的板类型和 COM 端口。
您可以看到:

轴方向
下图显示了灵敏度轴的方向和旋转的极性。

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。