Xadow - LED 5x7 v1.0
Xadow LED 5x7 包含两个部分:一个 LED 面板和一个 LED 控制器。LED 面板是一个 5x7 单色矩阵。LED 控制器是一个控制模块,用于通过 Atmega168PV 的 12 个 I/O 引脚控制 LED 面板。您可以通过 I2C 接口向 LED 控制器发送命令,然后让 LED 控制器控制 LED 显示。例如,显示字母和数字,或者进入睡眠模式以减少功耗。
规格
- 工作电压:3.3V
- 内置微控制器
- 控制模式:I2C(地址 0x04)
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
如介绍中所述,LED 可以显示字母和数字。接下来我们将展示一个有趣的演示。
硬件安装如下图所示:
注意:将 Xadow LED 5X7 连接到 Xadow 主板时,应注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
用于显示字符串或字符的测试代码:
#include "Wire.h"
#define XADOW_DEBUG 1
#define LEDAddress 0x04
#define DISP_CHAR_5X7 0x80
#define DISP_STRING 0x81
#define SET_DISP_ORIENTATION 0x82
/*LED 矩阵显示方向的宏定义*/
#define RIGHT_TO_LEFT 0
#define LEFT_TO_RIGHT 1
#define POWER_DOWN 0x83
uint8_t buffer[24];
int error;
int n;
char *str = "SeeedStudio123";
void setup(void)
{
Wire.begin();
delay(100);
#if 0
TESTIO();
if(error==0)
{
DDRB|=0x80;
PORTB&=~0x80;
}
#endif
}
void loop(void)
{
for(n=0;n<100;n++)
{
dispString(str,strlen(str),150);
delay(300);
}
//在 Xadow LED 上显示 "seeed0728"(9 个字符),字符移动一步耗时 150ms
}
/**********************************************************************/
/*函数:通过 I2C 向 Xadow LED 发送命令以显示字符串。*/
/*参数:-char* data_,存储要在 Xadow LED 上显示的字符串。*/
/* -uint8_t len,data_ 的长度。*/
/* -uint16_t time,字符移动一步的时间。*/
/*返回:void */
void dispString(char* data_,uint8_t len,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_STRING);
Wire.write(len);
Wire.write((uint8_t*)data_,len);
Wire.write(time>>8); //时间的高字节
Wire.write(time);//时间的低字节
Wire.endTransmission();
}
void dispChar(uint8_t data_,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_CHAR_5X7);
Wire.write(data_);
Wire.write(time>>8); //时间的高字节
Wire.write(time);//时间的低字节
Wire.endTransmission();
}
void setDispOrientation(uint8_t orientation)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(SET_DISP_ORIENTATION);
Wire.write(orientation);
Wire.endTransmission();
}
void powerDown()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(POWER_DOWN);
Wire.endTransmission();
digitalWrite(3,HIGH);
}
void wakeUp()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.endTransmission();
}
void TESTIO(void)
{
DDRB|=0x0e;
PORTB&=~0x0e;
DDRF|=0x01;
PORTF&=~0x01;
DDRD&=~0x0f;
PORTB|=0x04;
PORTF|=0x01;
delay(30);
if(!(PIND&0x01))
{
error=1;
}
if(PIND&0x02)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x04))
{
error=1;
}
if(PIND&0x08)
{
error=1;
}
PORTB&=~0x04;
PORTB|=0x0a;
PORTF&=~0x01;
delay(30);
if(PIND&0x01)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x02))
{
error=1;
}
if(PIND&0x04)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x08))
{
error=1;
}
Serial.println(error);
}
上传代码到 Xadow 主板后,您可以看到以下场景:
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。