Xadow - M0

特性
- 支持 mbed
- 在线开发工具
- 易于使用的 C/C++ SDK
- 大量已发布的库和项目
- Xadow 外形规格
- 极小且灵活
- 级联连接
- 拖放式编程
- NXP LPC11U35 MCU
- 低功耗 ARM Cortex-M0 内核
- 48MHz,64KB Flash,10KB RAM,4KB EEPROM
- USB 设备,2xSPI,UART,I2C
- 集成加速度计:ADXL345
规格
- 工作电压:3.3V
- 每个 IO 引脚的直流电流:20mA
- 数字 I/O 引脚:16
- 模拟输入通道:2
- 工作温度:-20~70 ℃
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
引脚图

入门指南
- 点击此链接注册或登录 mbed,然后将 xadow_m0_blinky 程序导入 mbed 在线编译器。

- 在 mbed 在线 IDE 中,点击“Compile”(或使用 CTRL + D)编译代码并下载二进制文件。

-
将开发板连接到电脑并长按按钮,一个名为 CRP DISABLD 的 USB 驱动器将会显示。
-
删除 CRP DISABLD 驱动器中的 firmware.bin 文件,然后将下载的文件复制到该驱动器。
-
快速按下按钮,程序将运行,LED 将开始闪烁。
您可以打开 main.cpp 修改代码。例如,使用以下代码让 LED 每 0.1 秒闪烁一次。
#include "mbed.h"
DigitalOut blue(P0_20);
int main() {
while(1) {
blue = 1; // 打开 LED。
wait(0.1); // 等待 0.1 秒。
blue = 0; // 关闭 LED。
wait(0.1); // 等待 0.1 秒。
}
}
板载按钮的多功能性
默认情况下,板载按钮有两个功能:快速按下重置,长按进入 ISP 模式。我们可以添加更多功能!
例如,使用 multifunction_for_reset_button 可以实现:
- 单击 - 打开 LED1
- 双击 - 打开 LED2
- 长按 - 重置
- 按下按钮然后上电 - 进入 ISP 模式
在 Windows、Linux 或 Mac 上的编程架构
Arch 没有 mbed 接口。它使用 USB 内部系统编程(ISP)来升级固件。
要进入 USB ISP 模式,将 Arch 连接到您的电脑并长按其按钮,然后会出现一个名为 "CRP DISABLD" 的磁盘。
- 在 Windows 上
- 删除 "CRP DISABLD" 磁盘中的 firmware.bin 文件。
- 将新的固件复制到磁盘中。
- 在 Linux 上
- 如果磁盘未挂载,请将磁盘挂载到 {mnt_dir}。
- dd if={new_firmware.bin} of={mnt_dir}/firmware.bin conv=notrunc
- 在 Mac 上,您需要使用终端运行以下脚本,将 .bin 文件复制到 Arch:
- dd if={new_firmare.bin} of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
如果您愿意,还可以创建一个 Automator 应用程序以支持将文件拖放到您的开发板。只需创建一个“运行 Shell 脚本”,使用以下命令: dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
您还需要将“传递输入”选项从“到 stdin”更改为“作为参数”——否则您会在日志中看到错误 "The action 'Run Shell Script' encountered an error" 或 "dd: no value specified for if (1)"。
此外,改进版脚本如下:
- dd if="$1" of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
该脚本可以处理文件路径中的空格,并且仅使用提供的第一个文件。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。