Xadow - 电机驱动模块

Xadow Motor 可用于控制直流电机。其核心是低饱和度的双通道双向电机驱动芯片 LB1836M,由 ATmega168 控制,负责与 Xadow 主板的 I2C 通信。Xadow Motor 支持可更改的 I2C 地址,并需要单独的低功耗电源来驱动电机。
规格
- 电机驱动芯片:LB1836M
- 电池电压:2.5V ~ 9V
- 每通道输出电流(最大值):300mA
- 通信模式:I2C
- I2C 地址可更改
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
产品视图

- ①:LB1836 IC,低饱和度双通道双向电机驱动芯片。
- ②:电机电源连接。
- ③,④:直流电机连接。
- ⑤,⑥:用于设置 I2C 地址。A0 和 A1 默认连接到高电平(H)。您可以通过对电路板进行一些修改将其更改为低电平(L)。详细信息请参考文档。
- ⑦:SPI 接口,用于上传 ATmega168 的固件。
- ⑧:微控制器 ATmega168。
- ⑨:用于选择 ATmega168 IC 的电源。在默认模式下,DVCC 连接到 VOUT,这意味着电源来自电机电源。当 DVCC 连接到 3.3V 时,Xadow 主板为 ATmega168 提供电源。
演示
Xadow Motor 可以同时驱动两个直流电机。基于我们提供的库,可以更轻松地让电机运行。现在让我们开始吧。
该库不支持控制步进电机。
硬件安装:
-
将直流电机连接到 J5 和 J6 接口。您可以使用电烙铁进行焊接,以确保连接固定。我们为您配置了一块 3.7V 锂电池,因此您无法使用该电池驱动高功率电机。
-
将电池连接到 Xadow Motor 的电池接口。如果没有电池,电机将无法旋转。
-
将 Xadow Motor 连接到 Xadow 主板。不要忘记安装 Xadow 驱动程序。
当将 Xadow 三轴加速度计连接到 Xadow 主板时,您需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
上传代码:
-
下载 Xadow Motor 库 并安装到 Arduino 库中。
-
通过路径直接打开代码:File -> Example -> xadow_motor -> motorCtrl。
/*
有四种电机状态可供使用:
-MSTOP -> 停止
-MFOR -> 前进
-MREV -> 后退
-MHOLD -> 保持当前状态
**注意:
有四个地址可供选择,取决于硬件,
更多信息请参考 www.seeedstudio.com
-MOTORADDRESS0 0x40 // A0 低电平,A1 低电平
-MOTORADDRESS1 0x41 // A0 高电平,A1 低电平
-MOTORADDRESS2 0x42 // A0 低电平,A1 高电平
-MOTORADDRESS3 0x43 // A0 高电平,A1 高电平
使用此函数:setMotorRun(unsigned char sMotorA, unsigned char sMotorB);
您可以控制两个电机。
*/
#include <Wire.h>
#include "XadowMotor.h"
void setup()
{
Serial.begin(38400);
xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3);
}
void loop()
{
Serial.print("电池电压 :");
Serial.println(xadowMotor.getBatVol());
xadowMotor.setMotorRun(MFOR, MFOR);
delay(2000);
xadowMotor.setMotorRun(MSTOP, MSTOP);
delay(500);
xadowMotor.setMotorRun(MREV, MREV);
delay(2000);
xadowMotor.setPwrDown();
delay(1000);
xadowMotor.setWakeUp();
}
在此代码中,函数 xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3) 用于设置 Xadow Motor 的 I2C 地址。当您更改 A0 引脚和 A1 引脚的连接时,需要更改参数 "MOTORADDRESS3"。详细信息请参考文档。
- 上传代码。记得在 Arduino 环境的 Tools | Board 菜单中选择 Seeeduino Xadow,并选择 Xadow 主板使用的正确串口。
现在您可以看到您的电机会以固定的时间间隔向前或向后运行。通过打开串行监视器,您可以观察到电池电压。
参考
Xadow Motor 有四个 I2C 地址,这些地址由 A0 引脚和 A1 引脚决定。默认情况下,A0 和 A1 在板内连接到 H。但您可以更改它。例如,使用焊接工具断开 H 和 A0 之间的连接,然后将 ADR0 和 L 焊接起来,这样就可以将 A0 的值设置为 L。您可以在下表中找到硬件 I2C 地址与 A0 和 A1 值之间的关系。
| I2C 地址 | A0 输入状态 | A1 输入状态 | 代码中的对应参数 |
|---|---|---|---|
| 0x40 | L | L | MOTORADDRESS0 |
| 0x41 | L | H | MOTORADDRESS1 |
| 0x42 | H | L | MOTORADDRESS2 |
| 0x43 | H | H | MOTORADDRESS3 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。