Xadow - 存储模块

大多数 AVR 芯片都有一个小型 EEPROM,可以用于保存变量、配置设置等。例如,Xadow 主板使用的 Atmega32u4 芯片具有 1K 字节的内部 EEPROM。如果您需要为 Xadow 项目提供更多存储空间,这个模块就是为您设计的!该模块为您的项目提供额外的 32K 字节存储空间。Xadow 存储模块可以通过 3.3V 供电,并且与 Xadow 系统兼容。
规格
-
工作电压:3.3V
-
控制模式:I2C
-
EEPROM:AT24C256C
-
I2C 地址可转换
-
尺寸:25.43mm x 20.35mm
I2C 地址设置
Xadow 存储模块的两个 AT24C256 共享一个公共的双线总线。每个 AT24C256 都有一个八位硬件地址,称为从地址。通过 A2、A1 和 A0 地址选择输入来配置从地址。A2、A1 和 A0 引脚是设备地址输入,可以直接连接到 GND 或 VCC。如果这些引脚悬空,A2、A1 和 A0 引脚将被内部拉到 GND。
| 从地址[A6 - A0] | A2、A1 和 A0 输入状态 | ||
|---|---|---|---|
| A2 | A1 | A0 | |
| 1010000(0x50) | GND/悬空 | GND/悬空 | GND/悬空 |
| 1010001(0x51) | GND/悬空 | GND/悬空 | VCC |
| 1010010(0x52) | GND/悬空 | VCC | GND/悬空 |
| 1010011(0x53) | GND/悬空 | VCC | VCC |
| 1010100(0x54) | VCC | GND/悬空 | GND/悬空 |
| 1010101(默认 0x55) | VCC | GND/悬空 | VCC |
| 1010110(0x56) | VCC | VCC | GND/悬空 |
| 1010111(0x57) | VCC | VCC | VCC |
在默认模式下,一个 AT24C256(U1) 的 I2C 地址为 0x50,另一个 AT24C256(U2) 的 I2C 地址为 0x51(参见 Xadow 存储模块)。
演示
使用 Xadow 存储模块,即使断电也可以永久存储数据。现在我们展示一个演示:向存储模块写入数据并读取数据。
硬件安装:

注意:将 Xadow 存储模块连接到 Xadow 主板时,需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
演示代码:
#include <Wire.h> //I2C 库
void setup()
{
char somedata[] = "this is data from the eeprom"; // 要写入的数据
Wire.begin(); // 初始化连接
Serial.begin(9600);
i2c_eeprom_write_page(0x51, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // 写入 EEPROM
delay(10); // 添加一个小延迟
Serial.println("Memory written");
}
void loop()
{
int addr=0; // 首地址
byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x51, 0); // 从内存访问首地址
while (b!=0)
{
Serial.print((char)b); // 将内容打印到串口
addr++; // 增加地址
b = i2c_eeprom_read_byte(0x51, addr); // 从内存访问一个地址
}
Serial.println(" ");
delay(2000);
}
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
int rdata = data;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.write(rdata);
Wire.endTransmission();
}
// 警告:地址是页地址,6 位末端将环绕
// 此外,数据最多约为 30 字节,因为 Wire 库有一个 32 字节的缓冲区
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
byte c;
for ( c = 0; c < length; c++)
Wire.write(data[c]);
Wire.endTransmission();
}
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
byte rdata = 0xFF;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
}
// 最好不要一次读取超过 30 或 32 字节!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
int c = 0;
for ( c = 0; c < length; c++ )
if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
}
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。