Xadow 教程 - 加速度检测器
我们制作了一个加速度检测器,它可以检测加速度并通过振动提醒用户。当加速度发生变化时,Xadow 振动器会振动,OLED 屏幕会显示加速度值。您还可以在 OLED 显示屏上看到当前的电池电压。
本演示需要以下组件:

完成演示需要以下步骤:
- 使用 FFC 电缆将 Xadow 主板、Xadow OLED、Xadow 振动器和 Xadow 加速度计按相同方向连接。
-
当您看到“现在,您可以像使用其他 Arduino 板一样编程和使用 Xadow”时,表示您已完成准备工作。
-
下载 文件:加速度检测器库,并直接打开 acceleDetector INO 文件。
note
在编译之前,您需要确保 Arduino 库中有 库:OLED_Display12864 和 sleep_FromArduino。如果没有,请下载并解压后将它们放入 Arduino IDE 的库文件夹路径:..\arduino-1.0.1\libraries。
- 编译代码并将其上传到 Xadow 主板。您需要在 Arduino 环境的工具菜单中选择 Seeed Xadow 作为板类型。
- 然后您可以看到以下图片:

通过摇动传感器改变加速度值,您将在 OLED 模块上看到传感器的数值。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。