Xadow 教程 - 通过 BLE 通信
你是否曾想过这样的场景:打开手机,我可以看到当前的气压或运动加速度。Xadow 模块可以帮助你实现这一点。
在这个演示中,你需要使用以下设备:
- Xadow 主板
- Xadow OLED
- Xadow 加速度计
- Xadow BLE 从机
如果你已经学会了实现演示 1 和演示 2,你只需要连接 Xadow 主板、Xadow OLED、Xadow 加速度计和 Xadow BLE 从机模块,并下载 代码:BLE_Slave。

现在你可以打开 BLE_Slave INO 文件,编译并上传。

你可以看到手机屏幕上有两个命令(ledon 和 ledoff)。它们用于控制绿色指示灯的状态。试试看吧!
资源
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们致力于为你提供各种支持,以确保你使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。